|
PREGUNTA: ¿Cómo se conecta un OP
como esclavo DP, para que se puedan utilizar las teclas directas
DP?
RESPUESTA:
Al insertar un OP como esclavo DP en la configuración HW del STEP
7, al OP se le asigna una zona de E/S del control (SIMATIC S7). Las
teclas o los botones (función de teclas directas) del OP ocupan
bytes de la zona de entrada DP, y los LEDs del OP ocupan bytes de
la zona de salida DP. Si no se quiere utilizar las teclas directas
DP en la configuración, no hace falta insertar el OP en la
configuración HW del STEP 7. La conexión del OP al control se
realiza sólo desde el ProTool.
Conexión de un OP como esclavo DP - Configuración de las
teclas directas del OP
1.
Abra el proyecto de STEP 7 desde el
administrador SIMATIC.
2.
Inserte un "SIMATIC OP" desde "Insertar ->
Estación nueva".
Figura
1: Insertar SIMATIC OP
Advertencia:
El ProTool se debe utilizar en el modo "Integrado en STEP
7". Desde la opción "Inicio -> SIMATIC -> ProTool CS
-> ProTool SETUP", se puede seleccionar el modo de servicio
"Integrado en STEP 7".
- Realice un doble click sobre
el símbolo del OP. Con esto se arranca el asistente de proyectos
del ProTool.
- Seleccione aquí el equipo
destino disponible, por ejemplo, un "Mobile Panel
170".
Figura
2: Equipo destino
Importante: Los siguientes
OPs/MPs/TPs soportan la funcionalidad "Teclas directas
DP":
- OP7, OP17
- OP27, TP27
- OP35
- OP37, TP37
- TP170B, OP170B, Mobile Panel 170
- OP270, TP270
- MP270, MP270B, MP370
- Elija ahora el protocolo de
control "SIMATIC S7-300/400" y abra el diálogo de
parámetros.
Figura
3: Selección del protocolo de control
- Conecte el Mobile Panel 170 a
la CPU del programa S7 a través de PROFIBUS DP.
- Acepte todos los ajustes con
"OK".
Importante: Si el OP se conecta
a la red errónea o no dispone de ningún acoplamiento de red, éste
no se puede configurar como esclavo DP en la configuración HW del
STEP 7.
Bild 4: Panel mit Steuerung verbinden ( 23 KB )
- Con "Terminar", se crea el
proyecto de ProTool con los ajustes deseados.
- Cierre ahora el
ProTool.
- A continuación, cierre la
configuración HW de la estación S7.
Figura
5: Abrir la configuración HW
- Los SIMATIC OP están
disponibles en el catálogo HW bajo "PROFIBUS DP -> Estaciones ya
configuradas -> SIMATIC OP". Seleccione aquí el equipo
configurado (Mobile Panel 170) y arrástrelo a la red PROFIBUS DP
manteniendo pulsado el ratón.
Figura
6: Insertar el SIMATIC OP
- Ahora se abre el diálogo de
propiedades.
- Acople ahora el panel al
maestro DP y cierre las propiedades del eslavo DP.
Figura
7: Acoplar el esclavo DP al maestro DP
- Inserte el modulo
correspondiente (Mobile Panel 170) en la tabla. Por medio del
módulo, se ajustan las informaciones específicas de cada equipo y
las direcciones de E/S.
Bild 8: Einfügen des Moduls für die E
/A-Bereiche ( 28 KB ) ( 28 KB )
- Guarde y compile la
configuración.
- Si se carga la estación S7
con esta configuración y el OP no está conectado a la red PROFIBUS
DP, se muestra un fallo de bus en la CPU. El fallo de bus solo
desaparece cuando se carga el OP con la configuración
correspondiente y se conecta al bus.
Advertencia: En el manual
"Comunicación SIMATIC HMI para sistemas basados en Windows, Parte
1" (capítulo 6.5 "Configuración de las teclas directas en los
equipos de visualización" (página del Customer Support con número
ID 1405528) se dispone de información adicional sobre la teclas
directas DP.
Conceptos de búsqueda: Acoplamiento DP, SIMATIC HMI, paneles
|