QUESTION: Comment relier un OP en tant qu'esclave DP
pour utiliser les touches directes DP ?
REPONSE:
Pour relier un OP en tant qu'esclave DP dans la configuration
matérielle du STEP 7, l'OP est associé à une zone d'entrées/sorties
de l'automate (SIMATIC S7). Les touches ou les zones tactiles
(fonction : touches directes) du pupitre opérateur occupent des
octets dans la zone d'entrées DP et les LED occupent des octets
dans la zone de sorties DP. Si vous ne souhaitez pas utiliser les
touches directes DP dans votre configuration, il n'est pas
nécessaire de relier l'OP dans la configuration matérielle du STEP
7. La liaison entre l'OP et l'automate ne se fait que dans
ProTool.
Connexion d'un OP en tant qu'esclave DP - configuration des
touches directes DP
-
Ouvrez votre projet STEP 7 avec le SIMATIC
Manager.
-
Insérez un "SIMATIC OP" via "Insertion >
Station".
Fig. 1 : Insertion d'un SIMATIC OP
Note :
ProTool doit fonctionner en mode "Intégré au STEP 7". Vous
pouvez choisir le mode de fonctionnement "intégration au STEP 7"
via "Démarrer > SIMATIC > ProTool CS > Programme
d'installation de ProTool".
- Double-cliquez sur l'icône de l'OP. L'assistant de projet
ProTool est démarré.
- Choisissez votre appareil cible, par exemple "Mobile Panel
170".
Fig. 2 : Appareil cible
Important : Les OP/MP/TP suivants prennent en charge
la fonctionnalité "Touches directes DP" :
- OP7, OP17
- OP27, TP27
- OP35
- OP37, TP37
- TP170B, OP170B, Mobile Panel 170
- OP270, TP270
- MP270, MP270B, MP370
- Choisissez le protocole automate "SIMATIC S7-300/400"
et ouvrez la boîte de dialogue des paramètres.
Fig. 3 : Choix du protocole automate
- Relier le Mobile Panel 170 au programme S7 de la CPU via
PROFIBUS DP.
- Validez les paramétrages avec "OK".
Important : Si l'OP n'est pas relié sur le bon réseau
ou s'il n'est pas relié du tout à un réseau, il ne pourra pas être
relié en tant qu'esclave DP dans la configuration matérielle du
STEP 7.
Fig. 4 : Relier le pupitre avec l'automate ( 23 KB )
- Cliquez sur "Terminer" pour ouvrir le projet ProTool avec les
réglages indiqués.
- Fermez ProTool.
- Ouvrez ensuite la configuration matérielle de la station
S7.
Fig. 5 : Ouverture de la configuration matérielle
- Les SIMATIC OP se trouvent dans le catalogue du matériel, dans
la rubrique "PROFIBUS DP > Stations déjà configurées > Autres
appareils de terrain ou SIMATIC OP". Choisissez l'appareil choisi
(Mobile Panel 170 dans notre exemple) et glissez-le sur le réseau
PROFIBUS DP à l'aide de la souris.
Fig. 6 : Insertion d'un SIMATIC OP
- La boîte de dialogue des propriétés s'ouvre
alors.
- Couplez le pupitre au maître DP et fermez la boîte des
propriétés de l'esclave DP.
Fig. 7 : Couplage de l'esclave DP au maître DP
- Insérez le module correspondant (Mobile Panel 170
dans notre exemple) dans le tableau. Des informations propres à
l'appareil sont définies en même temps que les zones
d'entrées/sorties.
Fig. 8 : Insertion du module pour les zones
d'E/S ( 30 KB )
- Enregistrez et compilez la configuration.
- Si vous chargez la station S7 avec cette configuration alors
que l'OP n'est pas encore raccordé sur le réseau PROFIBUS DP, la
CPU indique une erreur de bus. Cette erreur disparaît dès que l'OP
disposant de la configuration adéquate est raccordé sur le
réseau.
Note : Vous trouverez d'autres informations sur les
touches directes DP dans le manuel "SIMATIC HMI Communication pour
les systèmes basés sur Windows Partie 1" au chapitre "6.5
Configuration des touches directes DP" à l'article ID :
1405528.
Mots-clefs : Couplage DP, SIMATIC HMI, Panels
|