|
DOMANDA
Come si collega un OP come slave DP affinché si possano utilizzare
i tasti diretti DP?
RISPOSTA
Nel collegamento di un OP come slave DP nella Configurazione
hardware STEP 7, all'OP viene attribuito un campo di I/O del
controllore (SIMATIC S7). I tasti opp. i pulsanti virtuali
(Funzione: tasto diretto) dell'Operator Panel occupano byte nel
campo di ingresso DP ed i LED occupano byte nel campo di uscita DP.
Se nella progettazione non si utilizza alcun tasto diretto DP,
allora non è necessaria alcuna integrazione dell'OP nella
Configurazione hardware STEP7. Il collegamento dell'OP al
controllore deve essere eseguito solo in ProTool.
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei
tasti diretti DP
1.
Aprire il progetto STEP7 con il SIMATIC Manager.
2.
Tramite "Inserisci > Nuova stazione" inserire un "SIMATIC
OP".
Figura 1 Inserimento di un SIMATIC OP
Avvertenza
ProTool deve funzionare nella modalità "integrato nello STEP
7". Tramite "Start > SIMATIC > ProTool CS > ProTool
Setup" si può scegliere il tipo di funzionamento "integrato nello
STEP 7".
- Fare un doppio clic sul simbolo dell'OP. Si
avvia il wizard di progetto ProTool.
- Scegliere l'apparecchio di destinazione p.
es. "Mobile Panel 170".
Figura 2 Apparecchio di destinazione
Importante
I seguenti OP/MP/TP supportano la funzionalità "Tasti diretti
DP"
- OP7, OP17
- OP27, TP27
- OP35
- OP37, TP37
- TP170B, OP170B, Mobile Panel 170
- OP270, TP270
- MP270, MP270B, MP370
- Scegliere come protocollo di controllore
"SIMATIC S7-300/400" ed aprire il dialogo dei parametri.
Figura 3 Scelta del protocollo del controllore
- Collegare il Mobile Panel 170 tramite
PROFIBUS DP con il programma S7 della CPU.
- Confermare l'impostazione con "OK".
Importante Se l'OP è collegato con una rete errata
opp. non ha alcun collegamento con una rete, esso non può essere
collegato come slave DP nella Configurazione hardware STEP7.
Figura 4 Collegamento del Panel con il controllore ( 23 KB )
- Tramite "Fine" il progetto ProTool viene
creato con le impostazioni definite.
- Chiudere ProTool.
- Aprire poi la Configurazione hardware della
stazione S7.
Figura 5 Apertura della Configurazione hardware
- I SIMATIC OP si trovano nel Catalogo hardware
sotto "PROFIBUS DP > Stazioni già progettate > SIMATIC OP".
Scegliere l'apparecchio progettato (Mobile Panel 170) e, tenendo
premuto il tasto del mouse, trascinarlo sul PROFIBUS DP.
Figura 6 Inserimento del SIMATIC OP
- Si apre il dialogo delle Proprietà.
- Collegare il Panel al master DP e chiudere le
Proprietà dello slave DP.
Figura 7 Accoppiamento dello slave DP al master DP
- Inserire il modulo corrispondente
(Mobile Panel 170) nella tabella. In funzione del modulo vengono
definite informazioni specifiche dell'apparecchio e gli indirizzi
del campo di I/O.
Figura 8 Inserimento del modulo per i campi di
I/O ( 30 KB )
- Memorizzare e compilare la
configurazione.
- Se si carica questa configurazione nella
stazione S7 e l'OP non è ancora collegato a PROFIBUS DP, sulla CPU
viene segnalato un errore di bus. Questo sparisce solo quando
nell'OP è stata caricata l'opportuna progettazione e l'OPè stato
collegato al bus.
Avvertenza
Ulteriori informazioni sui tasti diretti DP si trovano nel manuale
"SIMATIC HMI Comunicazione per sistemi a base Windows Parte 1" nel
capitolo 6.5 "Configurazione dei tasti diretti DP per l'Operator
PAnel" nell'articolo con ID 1405528.
Ricerca
Accoppiamento DP, SIMATIC HMI, Panel
|