PREGUNTA:
¿Cómo se configura un enlace entre el SIMATIC NET OPC servidor y el WinAC MP con PROFIBUS?
RESPUESTA:
Para realizar un enlace entre el SIMATIC NET OPC Servidor y el WinAC MP sobre PROFIBUS, en esta información se presupone que se pueden satisfacer los siguientes requisitos de sistema:
Hardware:
Software:
- Microsoft Win 2000 + SP3 o Win XP + SP1
- STEP 7 V5.2 o superior
- SIMATIC NET V6.1 + SP1 (CD 11/2002 + SP1)
- ProTool V6.0 SP2
- WinAC MP V3.1
- ProSave V6.0 o superior (transferir y autorizar el WinAC MP sobre el MP370)
Al final de esta información se puede descargar una configuración de ejemplo con los siguientes componentes:
- Proyecto de STEP 7 con WinAC MP
- Proyecto de ProTool MP 370 Teclas para WinAC MP
- Proyecto de PC con servidor OPC y CP5611
Nota: El FAQ está basado en una configuración de STEP 7 que incluye una estación de PC con WinAC MP y un proyecto de un MP370 integrado con gráficos estándares de WinAC MP. El WinAC MP y el MP370 se conectan entre si sobre PROFIBUS.
Se puede encontrar información sobre la primera puesta en servicio del WinAC MP en los manuales sobre el CD de instalación de WinAC MP V3.1.
Configuración de una estación PC de SIMATIC con OPC Servidor y conexión PROFIBUS
- Abrir el proyecto de STEP 7 de WinAC MP con el Administrador SIMATIC.

Fig. 1: Abrir el proyecto de WinAC MP
- Abrir el NetPro mediante "Herramientas > Configurar red" para comprobar que los dos componentes están conectados.

Fig. 2: Comprobación de la conexión en NetPro
- Cerrar NetPro y volver al Administrador SIMATIC. Elegir "Insertar > Equipo > Equipo PC SIMATIC" para añadir una estación de PC.

Fig. 3: Inserción de una estación PC de SIMATIC
- Abrir la configuración de hardware de la estación de PC haciendo doble click en "Configuración".

Fig. 4: Abrir la Config. HW
- Añadir el OPC servidor (V6.1), por ejemplo, en el slot 1 y el CP 5611 en el slot 2.
- Conectar el CP 5611 a la red PROFIBUS del WinAC MP.
- Abrir el cuadro de diálogo de Propiedades del OPC Servidor haciendo doble click sobre la línea asociada.

Fig. 5: Adición de componentes
- Seleccionar ahora la ficha "S7". En este cuadro de diálogo se puede determinar qué símbolos de STEP 7 del WinAC MP se utilizan en el OPC Servidor. Se puede escoger entre "Todos" y "Seleccionados". A continuación, cerrar el cuadro de diálogo pulsando sobre el botón "Aceptar".

Fig. 6: Propiedades del OPC Servidor
- Guardar y compilar la configuración con "Equipo > Guardar y compilar".
- Escoger, ahora, la opción "Herramientas > Configurar red" para abrir la herramienta de programación "NetPro".
- Seleccionar el OPC Servidor en la estación de PC.

Fig. 7: NetPro
- Elegir "Insertar nuevo enlace" para añadir otro enlace.
- Escoger "WinLC MP" como interlocutor del enlace y "Enlace S7" como tipo de enlace.
- Cerrar el diálogo con "Aceptar".

Fig. 8: Inserción de un enlace
- El enlace S7 insertado se muestra en la tabla de enlaces.
Fig. 9: Enlace S7 creado
- Abrir el cuadro de diálogo de Propiedades de PROFIBUS haciendo doble click sobre la red.
- En la ficha de "Ajustes de la red" elegir como perfil de bus la opción "Estándar". Cerrar después el cuadro de diálogo con "Aceptar".

Fig. 10: Ajustes de la red para PROFIBUS
- Abrir el editor de la configuración haciendo doble click sobre el icono en la barra de herramientas del escritorio.

Fig. 11: Ejecución del editor de configuración
- Con objeto de mostrar el CP 5611 en el editor de la configuración se tiene que cambiar el modo de funcionamiento en el programa "Ajustar estación PC" ("Inicio > SIMATIC > SIMATIC NET > Ajustes > Ajustar estación PC") a "Modo configurado" (índice 2).

Fig. 12: CP5611 en modo configurado
- Escoger "Añadir.." para incorporar el OPC Servidor en el índice 1 dentro del editor de configuración.
Aviso:
¡La configuración en el editor de configuración y en la Config. HW para la estación de PC (véase la fig. 5) deben coincidir!

Fig. 13: Configuración en el editor de configuración
- A continuación, guardar y compilar la estación de PC completa en el NetPro.
- Transferir la configuración al PC.
Nota:
Cuando se transfiere la configuración dentro de la estación de PC se puede obtener el siguiente mensaje de error: "No está disponible el administrador de la estación". Las posibles causas de esta situación se describen en la entrada con número de identificación, ID: 12033912.
- Con objeto de realizar el enlace entre el OPC Servidor y el WinAC MP también se tendrá que transferir el WinAC MP desde el NetPro.
Comprobación del enlace S7 con el OPC Scout
- Ejecutar el OPC Scout mediante "Inicio > SIMATIC > SIMATIC Net > PROFIBUS > Softnet PROFIBUS > OPC Scout".
- Conectar ahora con el SIMATIC NET OPC Servidor haciendo doble click e introduciendo un nombre de grupo para el enlace.

Fig. 14: Conexión al SIMATIC NET OPC Servidor
- Hacer doble click sobre el nombre del grupo para abrir el OPC Navigator. Los símbolos de STEP 7 asociados no están en la carpeta "\S7"; en realidad se encuentran en la carpeta "\SYM". Abrir la navegación haciendo doble click en "\SYM". Se muestra la estación de PC desde el proyecto de STEP 7.
- Para seleccionar algunos elementos para el OPC Navigator, moverlos hacia la ventana de la derecha usando el botón "-->".

Fig. 15: Selección de las variables simbólicas
- Si desea definir los elementos para el OPC servidor por si mismo, se tiene que utilizar el procedimiento estándar, es decir, sin usar los simbólicos. Así que abrir la ruta \S7 haciendo doble click sobre ella. Se muestra el enlace S7 creado en NetPro. Haciendo doble click en el enlace S7 y en los objetos se vuelve a obtener de nuevo el árbol con los diversos objetos posibles a los que se puede acceder. Eligiendo "Nueva definición" se pueden ahora definir los elementos correspondientes por si mismo. Utilizar ahora la flecha derecha "-->" para seleccionar los elementos para la lista de elementos en el OPC Scout.

Fig. 16: Definición personalizada de los elementos
- Cerrar el OPC Navigator con "Aceptar". Los elementos seleccionados se aceptan en el OPC Scout.
Si la "calidad" es buena, entonces se habrá construido el enlace y se podrán leer y escribir los elementos.

Fig. 17: Elementos en el OPC Scout
El proyecto de STEP 7 como descarga: La descarga contiene la funcionalidad descrita con anterioridad.
winAC_MP_Symbol.exe ( 444 KB ) ( 444 KB )
Copiar el fichero "winAC_MP_Symbol.exe" en una carpeta independiente y ejecutarlo haciedno doble click sobre él. El proyecto de STEP 7 se descomprime de forma automática con todas sus subcarpetas. Ahora ya se puede abrir y editar el proyecto con ayuda del Administrador SIMATIC.
Palabras clave: Soft PLC, Multi Panel, disponibilidad de valores de proceso, aplicación OPC, clientes OPC, enlace especificado, símbolos, WinLC
|