Mostrar lista de artículos
CPs serie -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué protocolos de comunicación punto a punto soportan las CPs del S7-300 / S7-400 y dónde se puede conseguir más información sobre esto?
Funciones del CP340
¿Cómo se definen los niveles de la CP 340 / CP 341 / CP 440 / CP 441 con un RS 485/X.27?
Funciones de la CP441
Funciones de la CP341
Velocidades de transferencia posibles en las CPs PtP del S7-400
Número máximo de CPs 340 conectables en un rack central
Velocidades de transferencia de la CP 341 dependiendo de la interfase utilizada
Número máximo de CPs 340 conectables en un rack central
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cuántas CPs 340 se pueden conectar a una CPU del S7-300 y de qué depende esto?

RESPUESTA:
Al contrario que con la CP 341, la cual dispone de alimentación propia y no necesita alimentación por el bus posterior, la CP 340 depende de la alimentación de la CPU.
El número máximo de CPs 340 conectables al rack central de una CPU del S7-300 depende de la intensidad que aporta la CPU al bus posterior y de las necesidades de alimentación de las tarjetas ya conectadas en el rack central.

Las CPUs del S7-300 aportan 1,2 A al bus posterior. La excepción son las CPUs que sólo se pueden montar en una único rack (CPU 312, CPU 312 C y CPU 312 IFM -> 800mA).
La CP 340 necesita un máximo de 220 mA del bus posterior. Por tanto, con la excepción de las CPUs anteriormente mencionadas, se pueden conectar hasta 5 CP 340 en el rack central.

Advertencia:
En la página del Customer Support con número ID 17497855 se dispone de información adicional sobre la cantidad de intensidad que aporta la CPU al bus posterior.


 Nr. de identificación (ID):17824015   Fecha:2003-12-12