Caractères spéciaux dans STEP 7:
Dans certains cas, il peut être nécessaire d'utiliser des caractères spéciaux pour la documentation ou dans les commentaires. Ceci n'est possible sans restriction qu'à partir de STEP 7 V5.2.
Si vous utilisez une version antérieure à STEP 7 V5.2, vous ne pouvez pas toujours saisir des caractères spéciaux dans certaines applications STEP 7. Par exemple, dans STEP 7 V5.1, il est possible d'entrer des caractères spéciaux directement dans les champs de commentaires de la configuration matérielle mais pas dans les champs de commentaires des blocs ou des réseaux CONT/LOG/LIST.
Dans ce cas, vous devez entrer le caractère spécial en saisissant le code ASCII correspondant. Pour entrer des caractères via leur code ASCII, vous devez presser et maintenir la touche ALT tout en saisissant le code approprié via le pavé numérique.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas utiliser les caractères spéciaux dans tous les champs de saisie. Par exemple, les caractères spéciaux ne sont pas admis dans les noms de variable.
@ <ALT> + <64>
[ <ALT> + <91>
\ <ALT> + <92>
] <ALT> + <93>
{ <ALT> + <123>
| <ALT> + <124>
} <ALT> + <125>
~ <ALT> + <126>
Téléchargement de la table ASCII complète sous la forme d'un fichier PDF.
ASCII_char_map.pdf ( 20 KB )
|