afficher la liste des articles
Option S7 F Systems -- Informations sur les produits -- Description du système
Pourquoi le bloc Voter F_2oo3_AI (FB317), après une déviation delta des trois valeurs d'entrée process, ne calcule-t-il plus les valeurs de sortie attendues ?
Quand la date et la signature du programme de sécurité sont-elles modifiées dans la boîte de dialogue "Programme de sécurité" ?
Comment modifier, dans la comparaison de programme de SIMATIC S7 F Systems V6.1, une valeur REAL affichée en une valeur à virgule flottante ?
Comment peut-on reconfigurer la philosophie d'acquittement des alarmes de la SIMATIC Safety Matrix V6.1 ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Configuration d'un arrêt logique avec SIMATIC PCS 7 V6 et S7 F Système V5.2
SIM_MOD sumulation avec le bloc F_CH_DO
Quels sont les modules de sécurité disponibles pour l'ET200S ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que signifie le message d'erreur "Syntax error." avec le numéro "1739:xxx" pendant la compilation d'un programme F ?
Comment assigner des paramètres pour le temps de cycle F d'un système de sécurité avec S7 F- Systèmes et SIMATIC PCS 7 V6?
Nouvelle signature pour la librairie de blocs de sécurité sous SIMATIC PCS 7 V6
Pourquoi la génération des drivers de modules est-elle interrompue avec un message de défaut lorsque l'on utilise uniquement des modules F ?
Pourquoi la génération des drivers de modules est-elle interrompue avec un message de défaut lorsque l'on utilise uniquement des modules F ?
Nº de référence:

 

DESCRIPTION :
On suppose un projet qui n'utilise que des modules F (FailSafe). En conséquence on ne dispose que de Drivers de blocs de types F. Pendant la compilation, la génération des Drivers s'interrompt avec le message suivant :

"F: Le Paramètre @(1)._S7H_DPSUBSYST_1.CPU_OB_5X ne se connecte pas a une source de données (Sortie de bloc, Variable globale ) ".
"F: Le Paramètre @(1).AS9_1.CPU_OB_5X ne se connecte pas a une source de données (Sortie de bloc, Variable globale ) ".


Cela est dû au fait qu'il n'y a aucun lien avec la librairie de bloc de Drivers à laquelle il manque des Drivers "normaux". Donc on ne peut pas générer les Drivers des modules.

Ce message concerne les utilisateurs qui :

  1. Créent un nouveau projet exclusivement avec des modules F
  2. exportent un projet de la librairie de blocsPCS7 version V5.2 vers V6.0.

Deux remèdes possibles :

Première possibilité :

La librairie de blocs des Drivers de PCS 7 V6.0 est installée même si PCS7 V5.2 ne l'est pas. Suivre les instructions suivantes avant la première compilation :

  1. Créer un nouveau diagramme (nom de l'exemple PCS7V6_ChnlDrvr, voir ci-dessous) et l'ouvrir sous CFC-Editor.



Fig 1 : Création d'un nouveau CFC-Plan

  1. Ouvrir le catalogue en cliquant sur "Vue > catalogue" ou "CTRL + K". Ouvrir la librairie de PCS 7 Bibliothèque V 6.0 et sélectionner le dossier "Blocks+Templates\Blocks".
  2. Copier/glisser un Driver de bloc depuis la librairie de PCS 7 V6.0 dans le nouveau plan, voir ci-dessous.



Fig 2 : placer un Driver "CH_DO" de la Bibliothèque

  1. Il suffit de faire cela pour s'assurer que les Drivers de blocs seront bien importés lors de la prochaine compilation du projet depuis la librairie de PCS 7 Bibliothèque V6.0. Ne pas effacer ce plan.

La bibliothèque PCS7 V6.0 et la bibliothèque PCS7 V5.2 sont installées. Prendre en compte la remarque suivante avant la première compilation :

  • Si on souhaite exporter le projet avec les Drivers de blocs de la librairie de PCS 7 Bibliothèque V5.2 vers PCS 7 Bibliothèque V6.0, suivre les étapes déjà décrites.
  • Si on souhaite continuer de travailler avec la librairie de PCS 7 Bibliothèque V5.2, pas besoin d'aller plus loin.

Deuxième possibilité :

  1. Pour s'assurer que l'assistant de Drivers de modules s'exécute correctement, il faut un lien avec la librairie des Drivers de blocs. Si on pense ne travailler qu'avec des modules F donc uniquement avec des Drivers F, ce lien manque. Suivre les étapes suivantes :
  2. Mettre un nouveau ET200M dans la HW Configuration et ajouter un module DI (ex. SM321-1BH01).
  3. Générer les symboles pour le module DI et sauvegarder la HW.
  4. Mettre dans un CFC-Plan un Driver CH_DI et le lier avec une entrée du module DI.
  5. Compiler avec l'option "Générer les pilotes".
    Il n'y a plus de message d'erreur après la génération des Drivers.
  6. On peut alors effacer l'ET200M, le DI et le "CH_DI" .

Notes :
Vous trouverez davantage d'information pour la création d'un projet contenant exclusivement des modules F dans le fichier Lisez-moi qui se trouve dans l'option S7 F-Systeme V5.2 + SP2.


 ID contribution:17771547   Date:2011-07-25