|
QUESTION:
Peut on établir une liaison simultanément entre une CPU S7 via le
Serveur SIMATIC NET OPC et ProTool/Pro RT en utilisant le
processeur de communication dans un PC (par exemple avec un CP
5611) ?
REPONSE : Ce FAQ vous donne les instructions de mise
en oeuvre d'une liaison entre un Serveur SIMATIC NET OPC / S7-CPU
et un ProTool/Pro RT / S7-CPU avec un coupleur de communication
dans un PC (CP 5611).
Matériel nécessaire :
- ProTool/Pro V6.0 SP2
- SIMATIC NET CD 11/2002 (V6.1
+ SP1)
- Projet STEP 7 d'un SIMATIC
S7
Configuration de la Station PC
- Ouvrer votre projet STEP-7
.
- Insérer une station PC via "Insertion >
Station > Station SIMATIC PC " .

Image 1: Configuration d'une Station PC dans le projet STEP 7
- Double cliquer sur "Configuration" pour
ouvrir la configuration matérielle de votre Station PC .

Image 2: Configuration Matérielle
- Maintenant ajouter le composants nécessaire à
partir du catalogue matériel ("SIMATIC PC-Station") vers un
emplacement libre de votre Station PC :
Serveur OPC par exemple en Index 1
CP 5611 par exemple en Index 2
SIMATIC ProTool/Pro RT par exemple en Index 3

Image 3: Composants disponibles dans le catalogue matériel de la
Station PC
- Double cliquer sur le Serveur -OPC pour
ouvrir une fenêtre de dialogue de Propriétés. Sélectionnez l'onglet
"S7". Dans cette fenêtre de dialogue, vous définissez si le serveur
OPC fonctionnera avec le symbolique du STEP 7. Sélectionner l'O
ption "Toute", si vous désirez que tous les symboliques du STEP 7
seront disponibles dans le Serveur OPC.

Image 4: Activation du symbolique du STEP 7 pour le serveur
OPC
- Puis ouvrer la fenêtre de dialogue des
propriétés du CP5611 en double cliquant dessus. Allez dans les
propriétés et affectation du réseau PROFIBUS à affecter sur le CPU
S7 via le bouton "Propriétés".

Image 5: Propriétés du CP 5611 sous PROFIBUS
Note :
Ne pas utiliser le profil DP en tant que profil de bus PROFIBUS,
mais choisir "Standard". Vous pouvez faire ce réglage dans les
propriétées du réseau PROFIBUS.

Image 6: Propriétés du réseau PROFIBUS
- Passer sur le programme NetPro via le menu
"Option > Configuration réseau ". Marquer le serveur OPC dans le
Station PC et insérer une liaison S7 via la commande "Insérer >
Nouvelle Liaison " .

Image 7: Nouvelle liaison
- Sélectionner la CPU S7 en tant que partenaire
de liaison et "Liaison S7 "en tant que type de liaison.

Image 8: Affectation des paramètres de liaison
- Sauvegarder et compiler la configuration
("Réseau > Sauvegarder et compiler ").
- Ouvrer l'éditeur de configuration via l'icône
de la barre d'outils ou l'icône présent sur le bureau.

Image 9: l'éditeur de configuration
- Via le bouton "Add" vous ajoutez
"OPC-Server" sur l'Index 1 et l'Application
"SIMATIC ProTool/Pro RT" -sur l' Index 3.

Image 10: Ajout de composants
- De sorte que le CP 5611 affiche dans l'é
diteur de configuration il vous faut régler le mode du CP5611 sur
le mode "Configured mode " (Index 2) pour cela il faut aller
dans le programme "Setup PC-Station " ("Démarrer > SIMATIC >
SIMATIC NET > Setup > PC-Station Setup") .

Image 11: Configuration du mode de Fonctionnement du CP 5611
Note:
La configuration du châssis dans la configuration matérielle de la
Station PC (Voir image 3) doit être exactement identique à celle
affichée dans le tableau de l'éditeur de configuration de la
station.

Image 12: Editeur de la Configuration de la Station
- Maintenant
charger la station PC avec NetPro.
Attention : Si la procédure de chargement de la Station
PC n'a pu être achevée sans erreur (par exemple interruption avec
le message d'erreur "Impossible d'atteindre la Station manager " ),
veuillez vous reporter au FAQ ID: 12033912 qui vous donnera les
informations et le moyen d'y remédier.
- Une fois la
Station PC chargée, vous devez charger l'unité S7.
Attention :
Si la procédure de chargement n'a pu être achevée avec succès,
alors copiez le projet complet dans votre Console ou PC.
Et Charger la configuration via MPI sur le
S7.
- Fermer NetPro et l'éditeur de Configuration
matérielle de la Station PC .
Configuration du Projet ProTool/Pro RT
Pour pouvoir appeler le ProTool/Pro à partir du SIMATIC Manager
, il est nécessaire d'activer l'Option "STEP 7 Integration" dans le
Setup du ProTool/Pro-Setup ("Démarrer > SIMATIC >
ProTool/Pro CS > Setup") .
- Double cliquer sur le Symbole OP afin d'o
uvrir l'assistant de projet ProTool/Pro .

Image 13: Double clic sur le Symbole OP 1
- Sélectionner comme type d'appareil "PC" et
cliquer sur "Suivant ".

Image 14: l'assistant de projet ProTool/Pro - Type d'appareil
- Sélectionnez le type de protocole "SIMATIC
S7-300/400 V6.0" et cliquer sur "Paramètres".

Image 15: Affectations des paramètres de communication
- Maintenant raccorder votre Station PC avec le
Programme S7 su S7 300 sous PROFIBUS .

Image 16: Définition de la liaison entre la Station PC et l'a
utomate
- Cliquer sur le bouton "Ok", pour créer votre
projet ProTool/Pro avec les réglages que vous venez de
définir.
Controller vos Liaisons.
ProTool/Pro
- Configurer une image dans votre projet avec
un champ de saisie/affichage rattaché à une variable de l'automate
S7.

Image 17: Configuration d'une Image
- Lancer le ProTool/Pro
Runtime.
- Lorsque la liaison entre l'automate et le
ProTool/Pro RT a été établie, le message comme ci-dessous s'a
ffiche :

Image 18: Liaison établie
OPC-Scout
- Lancer l'OPC-Scout avec le menu "Démarrer
> SIMATIC > SIMATIC NET > PROFIBUS > SOFTNET PROFIBUS
>OPC-Scout".
- Etablisser la liaison avec l'OPC-Server, en
double-cliquant sur "OPC.SimaticNet" . Une fenêtre de dialogue
apparaît et vous devez saisir le nom d'un groupe de votre choix et
acquitter ensuite avec la touche "OK".

Image 19: Etablissement de la liaison avec l' OPC-Server
- Double cliquez ensuite sur le nom du groupe
pour ouvrir l'OPC-Navigator. Les Symboliques établis dans le STEP7
sont disponibles dans le dossier "\SYM" . Ouvrer ce dossier en double cliquant dessus .

Image 20: Liaison S7dans l'OPC-Navigator
- Développez l'arborescence en double-cliquant
sur "\SYM" de la station PC du projet STEP 7 , si vous sélectionnez
la CPU vous pouvez voir les symboliques et via la touche "-->"
vous sélectionnez les Variables en tant qu'Items OPC .

Image 21: Définition des Items
- Si vous souhaitez définir vos propres items
sur l'OPC-Server , vous devez utiliser la méthode classique par
exemple sans utiliser le symbolique . Pour cela vous devez ouvrir
le dossier \S7 en double cliquant . La liaison S7
crée dans NetPro est alors affichée . Double cliquez sur la liaison
S7 et "object" , une arborescence s'affiche avec tous les types d'o
bjets accessibles .Avec la fonction "New Definition" vous pouvez
maintenant définir vos propres items . Et via la touche "-->"
vous sélectionnez vos items pour passer dans la liste des Items de
l'OPC-Scout .

Image 22: Création de vos Items
- Fermer l'OPC-Navigator avec la touche "OK".
Les items sélectionnés sont transférés vers l'OPC-Scout .
Si la "Qualité" est sur "good" cela signifie que la connexion est
établie et que vous pouvez lire/écrire les items.

Image 23: Item dans le Scout-OPC
Mots clefs:
Liaisons, Paramètres des Automates, PC, Communication,
Visualisation, Interface processus
|