|
PREGUNTA:
¿Se puede establecer un enlace con la CPU de S7 a través del SIMATIC NET OPC servidor y a través de ProTool/Pro RT simultáneamente usando un procesador de comunicación en el PC (p. ej. CP 5611)?
RESPUESTA: En esta información se incluyen las instrucciones sobre cómo configurar un enlace entre el SIMATIC NET OPC servidor / CPU de S7 y entre ProTool/Pro RT / CPU de S7 a través de un procesador de comunicación en el PC (CP 5611).
Requisitos:
- ProTool/Pro V6.0 SP2
- SIMATIC NET CD 11/2002 (V6.1 + SP1)
- Proyecto de STEP 7 para el SIMATIC S7
Configuración de la estación de PC
- Abrir el proyecto de STEP 7.
- Insertar una estación de PC mediante "Insertar > Equipo > Equipo PC SIMATIC".

Fig. 1: Inserción de una estación de PC en el proyecto de STEP 7
- Hacer doble click en "Configuración" para abrir la configuración de hardware de la estación de PC.

Fig. 2: Abrir la configuración de hardware
- Ahora se añaden los componentes necesarios desde el catálogo de hardware ("equipo PC SIMATIC") en los slots vacíos de la estación de PC:
OPC server p. ej. en el índice 1
CP 5611 p. ej. en el índice 2
SIMATIC ProTool/Pro RT p. ej. en el índice 3

Fig. 3: Inserción de componentes en la estación de PC
- Hacer doble click en el OPC server para abrir el cuadro de diálogo de Propiedades. Seleccionar la ficha "S7". En esta pantalla se puede definir si el servidor de OPC tiene que trabajar con simbólicos de STEP 7. Elegir la opción "Todos" si se desea que todos los símbolos de STEP 7 estén disponibles en el servidor de OPC.

Fig. 4: Activación de los símbolos de STEP 7 para el servidor OPC
- A continuación, abrir las Propiedades del CP 5611 haciendo doble click sobre la línea del CP. Conectar la tarjeta con la red de PROFIBUS del controlador de S7 mediante el botón de "Propiedades".

Fig. 5: Conexión a red del CP 5611 con PROFIBUS
Nota:
No utilizar DP como perfil de bus para PROFIBUS, sino la opción "Estándar". Estos ajustes se pueden efectuar dentro de las propiedades de la red PROFIBUS.

Fig. 6: Propiedades de PROFIBUS
- Pasar al programa NetPro mediante la opción de menú "Herramientas > Configurar redes". Marcar el servidor OPC en la estación de PC e insertar un enlace S7 mediante "Insertar > Nuevo enlace".

Fig. 7: Inserción de un enlace nuevo
- Elegir el controlador S7 como Equipo interlocutor y "enlace S7" como Tipo de enlace.

Fig. 8: Asignación de los parámetros del enlace
- Guardar y compilar ("Red > Guardar y compilar") la configuración.
- Abrir el editor de configuración de la estación desde la barra de iconos o a través del icono que aparece en el escritorio.

Fig. 9: Editor de la configuración de la estación
- Con la opción de menú "Añadir…" se inserta el "OPC server" en el índice 1 y la aplicación "SIMATIC ProTool/Pro RT" en el índice 3.

Fig. 10: Adición de componentes
- Para que el CP 5611 se pueda visualizar en el editor de configuración de la estación se debe ajustar el modo del CP 5611 a "Modo configurado" (índice 2) a través del programa "Ajustar estación PC" ("Inicio > SIMATIC > SIMATIC NET > Personalizar > Ajustar estación PC").

Fig. 11: CP 5611 en modo configurado
Nota:
La configuración del bastidor en la configuración de hardware de la estación de PC (véase la figura 3) debe coincidir exactamente con la tabla del editor de configuración de la estación.

Fig. 12: Editor de configuración de la estación
- Transferir ahora la estación de PC desde el NetPro.
Aviso: Si no se pudiese completar con éxito el proceso de transferencia de la estación de PC (p. ej. se interrumpe con el mensaje de error "Administrador de la estación no alcanzable"), entonces la infomación sobre cómo proceder en tal caso puede consultarse en la entrada con número de identificación, ID: 12033912.
- Una vez que se ha transferido la estación de PC se tiene que realizar la transferencia al controlador S7.
Aviso:
Si el proceso de transferencia no se puede completar con éxito, entonces copiar el proyecto entero en la PG o en el PC. Entonces, desde aquí, se transfiere la configuración vía MPI en el S7.
- Cerrar el NetPro y la configuración de hardware de la estación de PC.
Configuración de ProTool/Pro RT
Para que se pueda llamar a ProTool/Pro desde el Administrador SIMATIC se tiene que activar la opción "Integrado en STEP 7" en la instalación de ProTool/Pro ("Inicio > SIMATIC > ProTool/Pro CS > Instalación de ProTool").
- Hacer doble click sobre el icono del OP para abrir el asistente de proyecto de ProTool/Pro.

Fig. 13: Doble click sobre el icono del OP
- Seleccionar "PC" como sistema de destino y hacer click en "Siguiente".

Fig. 14: Asistente de proyecto ProTool/Pro - equipo de destino
- Elegir "SIMATIC S7-300/400 V6.0" como protocolo de controlador y abrir los "Parámetros…".

Fig. 15: Asignación de los parámetros del controlador
- Conectar ahora el PC con el programa S7 del S7-300 a través de PROFIBUS.

Fig. 16: Conexión del PC y el controlador
- Pulsar el botón "Finalizar" para crear el proyecto de ProTool/Pro con los ajustes realizados.
Comprobación de los enlaces
ProTool/Pro
- Configurar una pantalla en el proyecto de PC con un campo de entrada/salida vinculado con una variable del controlador de S7.

Fig. 17: Configuración de una pantalla
- Arrancar la Runtime de ProTool/Pro.
- Cuando se haya establecido el enlace entre el controlador y el ProTool/Pro RT se mostrará el siguiente mensaje.
Fig. 18: Enlace establecido
OPC scout
- Arrancar el OPC Scout desde "Inicio > SIMATIC > SIMATIC NET > PROFIBUS > SOFTNET PROFIBUS > OPC Scout".
- Vincularlo con el servidor OPC haciendo doble click en "OPC.SimaticNet". En el diálogo que se abre se puede introducir un nombre de grupo a elección y validarlo con "OK".

Fig. 19: Vinculación con el servidor OPC
- Hacer doble click en el nombre del grupo para abrir el Navegador OPC. Los símbolos integrados de STEP 7 aparecen como disponibles en la carpeta "\SYM". Abrir la navegación haciendo doble click sobre "\SYM".

Fig. 20: Enlace S7 en el navegador OPC
- Navegar un nivel por debajo haciendo doble click sobre la estación SIMATIC. Si se marca la CPU en la navegación se ven los símbolos contenidos en la tabla de símbolos de STEP 7. A través de la fleha hacia la derecha "-->" se seleccionan las variables como elementos OPC.

Fig. 21: Definición de un elemento
- Si se desean definir elementos propios para el servidor OPC, se tiene que recurrir al método convencional, es decir, sin utilizar los símbolos. Así que se abre la ruta \S7 con un doble click. Se visualiza el enlace S7 creado en NetPro. Hacer doble click sobre el enlace S7 y sobre "objeto" y se muestra el árbol con los objetos a los que se puede acceder. Con la opción "Nueva definición" se pueden ya definir elementos propios según corresponda. Con la flecha derecha "-->" se seleccionan los elementos que irán a la lista de elementos en el OPC Scout.

Fig. 22: Creación de elementos propios
- Cerrar el navegador de OPC con "OK". Los elementos elegidos se transfieren al OPC Scout.
Si la "Calidad" es buena se establece el enlace y se pueden leer / escribir los elementos.

Fig. 23: Elemento en el OPC Scout
Palabras clave:
Enlace, parámetros del controlador, PC, comunicación, visualización, interfaz de proceso
|