|
Istruzioni
La causa più frequente della segnalazione di errore 13:76, che compare durante la memorizzazione e compilazione nella HW Config, è una configurazione hardware inconsistente. La consistenza della configurazione può essere analizzata con il comando di menù "Stazione > Verifica della consistenza".
Ulteriori cause per la segnalazione di errore possono essere le seguenti:
- Mancanza delle cartelle "...\Siemens\Step7\S7tmp" opp. "...\Siemens\SIMATIC_NCM\S7tmp" opp. queste sono protette da scrittura.
- Autorizzazione opp. licenza mancante per un package opzionale, così che per una determinata unità non è possibile creare lo SDB.
- Un Operator Panel è stato inserito nella HW Config e non è stato accoppiato con alcun partner di comunicazione.
- La variabile di ambiente STEP7 non è impostata opp. è impostata in modo non corretto.
- Alcuni file del software STEP7 sono danneggiati.
- Versione software incompatibile.
La tabella seguente contiene alcuni rimedi per il caso in cui, nonostante una configurazione hardware consistente, compare la segnalazione di errore citata.
|
N. |
Rimedi per la segnalazione di errore 13:76: |
|
1 |
Verificare che la cartella "...\Siemens\Step7\S7tmp" opp. "...Siemens\SIMATIC_NCM\S7tmp" esista veramente e non sia protetta da scrittura opp. se necessario creare la cartella corrispondente.
  Figura 01
|
|
2 |
Nel SIMATIC Manager selezionare il nome del progetto e fare clic sul tasto destro del mouse. Nel menù contestuale che si apre, aprire le "Proprietà oggetto..." e scegliere il registro "Package software necessari". Qui vengono visualizzati tutti i package software opzionali necessari per la elaborazione del progetto STEP7 attuale.
  Figura 02
Se non già avvenuto, installare tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per lavorare. |
|
3 |
Verificare se l'Operator Panel prima della compilazione nella HW Config è stato progettato in ProTool, in caso contrario durante la memorizzazione e compilazione arriva la segnalazione
- "(20) Errore nella generazione dei dati di sistema. Proseguire?".
Per questo nella progettazione di ProTool occorre definire l'indirizzo dell'apparecchio di servizio e parametrizzare la connessione verso il partner di comunicazione. Infine si può ripristinare nella Configurazione hardware l'accoppiamento con la CPU, in modo che sia nuovamente possibile la memorizzazione e compilazione senza errori.
Avvertenza
Fare attenzione che un Panel deve essere progettato nella HW Config solo se devono essere utilizzati i tasti DP diretti. Con questo modo di procedere un bit del campo di I/O del controllore viene condizionato direttamente con questi tasti. Ulteriori informazioni sulla progettazione dei tasti diretti DP si trovano nel manuale utente:
- "Comunicazione per sistemi a base Windows, Parte 1",
Capitolo 6.5 "Configurazione dei dati DP diretti per l'apparecchio di servizio".
ID: 1405528. |
|
4 |
Verificare nel Pannello di controllo se la variabile di ambiente è impostata correttamente. In caso contrario anche qui si ottiene la segnalazione di errore:
- "(20) Errore nella generazione dei dati di sistema. Proseguire?".
Per questo nel Pannello di controllo aprire le "Proprietà di sistema" e scegliere il registro "Avanzate". Fare clic sul pulsante "Variabili di archivio" e nelle variabili di sistema verificare se la variabile:
- S7TMP=C:\SIEMENS\STEP7\S7TMP
è impostata. Con l'aiuto dei pulsanti "Nuovo", "Modifica" e "Cancella" si possono modificare le variabili di ambiente.
  Figura 03
|
|
5 |
Una ulteriore causa per il comportamento sopra descritto potrebbe essere che alcuni file del software SIMATIC STEP 7 sono danneggiati opp. che l'installazione del software STEP7 è stata interrotta. Nella maggioranza dei casi con la funzione di riparazione del CD STEP7 è possibile ripristinare la versione software sul PC. |
|
6 |
Versione software incompatibile
Si modifica il proprio progetto STEP7 con un package opzionale, la cui versione software non è più compatibile con il software STEP7 attualmente installato. Verificare nella lista di compatibilità se il software opzionale installato (p. es. Drive ES) è compatibile con il software STEP7 installato e con il sistema operativo. Nel SIMATIC Manager sotto "? > Info > Visualizza" si trova la versione software attuale del proprio software SIMATIC. La lista di compatibilità si trova anche in Internet nell’articolo con ID: 18734363 ("Compatibilità dei package software SIMATIC con i sistemi operativi Microsoft Windows e con STEP 7 V5.5?").
Installare la versione software necessaria per il proprio package opzionale. Dopo l'installazione il comportamento sopra descritto durante la memorizzazione e compilazione dovrebbe essere scomparso.
Avvertenza
Se ad un progetto lavorano più utenti (funzionamento multiutente, allora su ogni PC sul quale il progetto viene caricato e modificato, deve essere installata la stessa versione software. |
|