Instrucciones: Si las tarjetas analógicas del S5 se sustituyen por tarjetas analógicas del S7, ya no se puede utilizar ningún módulo de función estándar del S5 excepto con el módulo R64, ya que éstos sólo se pueden conectar directamente con las entradas y salidas de las tarjetas analógicas. Debido a que cada tarjeta posee una resolución diferente, los módulos de función estándar indicarían resultados erróneos.
Si por el contrario no se utiliza ninguna interfase estándar en el programa de S5, se puede completar el programa existente realizando una conversión de los valores analógicos.
Las tarjetas de S5 trabajan normalmente con una resolución de 2048 unidades, mientras que las tarjetas de S7 trabajan con una resolución normal de 27648 unidades (formato S7). Esta modificación de la resolución se tiene que tener en cuenta en el programa de S5, para que el resultado de la evaluación no se falsee.
Con ayuda del siguiente esquema, se aclara esta relación.

Figura 1: Cuadro resumen de los valores que se transfieren entre las tarjetas
Definición de las variables:
a = Valor de salida de las tarjetas analógicas del S5
b = Valor de salida de la elaboración en el S5
c = Valor de salida después de las tarjetas de salidas analógicas
d = Valor de salida de las tarjetas analógicas del S7
e = Valor calculado para la salida en las tarjetas de salidas analógicas del S7
X = Unidades (resolución) de las tarjetas analógicas del S5
Y = Unidades (resolución) de las tarjetas analógicas del S7
En caso de que se utilice una interfase estándar de S5 con una resolución de 2048 unidades, es válido el factor de cálculo

Fórmula 1: Cálculo de los valores de salida para las tarjetas de entrada de S7
Para la salida analógica, también realizar un cálculo de los valores captados en el S5. De forma estándar, en las tarjetas de salida del S5 se tiene una resolución de 1024 unidades. Estas relaciones dan como resultado la siguiente fórmula de cálculo.

Fórmula 2: Cálculo de los valores de salida para el programa antiguo de S5
Algunas interfases de S5 no trabajan con unidades de 2048/1024. Por ejemplo, cuando se utiliza el módulo R64. Este módulo utiliza una resolución de 16384 unidades. Generalmente, para el cálculo de los valores analógicos se tiene las siguientes fórmulas.

Fórmula 3: Fórmula general para el cálculo de los valores de salida de las tarjetas de entrada de S7

Fórmula 4: Fórmula general para el cálculo del programa de S5 antiguo
Advertencia:
Si se utiliza una interfase de 4-20 mA, no está permitido realizar la adaptación de formato, ya que las tarjetas de S7 no realizan un desplazamiento de 512 unidades.
Este cálculo se describe más en detalle con ayuda del siguiente ejemplo.
Ejemplo:
Se cambia una tarjeta de entradas analógicas del S5 AE460 por una ET200S. Además, se cambia una tarjeta de salidas analógicas del S5 por una tarjeta del S7. En el programa del S5, se utiliza la evaluación con el módulo R64. Para poder seguir utilizando el cálculo con el programa existente, hay que realizar una conversión de la nueva señal de entrada antes de elaborar el valor analógico en el control S5.
Ahora ya no se pueden conectar los valores analógicos directamente con la entrada del módulo R64. El valor de la tarjeta analógica se debe calcular con un factor (este factor se puede ajustar con el parámetro COM REG) y ajustar el módulo con el formato analógico R64. Después de haber calculado los valores de salida con el módulo R64, hay que convertir el formato analógico R64 de nuevo con un factor y llevarlo a la tarjeta de salidas analógicas de S7.
Tal como se ha descrito arriba, el módulo R64 trabaja con una resolución de 16384 unidades (formato analógico). Por eso, hay que calcular de nuevo el factor de conversión. Es válida la relación de las fórmulas 3 y 4.

Fórmula 5: Cálculo de los valores de salida de las tarjetas de S7 al utilizar el módulo R64

Fórmula 6: Cálculo para los valores de salida del control S5
Advertencia:
En la página del Customer Support con número ID 96392 se dispone de información adicional sobre la estructura de los formatos.
|