afficher la liste des articles
ProTool -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
Réglages d'un objet "Etat/Forçage" en cas d'utilisation d'un WinAC MP
Communication avec un S7-200 et ProTool/Pro V5.2 en utilisant la carte CP5611 avec PPI
Couplage PPI de PROTOOL/PRO et d'un S7-200
Connexion d’un Panel / PC avec un Runtime ProTool sur un S7 200 par PROFIBUS-DP
Connecter un pupitre à un automate S7 300/400.
Paramètres de connexion pour une communication entre ProTool/Pro et WinAC
Comment augmenter les performances des appareils HMI ?
Comment l'adresse MPI d'une FM peut être indiquée dans l'outil de configuration HMI lorsque celle-ci n'apparaît pas dans HW Config et qui est par conséquent inconnue ?
Comment raccorder un pupitre opérateur (ProTool) à un système H (S7-400H) ?
Liaison d'un Runtime PC Protool/Pro par Ethernet à une station S7-300 ou S7-400 à partir du CD SIMATIC NET 07/2001
ProTool/ProRT et un S7-200 en liaison avec un câble PC/PPI
Communication Ethernet entre un Runtime ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7-200)
Liaison entre ProTool/Pro et WinAC
Couplage entre un Pupitre Opérateur et WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Liaison entre un Serveur SIMATIC NET OPC, ProTool/Pro RT et SIMATIC S7
Raccordement d'un OP en tant qu'esclave DP - Configuration des touches directes DP
ProTool RT -- Configurer et programmer la communication -- Configurer la communication S7
Couplage PPI de PROTOOL/PRO et d'un S7-200
Comment raccorder un pupitre opérateur (ProTool) à un système H (S7-400H) ?
Connecter un pupitre à un automate S7 300/400.
Communication Ethernet entre un Runtime ProTool/Pro (PC) et un CP243-1 (S7-200)
Connexion d’un Panel / PC avec un Runtime ProTool sur un S7 200 par PROFIBUS-DP
ProTool/ProRT et un S7-200 en liaison avec un câble PC/PPI
Liaison d'un Runtime PC Protool/Pro par Ethernet à une station S7-300 ou S7-400 à partir du CD SIMATIC NET 07/2001
Liaison entre ProTool/Pro et WinAC
Liaison entre un Serveur SIMATIC NET OPC, ProTool/Pro RT et SIMATIC S7
Raccordement d'un OP en tant qu'esclave DP - Configuration des touches directes DP
Couplage entre un Pupitre Opérateur et WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Communication avec un S7-200 et ProTool/Pro V5.2 en utilisant la carte CP5611 avec PPI
Liaison entre ProTool/Pro et WinAC
Nº de référence:


QUESTION:
Comment configurer une liaison entre ProTool/Pro Runtime et WinAC V4.0, lorsque WinLC et ProTool/Pro sont installés sur le même PC ?

REPONSE:
Cet article vous guide dans la mise en oeuvre d'une liaison interne entre WinAC et ProTool/Pro Runtime.

Préalable :

  • MS Windows 2000 SP3 ou MS Windows XP SP1
  • WinAC Basis V4.0, WinAC Slot V3.3 ou RTX V4.0
  • ProTool/Pro V6.0 SP2
  • SIMATIC NET V6.0 SP5 ou V6.1
  • STEP 7 V5.2

Configuration de la station SIMATIC PC

  1. Avec le SIMATIC Manager, ouvrez le projet STEP 7 qui contient la configuration WinLC.



Illustration 1 : Projet STEP 7 dans le SIMATIC Manager

  1. Par un double-clic sur "Configuration" vous ouvrez la configuration matérielle de la station PC.



Illustration 2 : Configuration matérielle de la station PC

  1. Rajoutez une application "SIMATIC ProTool/Pro RT" dans un emplacement libre du châssis (par exemple index : 1).



Illustration 3 : Insertion d'un ProTool/Pro RT

  1. Enregistrez et compilez la configuration via "Station > Enregistrer et compiler".

Configuration dans "Station Configuration Editor" (Editeur de la configuration de la station)

  1. Démarrer le "Station Configuration Editor" via la barre des tâches ou par l'icône se trouvant sur le bureau.



Illustration 4 : Station Configuration Editor

  1. Avec le bouton "Add...", ajoutez une application "SIMATIC ProTool/Pro RT" au même emplacement que dans la configuration matérielle (ici : index 1)



Illustration 5 : Insertion d'une application ProTool/Pro RT

Chargement de la station PC

Passez dans la configuration matérielle de la station PC et chargez-la via "Système cible > Charger dans module".



Illustration 6 : Chargement de la station PC

Si la procédure de chargement échoue, vous trouverez des informations pour résoudre le problème à l'article ID: 12033912 !

Après un chargement réussi, vous pouvez fermer la configuration matérielle de la station PC.

Réglages dans ProTool/Pro

Pour pouvoir démarrer ProTool/Pro depuis le SIMATIC Manager, l'option "Intégration au STEP 7" doit être activée dans le setup de ProTool/Pro ("Démarrer > SIMATIC > ProTool/Pro CS > Programme d'installation de ProTool").

  1. En double-cliquant sur l'icône de l'OP, l'assistant de projet ProTool/Pro s'ouvre.



Illustration 7 : Double-clic sur l'OP

  1. Choisissez "PC" comme appareil cible et cliquez sur "Suivant".



Illustration 8 : Assistant de projet - choix de l'appareil cible

  1. Pour une liaison entre WinLC et ProTool/Pro Runtime, nous vous conseillons d'utiliser le protocole "SIMATIC S7-300/400 V6.0". Sélectionnez celui-ci et ouvrez les "Paramètres".

    Note :
    Le protocole "SIMATIC S7 - WinAC V6.0" peut également être utilisé. Mais ce protocole comporte des limitations comme par exemple aucune prise en charge des variables STRING !



Illustration 9 : Protocole automate -SIMATIC S7-300/400

  1. Choisissez le chemin via la station PC vers le programme WinLC. Validez la configuration avec "OK".



Illustration 10 : liaison vers l'automate WinLC

  1. Cliquez sur le bouton "Terminer" pour créer le projet ProTool/Pro avec ces paramétrages.

Mots-clefs:
Liaison, paramètres d'automates, API logiciel, communication, visualisation, liaison au processus



 ID contribution:17602788   Date:2003-11-24