Mostrar lista de artículos
ProTool -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con S7
Configuración del "Objeto de imagen Estado/Forzado" al utilizar el WinAC MP
Enlace de comunicación entre S7-200 y ProTool/Pro V5.2 a través de una CP5611 vía PPI
Acoplamiento PPI del Protool/Pro con un S7-200
Conexión de un PC / Panel con ProTool Runtime a un S7 200 a través de  PROFIBUS-DP
Conexión de un panel a un control S7-300/400
Configuración de un enlace de comunicación entre ProTool/Pro y WinAC
¿Cómo se aumenta el rendimiento de los equipos HMI?
¿Cómo se indica la dirección MPI de una FM dentro de la herramienta de configuración HMI, cuando ésta no aparece en la configuración HW y por tanto no es conocida?
¿Cómo se puede conectar un panel de servicio a un sistema H (S7-400H)?
Conexión del ProTool/Pro Runtime (PC) a un S7-300 / S7-400 a través de Ethernet, utilizando el CD de SIMATIC NET CD 07/2001
El ProTool/Pro RT y un S7-200 con el cable PC/PPI
Comunicación Ethernet entre el ProTool/Pro Runtime (PC) y una CP243-1 (S7-200)
Acoplamiento entre el ProTool/Pro y el WinAC
Acoplamiento entre un panel de operador y el WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Conexión entre el SIMATIC NET OPC servidor, ProTool/Pro RT y SIMATIC S7
Conexión de un OPs como esclavo DP - Configuración de las teclas directas DP
ProTool RT -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar comunicación con S7
Acoplamiento PPI del Protool/Pro con un S7-200
¿Cómo se puede conectar un panel de servicio a un sistema H (S7-400H)?
Conexión de un panel a un control S7-300/400
Comunicación Ethernet entre el ProTool/Pro Runtime (PC) y una CP243-1 (S7-200)
Conexión de un PC / Panel con ProTool Runtime a un S7 200 a través de  PROFIBUS-DP
El ProTool/Pro RT y un S7-200 con el cable PC/PPI
Conexión del ProTool/Pro Runtime (PC) a un S7-300 / S7-400 a través de Ethernet, utilizando el CD de SIMATIC NET CD 07/2001
Acoplamiento entre el ProTool/Pro y el WinAC
Conexión entre el SIMATIC NET OPC servidor, ProTool/Pro RT y SIMATIC S7
Conexión de un OPs como esclavo DP - Configuración de las teclas directas DP
Acoplamiento entre un panel de operador y el WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Enlace de comunicación entre S7-200 y ProTool/Pro V5.2 a través de una CP5611 vía PPI
Acoplamiento entre el ProTool/Pro y el WinAC
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo se configura la comunicación entre el ProTool/Pro Runtime y el WinAC V4.0, cuando el WinLC y el ProTool/Pro están instalados en el mismo PC?

RESPUESTA:
En este FAQ se dispone de las instrucciones necesarias para configurar un acoplamiento interno entre el WinAC y el ProTool/Pro Runtime.

Requerimientos:

  • MS Windows 2000 + SP3 o MS Windows XP + SP1
  • WinAC Basis V4.0, WinAC Slot V3.3 o WinAC RTX V4.0
  • ProTool/Pro V6.0 + SP2
  • SIMATIC NET V6.0 + SP5 o V6.1
  • STEP 7 V5.2

Configuración de la estación SIMATIC PC

  1. Abra con el administrador SIMATIC el proyecto de STEP 7 que contiene la configuración del WinLC.



Figura 1: Proyecto de STEP 7 en el administrador SIMATIC

  1. Haciendo doble click sobre "Configuración", se accede a la configuración HW de la estación PC.



Figura 2: Configuración HW de la estación PC

  1. Inserte una aplicación "SIMATIC ProTool/Pro RT" en un slot libre del rack (por ejemplo, Index 1).



Figura 3: Insertar el ProTool/Pro RT

  1. Guarde y compile la configuración con ayuda de la opción "Estación -> Guardar y compilar".

Configuración en el configurador de componentes

  1. Arranque el configurador de componentes desde la barra de símbolos o desde el icono del escritorio.



Figura 4: Configurador de componentes

  1. Inserte una aplicación "SIMATIC ProTool/Pro RT", con ayuda de la opción "Insertar", en el mismo slot que en la configuración HW (en este caso, el slot 1)



Figura 5: Insertar la aplicación ProTool/Pro RT

Cargar la estación PC

Seleccione ahora la estación PC en la configuración HW y cárguela utilizando la opción "Sistema destino -> Cargar en módulo".



Figura 6: Cargar en la estación PC

En caso de que el proceso de carga se cierre con fallo, en la página del Customer Support con número ID 12033912 se dispone de información adicional sobre cómo resolver el fallo. Una vez que se termina el proceso de carga con éxito, se cierra la configuración HW de la estación PC.

Ajustes en el ProTool/Pro

Para poder ejecutar el ProTool/Pro desde el administrador SIMATIC, hay que activar la opción "Integración en el STEP 7" en el SETUP del ProTool/Pro ("Inicio -> SIMATIC -> ProTool/Pro CS -> SETUP").

  1. Haciendo doble click en el símbolo del OP, se abre el asistente del proyecto del ProTool/Pro.



Figura 7: Doble click en el OP

  1. Seleccione "PC" como equipo destino y haga click sobre "Siguiente".



Figura 8: Asistente del proyecto - Seleccionar el equipo destino

  1. Para realizar el acoplamiento entre el WinLC y el ProTool/Pro Runtime, se recomienda el protocolo "SIMATIC S7-300/400 V6.0". Selecciónelo y abra la opción "Parámetros".

    Advertencia:
    El protocolo "SIMATIC S7 - WinAC V6.0" también se puede utilizar para la comunicación. Sin embargo, si se utiliza éste, hay que tener en cuenta algunas limitaciones (por ejemplo, no se soportan variables de tipo STRING).



Figura 9: Protocolo de control - SIMATIC S7-300/400

  1. Para la conexión del ProTool/Pro Runtime al WinLC, indique el camino desde la estación PC al programa WinLC. Acepte toda la configuración con "OK".



Figura 10: Conexión del control al WinLC

  1. Por ultimo, pulse el botón "Terminar" para que se cree el proyecto del ProTool/Pro con los ajustes elegidos.

Conceptos de búsqueda:
Enlace, parámetros de control, Soft-PLC, PC, comunicación, visualización, acoplamiento del proceso



 Nr. de identificación (ID):17602788   Fecha:2003-11-17