Descripción: El comportamiento de remanencia de cada una de las variables juega un papel importante para el programador a la hora de crear el programa. El programador tiene en el programa muchas variables cuyo contenido debe permanecer intacto las desconectar la alimentación (remanentes) y otras variables que tienen que resetearse a un determinado valor (no remanentes). Por tanto, en el SIMATIC STEP 7 el programador puede configurar zonas de operandos remanentes para datos, marcas, temporizadores S7, y contadores S7, que se pueden utilizar para las variables remanentes. En este artículo, se describe el comportamiento de remanencia de la zona de operandos para las CPUs del SIMATIC S7-300 y los equipos compactos C7 con Memory Card (MMC). El comportamiento de remanencia de la zona de operandos se describe para el cambio de servicio STOP / RUN, para la desconexión y conexión de la alimentación, y para el borrado total.
El artículo está divido en los siguientes temas:
Dependencias del comportamiento de remanencia
El comportamiento de remanencia de la zona de operandos depende de lo siguiente:
- La CPU
- La parametrización en la configuración HW
- La configuración ("Non-Retain" activado / desactivado) de cada módulo de datos (este ajuste no es efectivo en todas las CPUs).
Remanencia de los módulos de datos
Estado de servicio STOP/RUN o alimentación OFF/ON
- Se mantienen todos los módulos de la memoria de carga (MMC).
- En las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7, en los cuales no se soporta la propiedad "Non-Retain" de los módulos, los DBs son siempre remanentes de forma estándar.
- En las CPUs que soportan la propiedad "Non-Retain" para los módulos, se puede ajustar el comportamiento de remanencia de cada DB.
El requerimiento para ello es realizar una serie de ajustes en STEP 7 a partir de la V5.2 + SP1:
- Activar o desactivar la propiedad "Non-Retain" en las propiedades de módulo de los DBs (consulte la tabla 01)
- Crear un DB con el SFC 82 "CREA-DBL". Al crear un DB con el SFC 82, en el bit 2 de sus atributos se determina si el DB debe ser remanente o no.
Si la propiedad "Non-Retain" del módulo de datos no está activada, el módulo de datos es remanente.
Si la propiedad "Non-Retain" del módulo de datos está activada, el módulo de datos no es remanente.
Advertencia:
En determinadas CPUs, sólo se puede utilizar una parte de la memoria de trabajo para los DBs remanentes. Si la memoria de trabajo para los módulos de datos remanentes está llena, entonces:
- El SFC 82 "CREA-DBL" ya no crea ningún DB sino que
- Devuelve el código de fallo W#16#80B2 (demasiada poca memoria de trabajo) en el parámetro RET_VAL.
Para saber cuánta memoria de trabajo se puede utilizar en la CPU para los módulos de datos remanentes, consulte el manual "S7-300: CPU 31xC y CPU 31x - Datos técnicos", página del Customer Support con número ID 12996906, capítulos 6 y 7
- Si al conectar la alimentación no hay conectada ninguna MMC, la CPU ejecuta automáticamente un borrado total. Esto es independiente del estado de servicio previamente ajustado en la CPU.
Borrado total (MRES)
- Se mantiene todos los módulos de la memoria de carga (MMC).
- Los datos se resetean a los valores actuales de la memoria de carga. Estos datos son los últimos valores actuales que se cargaron desde la PG en la CPU, o que se escribieron en la memoria de carga con ayuda del SFC84 o la función del STEP 7 "Copiar de RAM a ROM...".
Advertencia:
Si es necesario hacer una copia de seguridad de los datos actuales, se tienen que guardar en la MMC (memoria de carga). Para ello, se puede utilizar el SFC84 o la función del STEP 7 "Copiar de RAM a ROM...". La frecuencia de los accesos de escritura en la memoria de carga no debe ser muy alta, ya que una MMC sólo soporta 100.000 accesos de escritura.
Cómo se configura el comportamiento de remanencia de los módulos de datos (sólo para las CPUs que no soporten la propiedad "Non-Retain (No remanente)")
En los ajustes por defecto de las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7, todos los módulos de datos son remanentes. En las CPUs que dispongan de la propiedad "Non-Retain", se puede cambiar la remanencia de cada módulo de datos a "no remanente". La forma de ajustar el comportamiento de remanencia de un módulo de datos se puede ver en la siguiente tabla.
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Seleccione el módulo de datos en el que se quiere modificar la propiedad "Non-Retain". En la barra de cabecera, elija "Edición -> Propiedades de objeto..." o pulse la teclas [Alt] + [RETURN]. Se abre ahora la ventana "Propiedades ..." del módulo de datos.
17602317_S7-300_CPU31x_eatenerhaltung_Remanenz_mit_MMC_01_th_e.gif |
| 2 |
En la ventana abierta "Propiedades...", seleccione el registro "General - Parte 2".
17602317_S7-300_CPU31x_eatenerhaltung_Remanenz_mit_MMC_02_th_e.gif |
| 3 |
Activando la opción "Non-Retain", el módulo se convierte en no remanente.
17602317_S7-300_CPU31x_eatenerhaltung_Remanenz_mit_MMC_03_th_e.gif |
Tabla 01
Atención:
El campo de selección para "Non-Retain" no está desactivado cuando la CPU no soporta la propiedad "Non-Retain" para los módulos de datos. Para saber si su CPU soporta la propiedad "Non-Retain" para los módulos de datos, consulte el manual "S7-300: CPU 31xC y CPU 31x - Datos técnicos", página del Customer Support con número ID 12996906, capítulos 6 y 7, así como la información de producto A5E00830173-01 del mismo manual.
Remanencia en las marcas, temporizadores S7, y contadores S7
- Las zonas de operadnos remanentes para las marcas, los temporizadores S7, y los contadores S7 se pueden configurar en la "configuración HW", tal como se describe en la tabla 01.
- Estado de servicio: STOP/RUN o alimentación OFF/ON
Las zonas de operandos de las marcas, temporizadores S7, y contadores S7 mantienen sus valores si se definieron como remanentes. En caso contrario, se pierden los valores y se inicializan con "0".
- Borrado total (MRES)
Las zonas de operandos de las marcas, temporizadores S7, y contadores S7 se borran con el borrado total, independientemente de si se definieron como remanentes o no. Si al conectar la alimentación no se tiene conectada ninguna MMC, la CPU hace un borrado total automático. Este comportamiento es independiente del estado anterior del modo de servicio de la CPU.
Cómo se configuran en el STEP 7 las zonas de operandos remanentes para las marcas, temporizadores S7, y contadores S7
En la siguiente tabla se describe el procedimiento para configurar las zonas remanentes en las CPUs de S7-300:
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Abra la configuración hardware de la estación S7-300.
17602317_S7-300_CPU31x_eatenerhaltung_Remanenz_mit_MMC_04_th_e.gif |
| 2 |
Haga doble clic sobre el símbolo de la CPU. Se abre ahora la ventana "Propiedades - CPU 31x ...". Elija el registro "Remanencia".
17602317_S7-300_CPU31x_eatenerhaltung_Remanenz_mit_MMC_05_th_e.gif |
| 3 |
Dentro del registro "Remanencia", en la zona "Remanencia" se pueden configurar las zonas de operandos remanentes para:
- Las marcas,
- Los temporizadores S7 y
- Los contadores S7
17602317_S7-300_CPU31x_eatenerhaltung_Remanenz_mit_MMC_06_th_e.gif |
| 4 |
Después de haber configurado las zonas remanentes deseadas, se pueden abandonar las propiedades de la CPU pulsando el botón "OK" o realizar otras modificaciones en otros registros |
Tabla 02
Borrado total
La siguiente tabla resume brevemente los comportamientos tras un borrado total.
| Borrado total en el S7-300 y los equipos C7 con MMC |
Los siguientes elementos se borran de la memoria:
- Todas las marcas
- Todos los temporizadores S7
- Todos los contadores S7
|
Los siguientes elementos permanecen en la memoria:
- El contenido del buffer de diagnóstico
- El contenido de la MMC (programa de usuario, ...)
- La fecha y hora
- El estado y el valor del contador de horas de servicio
|
|
Comportamiento y funcionamiento sin Memory Card:
- Si al conectar la alimentación no hay conectada ninguna MMC, la CPU hace un borrado total automático. Este comportamiento es independiente del estado anterior del modo de servicio de la CPU.
- Sin MMC, se mantienen los parámetros originales de la interfase MPI.
- No es posible el servicio de la CPU sin MMC. Pero todavía se puede leer el buffer de diagnóstico.
|
Comportamiento tras el borrado, tendiendo conectada una MMC:
- Si la MMC está conectada, tras el borrado, la CPU copia en la memoria de trabajo el programa de usuario y los parámetros del sistema guardados en la MMC.
Los valores actuales de los módulos de datos se cargan de nuevo en la MMC. Si no se ha definido ningún valor actual en los módulos de datos de la MMC, los valores inciales se cargan desde la memoria de carga.
- Si la MMC está conectada, la CPU comprueba en el arranque si los datos contenidos siguen siendo válidos. Si es así, se cargan el programa y la configuración de las interfases y se cargan.
|
Importante:
En caso de que se quiera comunicar, después de realizar un borrado total de la CPU con la PG/PC (sin MMC o con datos no válidos para el usuario), se dispone de la posibilidad de realizar esta comunicación a través de la interfase MPI, MPI/DP o PROFINET (tras el ¿¿Bautizo de los nodos??). |
Tabla 03
Respaldo del reloj
En todas las CPUs del SIMATIC S7-300 * y los equipos C7 con Micro Memory Card (MMC), es válido lo siguiente:
- Al desconectar la ALIMENTACIÓN, la fecha/hora se guarda normalmente durante 6 semanas a una temperatura ambiente de 40 °C.
- Tras terminar el tiempo de respaldo, el reloj sigue funcionando después de un nuevo arranque con la fecha/hora que había tras desconectar la alimentación..
- El contador de horas de servicio es remanente, pero se debe iniciar de nuevo tras cada rearranque.
* Esto no es válido para la CPU 312 y la CPU 312C. Éstas funcionan tras un nuevo arranque con la fecha/hora que había tras quitar la alimentación.
|