afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- CFC - Appeler des blocs et des fonctions
Quelle est la signification du message d'erreur "Le FCxyz est en dehors de la plage utilisateur" lors de la compilation d'un programme ?
Pourquoi le tampon de messages WinCC se remplit-il si rapidement ?
Les numéros des blocs de données d'instance des CFC peuvent-ils changer durant la configuration ?
Comment configurer des messages additionnels avec du texte et des valeurs de message-associé dans le CFC ?
Connexion incorrecte du bloc CPM dans les types de variables process suivants: PIDCTRL_ConPerMon, PIDCTRL_DistComp, PIDCTRL_GainSched!
Dans le CFC Elimination de blocs SIMATIC PCS 7 V6.x
Créer un OB spécial avec un bloc MSG_CSF
Que faut-il respecter lors de la configuration de blocs d'alarme ?
Comment éditer un Texte de message 5 jusqu'au Texte de message 10 du bloc ALARM_8P dans SIMATIC PCS 7 V6.x ?
Classes d'événement d'un FB sous SIMATIC PCS 7 V6.x
Classes d'événement d'un FB sous SIMATIC PCS 7 V6.x
Nº de référence:


QUESTION:
Pourquoi y a-t-il parfois plus parfois moins de classes d'évènement sélectionnables dans l'éditeur de CFC pour les propriétés d'objet d'un FB?

REPONSE:
Si on programme un FB avec l'attribut "S7_alarm_ui", une colonne additionnelle "Avec acquittement" est créée.

FIG 1: Colonne avec acquittement ( 26 KB )

On peut choisir ou non la case "avec acquittement" et seuls les événements avec cette option peuvent être sélectionnés sous l'OS PCS7.

Par défaut la case "avec acquittement" est cochée, les actions des opérateurs ne sont pas affichées dans la sélection. Si on retire la coche les classes d'événement sont disponibles.

Si on travaille avec l'attribut "S7_alarm_ui = 1" cette colonne n'est pus disponible. Icitoutes les classes d'événement sont toujours sélectionnables et sont affichées.

Plus d'information sur l'aide en ligne:

  1. Aide pour les attributs > Bloc d'attributs, structure alphabétique. Une description de "S7_alarm_ui" en référence à la configuration des événements est listée ici.
  2. Aide pour la configuration des rapports (CPU) > champs de dialogue "Rapport de configuration " (Bloc se rapportant à des rapports). La colonne "avec acquittement" est expliquée là.


 ID contribution:17581885   Date:2003-12-11