Description Une cause possible est que les propriétés de la CPU sont incorrectes. Par conséquent, vous devez vérifier la configuration matérielle sous "Propriétés de la CPU > Onglet : Cycle/mémento de cadence > "appel de l'OB85 en cas d'erreur d'accès à la périphérie" paramétré sur "seulement pour des erreurs apparaissant et disparaissant" (modifier si besoin).
C'est la seule manière de s'assurer que l'erreur d'accès d'entrée-sortie (paramètre de sortie QPERAF) est évaluée correctement. En outre, vous gagnez du temps de cycle, parce que l'appel répété de l'OB 85 peut augmenter le temps de cycle.
Ce paramétrage est absolument obligatoire lors de l'utilisation du concept de pilote SIMATIC PCS7 ! Se référer également à l'Article-ID: 10331925.
Remarque
Avec SIMATIC PCS 7 Version 6.0, ce paramétrage est le paramétrage par défaut dans la configuration matérielle pour tous les projets PCS7.
|