Instrucciones:
Si se intenta descargar un programa en diferentes CPUs de la primera generación del S7-200 (S7-21x), se recibe el siguiente aviso de fallo "Esta función no es soportada por la CPU".
Este aviso aparece si se utiliza el cable RS-232/ PPI Multi Master (6ES7 901-3CB30-0XA0) o el cable USB/ PPI Multi Master (6ES7 901-3DB30-0XA0) con versiones antiguas de las CPUs S7-21x.
Los nuevos cables USB y PC/ PPI Multi Master no se pueden utilizar con todas las CPUs de la primera generación del S7-200. Estos cables de comunicación sólo funcionan con las CPUs 212 y 214 de versión V1.10 o superior, y con todas las CPUs 215 y 216.
Las CPUs 212 y 214 con versión inferior a la V1.10 no soportan el protocolo de comunicación necesario para realizar la descarga.
El cable RS-232/ PPI Multi Master (con 8 interruptores DIL) también funciona con las CPUs de la primera generación, si el interruptor DIL 5 se ajusta a PPI/Freeport ("0"). Para que el cable acepte la modificación, debe hacerse sin tensión, para lo cual hay que desconectar y volver a conectar la CPU del S7-200, o quitar el cable de la CPU y volverlo a conectar después.
Advertencia:
Los siguientes cables disponen de la funcionalidad Multimaestro:
| Producto |
Referencia |
| Cable RS232/PPI inteligente con convertidor RS232/RS485 integrado |
6ES7 901-3CB30-0XA0 |
| Cable USB/PPI inteligente con convertidor USB/RS485 integrado |
6ES7 901-3DB30-0XA0 |
|