|
Istruzioni La tabella seguente descrive il modo di procedere per aggiornare il Catalogo hardware con STEP 7 V5.2 e successive:
|
N. |
Procedura |
| 1 |
Nella HW Config richiamare "Strumenti > Installa aggiornamenti HW...". Al primo richiamo della funzione, viene richiesto se si desidera creare una directory. Confermare questa richiesta con "OK". Successivamente si apre la finestra "Impostazioni".

Figura 01
Dopo aver selezionato la casella "Visualizza aggiornamenti HW in dotazione con la fornitura", nel campo di dialogo "Installa aggiornamenti HW" vengono visualizzati gli aggiornamenti che sono già installati con la versione STEP 7 attuale.
Un'altra opzione è "Prima dell'installazione, visualizza finestra di dialogo per la conferma". Da questa casella di controllo è possibile impostare se visualizzare o meno un dialogo di conferma prima dell'installazione di un aggiornamento HW.
Il contenuto del dialogo di conferma è: "Attenzione: l'installazione di aggiornamenti HW non può essere annullata. Eseguire comunque l'operazione?"
Nel primo campo d'immissione si trova un indirizzo Internet con cui è possibile accedere all'aggiornamento HW. Questo indirizzo non deve essere modificato. Nel caso sia stato modificato inavvertitamente, è possibile ripristinare l'impostazione standard tramite il tasto "Predefinizione". Non è possibile avviare un download di questo aggiornamento HW direttamente tramite l'indirizzo Internet indicato.
Nel secondo campo d'immissione si deve registrare il percorso nel quale si desidera memorizzare il download. È possibile scegliere a piacere il percorso e il nome della cartella. Dopo aver creato la cartella di archiviazione, l’aggiornamento viene memorizzato in questa cartella.
Per quanto riguarda le opzioni della connessione Internet è possibile scegliere tra "Utilizza configurazione browser" e "Collega direttamente". Si utilizza l'opzione "Collega direttamente" se si è collegati in Internet direttamente (senza l'impiego di un server proxy), ad es. tramite un modem. Si consiglia l'opzione "Utilizza configurazione browser" come impostazione standard se si è collegati in Internet tramite una rete aziendale (LAN).
Altre informazioni sono disponibili con il tasto Help.
Avvertenza
Se il computer in uso non dispone di accesso Internet, è anche possibile scaricare l'aggiornamento HW su un altro computer sotto forma di file zip e quindi copiarlo e installarlo sul computer interessato. A tale scopo è possibile leggere gli articoli con i seguenti ID: 22374877 e 23183356 |
| 2 |
Dopo aver confermato queste impostazioni, si apre la finestra "Installa aggiornamenti HW".

Figura 02
Definire qui da quale sorgente si desidera caricare l'aggiornamento. Se nella finestra vengono già visualizzati aggiornamenti, questo significa che è già stato eseguito un download e che i file si trovano nella cartella "Cartella per aggiornamenti HW". Si può scegliere se caricare l'aggiornamento da un supporto dati (ad es. se l'aggiornamento è già disponibile su un server interno) oppure, nel caso i file non siano ancora su un drive, se eseguire un download da Internet. Dopo aver selezionato la sorgente, attivare il tasto "Esegui...". In questo momento deve essere attiva una connessione a Internet.
Se è stato selezionato un supporto dati come sorgente dell'aggiornamento, impostare, dopo aver fatto clic su "Esegui...", il percorso della cartella sorgente. In questo percorso si deve poi selezionare e aprire il file hspcontents.xml. Dopo aver attivato queste impostazioni, il procedimento è identico a quello del download da Internet. |
| 3 |
Ora vengono visualizzati gli aggiornamenti disponibili.

Figura 03
In questa finestra, agli aggiornamenti non necessari può essere tolto il segno di spunta. Vengono caricati solo gli aggiornamenti davanti ai quali si trova il segno di spunta. Da STEP 7 V5.3 è possibile selezionare e/o deselezionare gli aggiornamenti disponibili anche tutti insieme. Dopo aver selezionato i componenti hardware necessari, caricare i file sul proprio computer. Il software STEP 7 informa quando la procedura di download è terminata. Confermare il messaggio con "OK".
Quando gli aggiornamenti sono caricati, chiudere la finestra "Download aggiornamenti HW". Si ritorna così nella finestra "Installa aggiornamenti HW". |
| 4 |
Nella tabella sono ora visualizzati i nuovi aggiornamenti. Contrassegnare gli aggiornamenti desiderati e premere il tasto "Installa". Anche qui da STEP7 V5.3 si possono selezionare o deselezionare gli aggiornamenti nel loro insieme. Al termine dell'installazione chiudere la finestra "Installa HW Updates" e avviare di nuovo il software STEP 7. Dopo l'installazione le nuove unità sono disponibili nel catalogo della HW Config.

Figura 04
|
Avvertenza per PCS 7 V6 e STEP 7 V5.2
Se nella Configurazione hardware non si riesce ad eseguire la funzione in "Strumenti > Installa aggiornamenti HW..." e dopo lo start si riceve la seguente segnalazione
- "Errore nel file XML [<Path name + file name.xml>]. Non è più possibile seguire l'afggiornamento HW."
allora si è in presenza di una cartella di archiviazione per questo aggiornamento con impostazione sintatticamente errata. Per impostare nuovamente il percorso, procedere nel modo seguente:
| N. |
Procedura |
| 1 |
Chiudere tutte le applicazioni SIMATIC ed aprire la cartella [DRIVE]:\...\SIEMENS\STEP 7\S7DATA\S7HWINFO. |
| 2 |
Copiare il file allegato in questa cartella e sostituire il file esistente.
s7hspinx.zip ( 16 KB )
Aprire poi nel SIMATIC Manager la Configurazione hardware. |
| 3 |
Nella Configurazione hardware tramite il menu "Strumenti > Installa aggiornamenti HW..." avviare nuovamente l'installazione e confermare la domanda se si vuole creare una nuova directory. |
| 4 |
Ora nella finestra "Impostazioni" si può digitare nuovamente il percorso della cartella di archiviazione o lasciare invariato il percorso preimpostato. Nell'introduzione di un nuovo percorso di archiviazione, fare attenzione alla corretta sintassi della denominazione del percorso.

Figura 05
|
Avvertenza per il server Proxy Il collegamento della propria rete locale ad Internet viene realizzato tramite un server proxy. Il server proxy ha la funzione di porta di accesso a Internet. Esso consente agli amministratori di predisporre un firewall tra le risorse LAN e Internet. Inoltre il server proxy ha ancora un ruolo di memoria intermedia per risorse Internet (pagine Web, file, cookie ecc.) già scaricati. In questo modo si possono ridurre i tempi di accesso tra LAN e Internet. Per motivi di sicurezza nella rete utilizzare una autenticazione proxy, cioè solo persone con la corrispondente password possono utilizzare Internet. La funzione "Installa aggiornamenti HW" (da STEP 7 V5.2) non supporta configurazioni di rete che utilizzino l'autenticazione proxy. In questo caso si riceve la segnalazione:
- "Impossibile attivare il collegamento ad Internet. Controllare l'indirizzo Internet per gli aggiornamenti HW indicato nelle impostazioni. Impossibile risolvere in nome del server o l'indirizzo".
Se anche la propria rete è configurata con l'autenticazione proxy si riconosce dal fatto che all'apertura di Internet Explorer è necessario un login con password. Da STEP 7 V5.3 SP1 viene supportata l'autenticazione proxy.
Ambiente di creazione Le immagini presentate in questa FAQ sono state create con STEP 7 Versione 5.5.
Ricerca Configurazione hardware, import, catalogo unità |