afficher la liste des articles
STEP 7 -- Configurer l'environnement de développement -- Installation et mise à jour de logiciel
De quelle licence a-t-on besoin pour passer d'un STEP 7 existant version V5.x, V10.5 ou V11 au TIA Portal V12 ?
Comment migrer un projet SIMATIC WinAC MP de SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 vers SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12 ?
Quels logiciels SIMATIC peuvent être installés sur un système d’exploitation 64 bits ?
Pourquoi le STEP 7 ne peut être installé si le NCM est présent?
Informations sur le thème "Installation et mise à jour du logiciel"
Comment désinstaller complètement STEP 7 avec tous les logiciels optionnels ?
Trucs et astuces pour l'installation et la mise à jour du logiciel STEP 7
Comment le catalogue matériel peut-il être actualisé sans accès Internet direct ?
Comment actualiser le catalogue matériel de STEP7 à partir de la version STEP7 V5.2 ?
Comment travailler avec deux versions différentes de STEP 7 sur un ordinateur ?
Quels sont les paramétrages et les mesures à prendre en ce qui concerne InstallShield lors d'une installation de STEP 7 ?
Comment éviter sous Windows XP/Vista/7 le message "Veuillez redémarrer votre ordinateur avant d'installer d'autres programmes" (Windows XP/2000/Vista/7)?
Pourquoi l'Upgrade actuel du logiciel ne peut-il pas être installé ?
Quelles conditions préalables sont à respecter lors de l'installation de STEP 7 Version V5.5 ?
STEP 7 -- Travailler avec des projets -- Création et édition de projets
Comment comparer des blocs dans un multi-projet ?
Quelles sont les conditions requises pour migrer un projet STEP 7 V5.x dans STEP 7 Professional (TIA Portal) ?
Comment s'effectue la liaison dans STEP 7 V5.x entre un bloc programme et une aide en ligne créée par l'utilisateur ?
Comment peut-on afficher, sur un pupitre SIMATIC, le tampon de diagnostic d’une CPU SIMATIC disposant d’un serveur Web intégré?
Comment mettre en œuvre la nouvelle méthode plus performante pour la protection des blocs FB’s et FC’s à partir de STEP 7 V5.5 ?
Pourquoi la fenêtre de dialogue "Rechercher/Remplacer" ne s'affiche-t-elle pas dans l'éditeur "CONT-LOG-LIST" de STEP 7 V5.x ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour améliorer les performances dans le SIMATIC Manager et des projets STEP 7 ?
Pourquoi les options ( Afficher, Filtrer, Générer, Effacer ) sous le menu "Outils > Données de référence > " ne peuvent-elles plus être sélectionnées ?
Comment enregistrer un projet STEP 7 protégé en lecture sur la MMC d'une CPU S7-300 ?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment actualiser le catalogue matériel de STEP7 à partir de la version STEP7 V5.2 ?
Comment stocker et récupérer les projets sur une carte mémoire ?
Informations sur le thème "Démarrage et test de Projet "
Comment un projet WinCC existant peut-il être intégré dans un projet STEP 7 ?
Quels sont les avantages de la fonction "multiprojet" pour les grands projets en réseau?
Quelle est la signification des valeurs initiales et des valeurs en cours d'un bloc de données ?
Pourquoi des projets, des blocs ou la configuration matérielle ne peuvent-ils pas être ouverts ou alors avec des messages d'erreurs ou en lecture seule ?
STEP 7 -- Montage et paramétrage matériel -- Configuration matérielle
Comment actualiser le catalogue matériel de STEP7 à partir de la version STEP7 V5.2 ?
Comment le catalogue matériel peut-il être actualisé sans accès Internet direct ?
Comment faire lorsque les modules nécessaires manquent dans le catalogue de la configuration matérielle de STEP 7 ?
Données systèmes incohérentes lors du retrait d'un maître PROFIBUS-DP sur le réseau
Etablissement d’une liaison On-line vers des CPU S7-300/S7-400 à travers plusieurs interfaces Ethernet
Comment la résolution des modules SM331 (6ES7331-7K..) peut-elle être paramétrée ou modifiée ?
Comment paramétrer les ressources de communication de CPUs pour S7-300, afin d'éviter les perturbations aléatoires des liaisons entre des stations S7-300 et des postes WinCC ?
Informations sur le thème "Initialisation et paramétrage de modules"
Pourquoi l'OB82 n'est-il plus appelé dans une CPU S7-300 DP lors de l'apparition d'une alarme de diagnostic alors que la CPU est mode STOP?
Comment fait-on pour mettre en place une protection par mot de passe à partir de la configuration matérielle de votre CPU S7 ?
Comment peut-on modifier, dans le programme applicatif, le réglage de l'alarme horaire configurée avec STEP7 dans la configuration matérielle ?
Comment actualiser le catalogue matériel de STEP7 à partir de la version STEP7 V5.2 ?
Nº de référence:

Guide
Le tableau suivant décrit la procédure de mise à jour du catalogue matériel à partir de STEP 7 V5.2 :
 

Nr.

Procédure
1 Dans la configuration matérielle, appelez la fonction "Outils > Installer mises à jour matérielles...". Au premier appel de la fonction, le logiciel demande si vous souhaitez créer un répertoire. Confirmez cette requête par "OK". La fenêtre "Paramètres" s'ouvre alors.


Figure 01

Si vous avez coché l'option "Afficher les mises à jour matérielles livrées", alors les mises à jour déjà installées sur la version STEP7 utilisée sont également affichées dans la boîte de dialogue "Installer les mises à jour matérielles".

Il existe une option supplémentaire : "Afficher le dialogue de confirmation avant l'installation". Avec cette boîte de dialogue, vous pouvez paramétrer si un dialogue de confirmation doit être affiché avant l'installation d'une mise à jour matérielle.
L'intitulé du dialogue de confirmation est : "Attention : l'installation de mises à jour matérielles ne peut plus être annulée. Souhaitez vous malgré tout poursuivre l'installation ?".

Dans le premier champ de saisie se trouve l'adresse Internet avec laquelle vous pouvez accéder aux mises à jour matérielles. Vous ne devez pas modifier cette adresse. Si vous l'avez modifiée par inadvertance, vous pouvez restaurer les réglages par défaut avec le bouton "Par défaut". Il n'est pas possible de télécharger directement ces mises à jour matérielles via l'adresse Internet indiquée.

Dans le deuxième champ de saisie, vous indiquez le chemin retenu pour l'enregistrement des téléchargements. Vous pouvez librement choisir  le chemin et le nom du répertoire. Suite à sa mise en place, les mises à jour seront enregistrées dans ce répertoire d'archivage.

Pour les options de la connexion Internet vous pouvez choisir entre "Configuration navigateur" ou "Connexion directe". Utilisez l'option "Connexion directe" lorsque vous êtes directement raccordé à Internet (sans utilisation d'un serveur proxy),  par exemple via un modem. Le réglage "Configuration navigateur" est recommandé en réglage standard si vous êtes raccordé à Internet via un réseau d'entreprise (LAN).

Vous trouverez des informations complémentaires avec le bouton "Aide".

Note :
Si votre ordinateur ne dispose pas d'un accès à Internet, vous pouvez aussi télécharger les mises à jour matérielles sous forme de fichier zip à l'aide d'un autre ordinateur. Ensuite, vous recopiez et installez ces mises à jour sur l'ordinateur initial. Nous mettons pour cela les articles suivants à disposition : 22374877 et 23183356

2 Après avoir validé vos réglages, la fenêtre "Installer les mises à jour matérielles" s'ouvre.


Figure 02

Indiquez ici la source depuis laquelle vous voulez charger les mises à jour. Si des mises à jour sont déjà affichées dans la fenêtre, cela signifie qu'un téléchargement a déjà eu lieu et que des fichiers se trouvent dans le "répertoire d'archivage des mises à jour matérielles". Vous avez le choix de charger la mise à jour à partir d'un support de données (par exemple lorsque les mises à jour se trouvent déjà sur un serveur interne) ou, si les fichiers ne se trouvent pas encore sur un lecteur, d'exécuter un téléchargement depuis Internet. Après avoir sélectionné la source, validez avec le bouton "Exécuter...". A cet instant vous devez disposer d'une liaison Internet.

Si vous choisissez un support de données comme source des mises à jour, vous indiquez le chemin du répertoire source après avoir cliqué sur "Exécuter...". Il faut alors sélectionner et ouvrir le fichier hspcontents.xml de ce répertoire. Après avoir réalisé ces réglages, la procédure est à nouveau identique à celle des téléchargements Internet.

3 Les mises à jour disponibles sont alors affichées.


Figure 03

Vous pouvez annuler la sélection des mises à jour inutiles au niveau de cette fenêtre. Seules les mises à jour précédées d'une coche seront téléchargées. A partir de STEP7 V5.3, vous pouvez sélectionner voire désélectionner l'ensemble des mises à jour proposées. Chargez les fichiers sur votre ordinateur après avoir sélectionné les composants matériels nécessaires. Le logiciel STEP7 vous informe lorsque la procédure de téléchargement est terminée. Confirmez ce message par "OK".

Lorsque les mises à jour sont téléchargées, fermez la fenêtre "Télécharger les mises à jour matérielles". Vous retournez à la fenêtre "Installer les mises à jour matérielles".

4 Les nouvelles mises à jour sont indiquées dans le tableau. Sélectionnez les mises à jour souhaitées et confirmez par le bouton "Installer". Ici, à partir de STEP7 V5.3, vous pouvez également sélectionner ou désélectionner  l'ensemble des mises à jour proposées. Après l'installation, fermez maintenant la fenêtre "Installer les mises à jour matérielles" et redémarrez STEP7. Après l'installation, les nouveaux modules sont disponibles dans le catalogue de configuration matérielle.


Figure 04

Indication relative à PCS 7 V6 et STEP 7 V5.2
Si vous ne pouvez pas exécuter la fonction  "Outils > Installer mises à jour matérielle..." et que le message suivant apparaît après le démarrage de cette fonction

  • "Fichier XML erroné [<chemin+NomDeFichier.xml>]. L'exécution des mises à jour n'est plus possible."

c'est qu'une erreur de syntaxe est présente au niveau de l'indication du répertoire d'archivage des mises à jour. Pour redéfinir le chemin, procédez de la manière suivante :
 
Nr. Procédure
1 Fermez toutes les applications SIMATIC et ouvrez le répertoire [lecteur]:\...\SIEMENS\STEP7\S7DATA\S7HWINFO.
2 Copiez le fichier joint dans ce répertoire et remplacez le fichier existant.

s7hspinx.zip ( 16 KB )

Ouvrez ensuite la configuration matérielle dans SIMATIC.

3 Relancez l'installation par "Outils > Installer mises à jour matérielles..." au niveau de la configuration matérielle et confirmez la question vous demandant si vous souhaitez créer un nouveau répertoire.
4 Dans la fenêtre "Paramètres" vous pouvez maintenant redéfinir le chemin du répertoire d'archivage ou laisser le chemin déjà en place. Lors de la saisie d'un nouveau chemin d'archivage veillez à la syntaxe correcte au niveau de la dénomination du chemin.


Figure 05

Note au sujet du serveur Proxy
La liaison entre votre réseau local (LANs) et Internet est réalisée via un serveur proxy. Le serveur Proxy a la fonction d'une porte d'accès à Internet. Il permet aux administrateurs d'installer un pare-feu (Firewall) entres les ressources du LAN et Internet. De plus, le serveur Proxy joue un rôle de mémoire temporaire pour les ressources Internet déjà téléchargées (pages WEB, fichiers, cookies etc.). Ainsi, les temps d'accès entre le réseau LAN et Internet peuvent être diminués. Pour des raisons de sécurité vous utilisez une authentification proxy pour votre réseau, ce qui signifie que seules les personnes disposant d'un mot de passe adéquat peuvent utiliser Internet. La fonction "Installer mises à jour matérielles..." (à partir de STEP 7 V5.2) ne prend pas en charge les configurations de réseau qui utilisent une authentification Proxy. Dans ce cas vous obtenez le message :

  • "Aucune liaison à Internet n'a pu être établie; vérifiez l'adresse Internet indiquée dans paramètres; Le time-out pour la procédure a été dépassé".

Vous pouvez savoir si votre réseau est également configuré avec une authentification Proxy. Dans ce cas, un mot de passe est nécessaire pour ouvrir l'explorateur Internet Microsoft. L'authentification Proxy est prise en charge à partir de STEP 7 V5.3 SP1.

Environnement de création de l'article
Les figures de cet article ont été réalisées avec STEP7 version 5.5.

Mots-clefs
Configuration matérielle, Import, Catalogue matériel

 ID contribution:17581199   Date:2011-06-16