Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V10.5 oder V11 auf das TIA Portal V12 hochrüsten?
Wie migrieren Sie ein SIMATIC WinAC MP-Projekt von SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 nach SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Warum kann wegen NCM STEP 7 nicht installiert werden?
Informationen zu dem Thema "Software installieren und hochrüsten"
Wie kann STEP 7 inklusive aller Softwarepakete komplett deinstalliert werden?
Tipps und Tricks zum Software installieren und hochrüsten in STEP 7
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie kann mit zwei unterschiedlichen STEP 7 Versionen auf einem Rechner gearbeitet werden?
Welche Einstellungen und Maßnahmen sind in Bezug auf das InstallShield bei der STEP 7 Installation zu beachten?
Wie können Sie unter Windows XP/Vista/7 die Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" deaktivieren?
Warum kann das aktuelle Software Upgrade nicht installiert werden?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation der STEP 7 Version 5.5 zu beachten?
STEP 7 -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie können Bausteine in einem Multiprojekt verglichen werden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.x die Anbindung einer selbst erstellten Onlinehilfe zu einem programmierten Baustein?
Wie kann der Diagnosepuffer einer Simatic CPU mit integriertem Webserver an einem SIMATIC Panel angezeigt werden?
Wie kann ab STEP 7 V5.5 der verbesserte Bausteinschutz für FBs und FCs eingerichtet werden?
Warum kann in STEP 7 V5.x der Dialog "Suchen/Ersetzen" im KOP/FUP/AWL-Editor nicht angezeigt werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann die Performance im SIMATIC Manager und innerhalb des STEP 7 Projektes verbessert werden?
Warum können die Optionen (Anzeigen, Filtern, Generieren, Löschen) unter dem Menüpunkt "Extras > Referenzdaten > " nicht mehr angewählt werden?
Wie kann ein STEP 7 Projekt lesegeschützt auf einer MMC in einer S7-300 CPU abgelegt werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie können Projekte auf einer Memory Card und wieder zurück in ein PG/PC geladen werden?
Informationen zu dem Thema "Projekte einrichten und bearbeiten"
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Welche Vorteile bietet die Funktion "Multiprojekt" für große vernetzte Projekte?
Welche Bedeutung haben die Anfangs- und die Aktualwerte eines Datenbausteins?
Warum können Projekte, Bausteine oder die HWKonfig entweder gar nicht, mit Fehlermeldungen oder nur lesend geöffnet werden?
STEP 7 -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Hardware konfigurieren
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Wie gehen Sie vor, wenn benötigte Baugruppen im Baugruppenkatalog der Hardwarekonfiguration von STEP 7 fehlen?
Inkonsistente Systemdaten bei Entfernung der Vernetzung eines PROFIBUS-DP-Master-Systems
Online-Verbindung über mehrere Ethernetzugänge auf eine S7-300/S7-400 CPU aufbauen
Wie kann die Auflösung der Analogbaugruppe SM331 (6ES7331-7K..) eingestellt bzw. verändert werden?
Wie erfolgt die Parametrierung der Verbindungsressourcen von S7-300 CPUs, um Verbindungsstörungen bei WinCC- und S7-300-Stationen zu vermeiden?
Informationen zu dem Thema "Baugruppen initialisieren und parametrieren"
Warum wird bei einer S7-300 CPU-DP-Baugruppe kein OB82 aufgerufen, wenn der Diagnosealarm im Betriebszustand STOP der CPU gemeldet wurde?
Wie kann die Schutzstufe mit einem Passwort bei einer S7-CPU in der HWKonfig aktiviert werden?
Wie können die mit STEP 7 "HW Konfig" projektierten Daten für den Uhrzeitalarm im Anwenderprogramm verändert werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Bestellnummer:

Anleitung
Die nachstehende Tabelle beschreibt Ihnen die Vorgehensweise, wie Sie den Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren können:
 

Nr.

Vorgehensweise
1 Rufen Sie in der Hardware-Konfiguration die Funktion "Extras > HW-Updates installieren..." auf. Beim erstmaligen Aufruf der Funktion werden Sie gefragt, ob Sie ein Verzeichnis anlegen möchten. Bestätigen Sie diese Aufforderung mit "OK". Danach öffnet sich das Fenster "Einstellungen".


Bild 01

Haben Sie die Option "Mitgelieferte HW-Updates anzeigen" angewählt, so werden im Dialogfeld "HW-Updates installieren" auch Updates angezeigt, die mit der aktuellen STEP 7-Version schon installiert sind.

Eine weitere Option ist "Vor der Installation Bestätigungsdialog anzeigen". Über dieses Kontrollkästchen können Sie einstellen, ob vor der Installation eines HW-Updates ein Bestätigungsdialog angezeigt wird oder nicht.
Der Inhalt des Bestätigungsdialogs ist: "Achtung: Die Installation von HW-Updates kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Wollen Sie die Aktion trotzdem durchführen?".

Im ersten Eingabefeld steht eine Internetadresse, über die Sie auf die HW-Updates zugreifen können. Diese Adresse sollten Sie nicht ändern. Falls Sie unbeabsichtigt eine Änderung vorgenommen haben, können Sie die Standardeinstellung über die Schaltfläche "Vorgabe" wiederherstellen. Es ist nicht möglich, einen Download dieser HW-Updates direkt über die angegebene Internetadresse zu starten.

Im zweiten Eingabefeld tragen Sie den Pfad ein, unter dem Sie die Downloads speichern möchten. Sie können den Pfad und Ordnernamen frei wählen. Nachdem Sie den Ablageordner eingerichtet haben, werden die Updates in diesem Ordner gespeichert.

Bei den Optionen der Internetverbindung können Sie zwischen "Browserkonfiguration verwenden" oder "Direkt verbinden" wählen. Die Option "Direkt verbinden" verwenden Sie, wenn Sie direkt (ohne Verwendung eines Proxy-Servers) mit dem Internet verbunden sind - z.B. über ein Modem. Die Einstellung "Browserkonfiguration verwenden" wird als Standardeinstellung empfohlen, wenn Sie über ein Firmen-Netz (LAN) mit dem Internet verbunden sind.

Weitere Informationen finden Sie unter der Hilfe-Schaltfläche.

Hinweis:
Wenn Ihr betreffender Rechner keinen Internetzugang besitzt, können Sie sich das HW-Update auch als Zip-File auf einen anderen Rechner herunterladen und anschließend auf den betreffenden Rechner kopieren und installieren. Dafür bieten wir Ihnen die folgenden beiden Beiträge an: 22374877 und 23183356

2 Nachdem Sie Ihre Einstellungen bestätigt haben, wird das Fenster "HW-Update installieren" geöffnet.


Bild 02

Stellen Sie hier ein, aus welcher Quelle Sie die Updates laden möchten. Sollten im Fenster bereits Updates angezeigt werden, bedeutet dies, dass bereits ein Download durchgeführt wurde und sich Dateien im "Ablageordner für HW-Updates" befinden. Sie haben die Auswahl, das Update von einem Datenträger aus zu laden (z.B. wenn die Updates schon auf einem internen Server bereit liegen) oder falls die Dateien noch nicht auf einem Laufwerk liegen, einen Download aus dem Internet durchzuführen. Nachdem Sie die Quelle ausgewählt haben, betätigen Sie die Schaltfläche "Ausführen...". Zu diesem Zeitpunkt muss eine Verbindung zum Internet bestehen.

Wenn Sie als Quelle der Updates den Datenträger auswählen, stellen Sie - nachdem Sie "Ausführen..." angeklickt haben - den Pfad des Quellordners ein. In diesem Pfad muss dann die Datei hspcontents.xml ausgewählt und geöffnet werden. Nachdem Sie diese Einstellungen getätigt haben, ist die Vorgehensweise wieder identisch mit der der Internetdownloads.

3 Nun werden Ihnen die zur Verfügung stehenden Updates angezeigt.


Bild 03

Nicht benötigte Updates können Sie in diesem Fenster abwählen. Es werden nur die Updates heruntergeladen, vor denen ein Häkchen steht. Ab STEP 7 V5.3 können Sie alle angebotenen Updates auch in ihrer Gesamtheit an- bzw. abwählen. Nachdem Sie die benötigten Hardwarekomponenten ausgewählt haben, laden Sie die Dateien auf Ihren Rechner. Die Software STEP 7 informiert Sie, wenn der Download-Vorgang abgeschlossen ist. Bestätigen Sie diese Meldung mit "OK".

Sind die Updates heruntergeladen, schließen Sie das Fenster "HW-Updates herunterladen". Sie gelangen zurück zum Fenster "HW-Updates installieren".

4 In der Tabelle werden Ihnen nun die neuen Updates angezeigt. Markieren Sie die gewünschten Updates und betätigen Sie die Schaltfläche "Installieren". Auch hier können Sie ab STEP 7 V5.3 die angebotenen Updates in ihrer Gesamtheit an- bzw. abwählen. Nach Beendigung der Installation schließen Sie nun das Fenster "HW-Updates installieren" und starten die Software STEP 7 erneut. Nach der Installation stehen die neuen Baugruppen im Katalog der Hardware-Konfiguration zur Verfügung.


Bild 04

Hinweis zu PCS 7 V6 und STEP 7 V5.2
Wenn Sie in der Hardwarekonfiguration die Funktion unter "Extras > HW-Updates installieren..." nicht ausführen können und nach dem Start dieser Funktion die Meldung

  • "Fehlerhafte XML-Datei [<Pfadangabe+Dateiname.xml>]. Ein Ausführen des HW-Updates ist nicht mehr möglich."

erhalten, so liegt ein syntaktisch falsch eingestellter Ablageordner für dieses Updates vor. Um den Pfad neu einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Beenden Sie alle SIMATIC-Applikationen und öffnen Sie den Ordner [LW]:\...\SIEMENS\STEP7\S7DATA\S7HWINFO.
2 Kopieren Sie die angehängte Datei in diesen Ordner und ersetzen Sie dabei die vorhandene Datei.

s7hspinx.zip ( 16 KB )

Öffnen Sie anschließend im SIMATIC Manager die Hardware Konfiguration.

3 Starten Sie in der Hardwarekonfiguration über das Menü "Extras > HW-Updates installieren..." erneut die Installation und bestätigen Sie die Frage, ob Sie ein neues Verzeichnis anlegen wollen.
4 Sie können nun im Fenster "Einstellungen" den Pfad des Ablageordners erneut eingeben oder den voreingestellten Pfad unverändert lassen. Achten Sie bei der Eingabe eines neuen Ablagepfades auf die korrekte Syntax der Pfadbezeichnung.


Bild 05

Hinweis zum Proxy-Server
Die Verbindung Ihres lokalen Netzwerkes (LANs) zum Internet wird über einen Proxy-Server hergestellt. Der Proxy-Server hat die Funktion eines Zugangstors zum Internet. Er ermöglicht Administratoren eine Schutzmauer (Firewall) zwischen den LAN-Ressourcen und dem Internet einzurichten. Außerdem hat der Proxy-Server auch noch die Rolle eines Zwischenspeichers für bereits heruntergeladene Internet-Ressourcen (WEB-Seiten, Dateien, Cookies etc.). So können die Zugriffszeiten zwischen LAN und Internet reduziert werden. Aus Sicherheitsgründen verwenden Sie in Ihrem Netzwerk eine Proxy-Authentifizierung, was bedeutet, dass nur Personen mit dem entsprechenden Passwort das Internet nutzen können. Die Funktion "HW-Updates installieren" (ab STEP 7 V5.2) unterstützt keine Netzwerkkonfigurationen, die die Proxy-Authentifizierung nutzen. In diesem Fall erhalten Sie die Meldung:

  • "Es konnte keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden; Überprüfen Sie ggf. die unter Einstellungen angegebene Internetadresse; Das Zeitlimit für den Vorgang ist erreicht".

Ob auch Ihr Netzwerk mit der Proxy-Authentifizierung konfiguriert ist, erkennen Sie daran, dass beim Öffnen des Microsoft Internet Explorers eine Anmeldung mit Passwort notwendig ist. Ab STEP 7 V5.3 SP1 wird die Proxy-Authentifizierung unterstützt.

Erstellumgebung
Bilder in diesem FAQ sind mit der STEP 7 Version 5.5 erstellt worden.

Suchbegriffe
Hardwarekonfiguration, Import, Baugruppenkatalog

 Beitrags-ID:17581199   Datum:2011-04-28 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour