afficher la liste des articles
ES - SIMATIC Manager -- Création de programmes -- CFC - Généré des plans
Comment implémenter des messages dans un CMT (Module de commande Type) dans SIMATIC PCS 7 ?
Pourquoi le message suivant apparaît-il lors de la compilation des diagrammes CFC dans PCS7 V7.0 : "F: Le FC... est en dehors de la plage utilisateur" ?
Longueur de variable String incorrecte lors du transfert vers WinCC sur PCS 7 V4.02
Comment transférer facilement les connexions de diagrammes d'un bloc existant dans un diagramme CFC utilisateur ?
Connexion d'un pointeur ANY à un bloc de données complet dans le CFC (PCS 7 V4.02 et V5.x)
Modifier l'instance d'un CFC de CFC sous SIMATIC PCS 7 V6
Utilisation de diagrammes et de bloc sous SIMATIC PCS 7 V6
Lors de changements sur un type de point de mesure, comment les blocs du point de mesure peuvent-ils être automatiquement remplacés avec SIMATIC PCS7 par l'assistant d'import/export IEA ?
Lors de changements sur un type de point de mesure, comment les blocs du point de mesure peuvent-ils être automatiquement remplacés avec SIMATIC PCS7 par l'assistant d'import/export IEA ?
Nº de référence:

Description :
Les types de points de mesure type et les diagrammes sont mis à jour automatiquement quand on fait des changements. Si cela n'est pas le cas, alors suivre la procédure suivante. Ces changements peuvent inclure l'ajout de nouveaux blocs au type de point de mesure, la réalisation de nouvelles interconnexions ou changements sur les paramètres. Ces changements n'ont pas d'effet sur le fichier d'import. Aucun nouveau paramètre ni signal du fichier d'import n'est ajouté. Comment procéder dans ce cas avec de tels changements est décrit dans le manuel et l'aide en ligne.

Procéder comme suit pour avoir des changements automatiques :

Conditions nécessaires:
Il y a des points de mesure dans le projet et le point de mesure types changé lui est dans la librairie maître.

  1. Changer le point de mesure type et compiler le diagramme pour être sur que les changements sont faits correctement.

  2. Puis ouvrir le fichier d'import avec l'IEA et en cliquant sur l'icône "Insert général colonne groups" on ajoute la colonne "mode import" dans le fichier IEA.



Fig 1: Ouvrir le fichier IEA pour le point de mesure type à changer

  1. dans la boite de dialogue choisir la case Mode import.



Fig 2: Boite de dialogue "Insert général colonne groups" pour sélectionner l'option "Mode Import"

  1. Puis dupliquer chaque ligne du fichier IEA, pour qu'elles apparaissent deux fois dans le fichier. Maintenant, dans la première ligne des deux identiques on écrit un "delete" dans la colonne "Mode import". Cela assure que durant la procédure d'import le bloc de mesure est bien effacé puis recréé grâce à la seconde ligne.



Fig 3: Exemple pour effacer et recréer un des points de mesure dans le projet.

  1. Après réussite de la procédure d'import tous les CFC des points de mesure sont recréés exactement au même endroit et les changements effectués.

Notes:
L'option "delete" est aussi disponible sous SIMATIC PCS 7 V5.x pour une solution type et également sous SIMATIC PCS 7 V6.x pour une solution type.

 ID contribution:17532303   Date:2011-02-22