|
DOMANDA
Come è definito in SIMATIC PCS7 il funzionamento misto e quali
impostazioni sono ammesse?
RISPOSTA
Il funzionamento misto rappresenta un caso particolare nella
visualizzazione su un OS Client di blocchi AS di versioni diverse
di SIMATIC PCS 7.
Requisiti per il funzionamento misto
- Su un server OS si possono utilizzare solo
blocchi immagine di SIMATIC PCS 7 V6.0. Con i nuovi blocchi
immagine V6 si possono poi sottoporre al servizio e supervisione
sia blocchi AS V5 che blocchi AS V6.
- Su un server OS possono essere visualizzati
solo blocchi AS V5 opp. solo blocchi AS V6.
- Il funzionamento misto è consentito solo sul
client OS. Per poter visualizzare su un client OS blocchi AS di
versioni diverse di SIMATIC PCS 7, su questo OS client deve essere
caricato un package del server OS che visualizzi blocchi AS V5.
Condizione per l'aggiornamento del software
Su entrambi i server OS si possono utilizzare solo blocchi
immagine del SIMATIC PCS 7 V6.0. Sul server OS, sul quale si
visualizzano blocchi AS V5, si devono aggiornare i blocchi immagine
da V5 a V6.
Ulteriori informazioni si trovano nel manuale "Aggiornamento
software da PCS 7 V5.x a V6.0 senza l'utilizzo di nuove funzioni"
nell'articolo con ID 16518653.
|