|
Avvertenze di configurazione
Nel seguito si trovano i requisiti per la funzione STEP7 "Preparazione della diagnostica dei cavi" opp. l'impiego della funzione di sistema SFC103 "DP_TOPOL".
Avvertenza
Con la funzione di sistema SFC103 "DP_TOPOL" è possibile avviare la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" dall'interno di un programma STEP7. Un esempio di programma si trova nel manuale "SIMATIC Repeater di diagnostica per PROFIBUS DP" nell'articolo con ID !7915183!.
Requisiti di sistema S7
Le seguenti CPU S7-300 supportano la funzione di sistema SFC 103.
|
CPU |
Numeri di ordinazione |
|
313C-2 DP* |
6ES7313-6CF03-0AB0 |
|
314C-2 DP* |
6ES7314-6CG03-0AB0 |
|
315-2 DP* |
6ES7315-2AG10-0AB0 |
|
315-2 PN/DP* |
6ES7315-2EH13-0AB0 |
|
315F-2 DP* |
6ES7315-6FF01-0AB0 |
|
315F-2 PN/DP* |
6ES7315-2FH13-0AB0 |
|
315T-2 DP* |
6ES7315-6TH13-0AB0 |
|
317-2 DP* |
6ES7317-2AJ10-0AB0 |
|
317-2 PN/DP* |
6ES7317-2EK13-0AB0 |
|
317F-2 DP* |
6ES7317-6FF03-0AB0 |
|
317F-2 PN/DP* |
6ES7317-2FK13-0AB0 |
|
317T-2 DP* |
6ES7317-6TK13-0AB0 |
|
CPU 319-3 PN/DP |
6ES7318-3EL00-0AB0 |
* solo con CPU con firmware a partire da V2.5.0
Se non si vuole avviare la rilevazione della topologia tramite la CPU, ma bensì esclusivamente prelevare le informazioni di diagnostica dal repeater di diagnostica, allora basta semplicemente la funzione di sistema SFC59 opp. il blocco funzionale di sistema SFB52. Questi sono anche implementati nelle altre CPU S7-300 attuali.
Le seguenti CPU S7-400 supportano la funzione di sistema SFC103.
|
CPUs |
Numeri di ordinazione |
|
CPU 412-1 |
6ES7412-1XF03-0AB0 |
|
CPU 412-2 |
6ES7412-2XG00-0AB0 |
|
CPU 412-2 PCI |
6ES7612-2QH00-0AB4 |
|
CPU 414-2 |
6ES7414-2XG03-0AB0 |
|
CPU 414-3 |
6ES7414-3XJ00-0AB0 |
|
CPU 414-4 H |
6ES7414-4HJ00-0AB0 |
|
CPU 416-2 |
6ES7416-2XK02-0AB0 |
|
CPU 416-2 PCI |
6ES7616-2QL00-0AB4 |
|
CPU 416-3 |
6ES7416-3XL00-0AB0 |
|
CPU 417-4 |
6ES7417-4XL00-0AB0 |
|
CPU 417-4 H |
6ES7417-4HL01-0AB0 |
Se, tramite la CPU, si vuole avviare il rilevamento della topologia tramite SFC 103, serve la versione firmware V 3.1 per le CPU S7-400. Questa funzione corrisponde al punto di menù "Preparazione della diagnostica dei cavi" in STEP 7. Se si vogliono solo prelevare informazioni di diagnostica dal repeater di diagnostica, allora basta solo la funzione di sistema SFC 59. Questa è già implementata in tutte le versioni precedenti, cioè solo per la lettura dei dati di diagnostica non è tassativo l'aggiornamento FW.
Dalla versione firmware 3.0 della CPU S7-400 oltre allo SFC59 è implementato il blocco funzionale di sistema SFB52 per la lettura delle informazioni di diagnostica.
Avvertenza
Se non si collega PROFIBUS sul repeater di diagnostica direttamente sull'interfaccia della CPU, ma bensì tramite un CP, allora per l'esecuzione della funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" questa deve essere supportata non solo dalla CPU, ma bensì anche dal CP.
I seguenti CP S7-400 supportano la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi"
|
CP |
Numeri di ordinazione |
Firmware |
|
CP 433-5 Extended |
6GK7 443-5DX04-0XE0 |
da 6.1 |
Requisiti di sistema PG/PC
Impostazioni necessarie su "Imposta di interfaccia PG/PC" Con l'impostazione di interfaccia "CPxxxx(Auto)" non è possibile eseguire la misura dei partecipanti su PROFIBUS DP. L'interfaccia deve essere impostata su "CPxxxx(PROFIBUS)".
Processori di comunicazione impiegabili Le interfacce onboard MPI con PG740, MPI-ISA Card (6ES7 793-2AA..-0AA0) e PC-Adapter (USB e seriale) non supportano la funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi".
Se, ciononostante, la funzione viene avviata in STEP7, dopo il trascorrere di un tempo di sorveglianza, la misura viene arrestata. In questo caso in STEP7 compare lo stato "Rilevamento bloccato" con il testo addizionale "Sorveglianza tempo intervenuta".
Le seguenti schede di interfaccia supportano la funzione per la misura dei partecipanti su PROFIBUS DP:
Software necessario Per l'avvio della funzione "Preparazione della diagnostica dei cavi" che viene supportata 6ES7 972-0AB01-0XA0, serve almeno STEP 7 Versione 5.2 con Service Pack 1. Questo Service Pack si trova nell'articolo con ID 16540057
|