Beitragsliste anzeigen
PROFIBUS allgemein -- Kommunikation projektieren und programmieren -- Kommunikationsbausteine verwenden
Übertragung von Analogwerten von bzw. zum Profibus-DP Slave
Welche Beiträge behandeln konsistente Daten in Zusammenhang mit dezentraler Peripherie?
Wie können Sie auf konsistente Daten ohne SFC14/15 als Teil des Prozessabbildes zugreifen?
Warum wird SFC13 in meiner neuen CPU 315-2DP (Bestellnr.: 6ES7 315-2AG10-0AB0) nicht korrekt abgearbeitet?
Wie empfange ich einen Alarm mit dem SFB 54 "RALRM" nach DPV1?
DP Slave Lifelist unter Verwendung von SFC51 "RDSYSST" anstatt von SFC12 "D_ACT_DP"
Ist es möglich die Funktion "Systemfehler melden", den Funktionsbaustein FB126 und die Systemfunktion SFC13 "DPNRM_DG" gleichzeitig zu verwenden?
Hinweise zur Verwendung der Systemfunktion SFC12 "D_ACT_DP"
Was sind konsistente Daten?
Wie kann ich konsistente Daten von einem DP-Normslave/PROFINET IO-Device lesen und konsistent auf einen DP-Normslave/PROFINET IO-Device schreiben?
DP-Slaves nach Hochlauf der CPU deaktivieren
Diagnoseinformationen des FB125 bei deaktiviertem DP-Slave
Aktivieren eines deaktivierten DP-Slaves mit SFC 12 "D_ACT_DP"
Notwendige Parametrierung der SFC 103 / SFC 59 für die Ermittlung und das Auslesen von Topologie-Daten
Welche Voraussetzungen muss ich beachten, wenn ich die Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" verwenden möchte?
Welche Voraussetzungen muss ich beachten, wenn ich die Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" verwenden möchte?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Nachfolgend finden Sie die Voraussetzungen für die STEP 7 Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" bzw. die Anwendung der Systemfunktion SFC103 "DP_TOPOL".

Hinweis:
Mit der Systemfunktion SFC103 "DP_TOPOL" können Sie aus einem STEP 7 Programm heraus die Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" anstoßen. Ein Programmbeispiel finden Sie im Handbuch "SIMATIC Diagnose-Repeater für PROFIBUS-DP" unter der Beitrags-ID: 7915183.

S7 Systemvoraussetzungen

Die folgenden S7-300 CPUs unterstützen die Systemfunktion SFC103:
 
CPUs Bestellnummern
313C-2 DP* 6ES7313-6CF03-0AB0
314C-2 DP* 6ES7314-6CG03-0AB0
315-2 DP* 6ES7315-2AG10-0AB0
315-2 PN/DP* 6ES7315-2EH13-0AB0
315F-2 DP* 6ES7315-6FF01-0AB0
315F-2 PN/DP* 6ES7315-2FH13-0AB0
315T-2 DP* 6ES7315-6TH13-0AB0
317-2 DP* 6ES7317-2AJ10-0AB0
317-2 PN/DP* 6ES7317-2EK13-0AB0
317F-2 DP* 6ES7317-6FF03-0AB0
317F-2 PN/DP* 6ES7317-2FK13-0AB0
317T-2 DP* 6ES7317-6TK13-0AB0
CPU 319-3 PN/DP 6ES7318-3EL00-0AB0
* nur CPUs mit Firmware ab V2.5.0 

Wollen Sie die Topologieermittlung nicht über die CPU anstoßen, sondern ausschließlich die Diagnoseinformationen vom Diagnose-Repeater abholen, so benötigen Sie lediglich die Systemfunktion SFC59 oder den Systemfunktionsbaustein SFB52. Diese sind auch in den anderen aktuellen S7-300 CPUs implementiert.

Die folgenden S7-400CPUs unterstützen die Systemfunktion SFC103:
 
CPUs Bestellnummern
CPU 412-1 6ES7412-1XF03-0AB0
CPU 412-2 6ES7412-2XG00-0AB0
CPU 412-2 PCI 6ES7612-2QH00-0AB4
CPU 414-2 6ES7414-2XG03-0AB0
CPU 414-3 6ES7414-3XJ00-0AB0
CPU 414-4 H 6ES7414-4HJ00-0AB0
CPU 416-2 6ES7416-2XK02-0AB0
CPU 416-2 PCI 6ES7616-2QL00-0AB4
CPU 416-3 6ES7416-3XL00-0AB0
CPU 417-4 6ES7417-4XL00-0AB0
CPU 417-4 H 6ES7417-4HL01-0AB0

Sie benötigen den Firmwarestand 3.1 für die S7-400 CPUs dann, wenn Sie die Topologieermittlung mittels SFC103 über die CPU anstoßen wollen. Diese Funktion entspricht dem Menüpunkt "Leitungsdiagnose vorbereiten" in STEP 7. Wollen Sie ausschließlich die Diagnoseinformationen vom Diagnose-Repeater abholen, so benötigen Sie lediglich die Systemfunktion SFC59. Diese ist bereits in allen Vorgängerversionen implementiert. D. h. um nur Diagnosendaten zu lesen, ist ein FW-Update nicht zwingend notwendig.
Ab Firmwarestand 3.0 der S7-400 CPUs ist zusätzlich zur SFC59 der Systemfunktionsbaustein SFB52 zum Lesen der Diagnoseinformationen implementiert.

Hinweis:
Wenn Sie den PROFIBUS zum Diagnose-Repeater nicht direkt an die CPU-Schnittstelle, sondern über einen CP anschließen, so muss zur Ausführung der Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" dies nicht nur von der CPU, sondern auch vom CP unterstützt werden.

Die folgenden S7-400 CPs unterstützen die Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten":
 
CP Bestellnummern Firmware
CP 433-5 Extended 6GK7 443-5DX04-0XE0 ab 6.1

PG/PC Systemvoraussetzungen

Notwendige Einstellung in "PG/PC-Schnittstelle einstellen"
Mit der Schnittstelleneinstellung "CPxxxx(Auto)" ist es nicht möglich, das Messen der Teilnehmer am PROFIBUS-DP auszuführen. Die Schnittstelle muss auf "CPxxxx(PROFIBUS)" eingestellt sein.

Einsetzbare Kommunikationsprozessoren
Die Schnittstellen Onboard-MPI bei PG740, MPI-ISA Card (6ES7 793-2AA..-0AA0) und PC-Adapter (USB und seriell) unterstützen die Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" nicht.
Wird die Funktion dennoch in STEP 7 gestartet, wird die Messung nach Ablauf einer Überwachungszeit gestoppt. In diesem Fall erscheint in STEP 7 der Status "Ermittlung gestoppt" mit dem Zusatztext "Zeitüberwachung angesprochen".

Folgende Schnittstellenkarten unterstützen die Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten" am PROFIBUS DP:

  • CP5511
  • CP5512
  • CP5611

Notwendige Software:
Für das Anstoßen der Funktion "Leitungsdiagnose vorbereiten", die ab 6ES7 972-0AB01-0XA0 unterstützt wird, benötigen sie mindestens STEP 7 Version 5.2 mit Service Pack 1. Dieses Service Pack finden sie unter der Beitrags-ID 16540057

 Beitrags-ID:17452619   Datum:2009-04-23 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour