|
Avvertenze di configurazione
Dalla Versione 6.1 di SIMATIC NET (CD 11/2002) è possibile utilizzare la tabella dei simbolici del proprio progetto STEP 7 come base per la generazione del simbolico del server OPC di SIMATIC NET.
Nel seguente articolo si trova una descrizione per la generazione del simbolico per il server OPC di SIMATIC NET partendo dalla tabella dei simbolici in STEP7.
Si usa una PC-Station con una scheda di rete Ethernet normalmente in commercio. Lo scambio dati tra la PC-Station e la S7-Station avviene tramite Industrial Ethernet con l'impiego della Comunicazione S7.
Requisito PC-Station e S7-Station devono essere configurate nello stesso progetto STEP 7.
Configurazione della stazione S7
Aprire con il SIMATIC Manager il progetto STEP7 che contiene la configurazione della stazione S7.

Figura 01: Progetto STEP 7
Passare nella cartella del programma S7 e fare un doppio clic su "Simbolico". Si apre la tabella dei simbolici.
Definire nella tabella dei simbolici il nome simbolico desiderato.

Figura 02: Simbolici nella tabella dei simbolici
Altre variabili come i nomi simbolici del progetto si trovano nei blocchi dati esistenti, in questo esempio DB1.

Figura 03: Variabili nel DB1
Caricare la Configurazione hardware e il programma utente nella CPU della stazione S7 in uso.
Configurazione della PC Station
Tramite il menù Inserisci -> Station -> SIMATIC PC-Station inserire una nuova PC-Station.

Figura 04: Inserimento dalla PC-Station
Nella configurazione della PC-Station secondo le istruzioni contenute nell'articolo 15355168.
Incorporazione del simbolico STEP7 nel server OPC
Poi fare clic con il tasto destro del mouse sul server OPC ed aprire le proprietà oggetto del server OPC.

Figura 05: Apertura delle proprietà oggetto dal server OPC
Nel dialogo delle proprietà del server OPC passare nel registro "S7". In questo dialogo definire quali simbolici STEP7 vengono utilizzati nel server OPC. Attivare il campo opzionale "Tutti" opp. "Selezionati".

Figura 06: Dialogo della proprietà del server OPC -> Registro "S7"
Se si attiva il campo opzionale "Selezionati", allora fare clic con il tasto destro del mouse sul pulsante "Configura". Si apre il seguente dialogo.

Figura 07: Configurazione dei simbolici - Simbolici delle variabili nella tabella dei simbolici

Figura 08: Configurazione dei simbolici - Simbolici delle variabili nel blocco dati
Nel dialogo "Configurazione dei simbolici" c'è la possibilità di rendere visibili per il server OPC i simbolici delle variabili che sono definite nel blocco dati e nella tabella dei simbolici e definire il livello delle loro autorizzazioni (read/write, read, write opp. nessuna).
Chiudere il dialogo "Configurazione dei simbolici" con il pulsante "OK".
Poi in NetPro selezionare la PC-Station e memorizzare e compilare l'intera configurazione.

Figura 09: Compilazione e memorizzazione dalla configurazione
Selezionare la propria PC-Station.

Figura 10: Salva e compila
Se nella memorizzazione e compilazione della Configurazione compaiono avvertimenti, allora questi devono essere considerati solo come informazioni. È possibile caricare la configurazione nella PC-Station. Se nella memorizzazione e compilazione sono comparsi errori, allora non è possibile caricare la configurazione nella PC-Station.
In NetPro selezionare la PC-Station e fare clic sul pulsante "Carica", per caricare la configurazione nella PC-Station.
La seguente segnalazione ricorda che durante le operazioni di caricamento sui diversi componenti i dati esistenti vengono cancellati e che vengono caricate le nuove informazioni.

Figura 11: Caricamento del PLC
Confermare la segnalazione con "OK". Ora viene avviata l'operazione di caricamento.
Dapprima vengono arrestate le unità di destinazione. Confermare la seguente segnalazione con "OK" per proseguire l'operazione di caricamento.

Figura 12: STOP della unità di destinazione
Avvertenza
Nel seguente articolo si trovano informazioni sulle possibili cause che possono portare a segnalazioni di errore durante l'operazione di caricamento: 12033912.
Se l'operazione di caricamento della configurazione si è conclusa con successo, allora la configurazione della PC-Station è pronta.
Verificare con OPC-Scout, se nel server OPC è disponibile il simbolico STEP7. Questo client OPC è compreso nei limiti di fornitura del software PC SIMATIC NET.
Avviare lo OPC-Scout nel menù START di Windows tramite SIMATIC -> SIMATIC NET -> OPC Scout".
Fare doppio clic su "OPC.SimaticNET", per collegarlo con il server OPC SIMATIC NET.

Figura 13: Collegamento con il server OPC SIMATIC NET
Nel seguente dialogo registrare un nome di gruppo a scelta.

Figura 14: Registrazione del nome dei gruppi
Fare doppio clic sul nome di gruppo creato, in questo esempio "S7", per aprire lo OPC-Navigator. Nello OPC-Navigator si possono definire gli item OPC.

Figura 15: Apertura dello OPC
Il simbolico STEP7 incorporato si trova nello OPC-Navigator sotto la cartella "...\SYM".
Fare doppio clic su "\SYM". La S7-Station viene visualizzata dal progetto STEP7. Sotto si trovano ulteriori sotto-cartelle (CPU e blocchi dati).
I simbolici delle variabili che sono state definite in STEP7 nella tabella dei simbolici, si trovano nella cartella della CPU. Selezionare la cartella delle CPU. Nella finestra mediana si vedono i simbolici delle variabili definite. Selezionare i nomi delle variabili e fare clic sul pulsante "->", per registrarle nella lista degli item OPC. Terminare il dialogo con "OK".
I simbolici delle variabili che sono definite nel blocco dati si trovano nella cartella del blocco dati.

Figura 16: OPC-Navigator
Lo OPC-Scout ha incorporato nella lista degli item OPC le variabili selezionate con i nomi simbolici.
Se la qualità degli altri OPC è buona, allora viene stabilita una connessione di comunicazione e risulta possibile scrivere opp. leggere i valori degli item OPC.

Figura 17: Lista degli item OPC
|