visualizza l'elenco degli articoli
ProTool -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Impostazioni in "Stato/Forzamento di oggetto immagine" per l'impiego di un WinAC MP
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Impostazioni di connessione per una comunicazione tra ProTool/Pro e WinAC
Come si aumenta la performance degli apparecchi HMI?
Come è indicato nel tool di progettazione HMI l'indirizzo MPI di una FM, se questa non compare nella HW Config e di conseguenza è sconosciuta?
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
ProTool RT -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso S7
Accoppiamento PPI di ProTool/Pro e S7-200
Come si può collegare un apparecchio di servizio (ProTool) ad un sistema H (S7-400H)?
Collegamento di un Panel ad un controllore S7-300/400
Comunicazione Ethernet tra un ProTool/Pro Runtime (PC) e un CP243-1 (S7-200)
Collegamento di un Panel opp. PC con ProTool Runtime ad un S7-200 tramite PROFIBUS DP
ProTool/ProRT e S7-200 con cavo PC/PPI
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
Collegamento tra ProTool/Pro e WinAC
Collegamento tra SIMATIC NET OPC-Server, ProTool/Pro RT e SIMATIC S7
Collegamento di un OP come slave DP - Configurazione dei tasti diretti DP
Accoppiamento tra Operator Panel e WinAC Basis/WinAC RTX V4.0
Connessione di comunicazione tra S7-200 e ProTool/Pro V5.2 tramite CP5611 via PPI
Collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad una stazione S7-300 opp. S7-400 dal CD SIMATIC NET 07/2001
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Come si progetta un collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime (PC) ad un S7-300 (CP343-1) opp. S7-400 (CP443-1)?

RISPOSTA
Il collegamento tramite Ethernet di un ProTool/Pro Runtime ad un S7-300 con il CP343-1 e ad un S7-400 con il CP443-1 viene chiarita nel seguito sulla base di una configurazione di esempio. Si presuppone un progetto STEP7 con la progettazione della stazione S7-300 opp. S7-400. Di principio ci sono due possibilità per accoppiare tramite Ethernet un ProTool/Pro Runtime ad un S7-300 opp. S7-400.

Avvertenza
La stazione S7-300 opp. S7-400 deve essere stata caricata con la sua progettazione.

Requisiti software

  • STEP 7 V5.1 da SP2
  • SIMATIC NET da CD 07/2001
  • ProTool/Pro V6.0 SP2

Creazione di una comunicazione tramite Ethernet traProTool/Pro PC-Runtime ed un S7-300/S7-400 sulla base di una stazione SIMATIC PC ed il Configuratore dei componenti

Descrizione dei passi di progettazione

  1. Avviare la consolle di configurazione SIMATIC NET "Imposta PC Station" tramite "Start > Simatic > SIMATIC NET > Impostazioni > Imposta PC Station".
  2. Per la scheda di rete del PC scegliere il tipo di funzionamento "Funzionamento progettato". In questo esempio per la scheda di rete si utilizza lo Index 2.

Figura 1 Scheda di rete nel funzionamento progettato

  1. Avviare il Configuratore dei componenti tramite l'icona nella barra dei task.

Figura 2 Avvio del Configuratore dei componenti

  1. Tramite "tasto destro del mouse > Aggiungi" inserire un componente del tipo SIMATIC ProTool/Pro RT (p. es. su Index 3).

Figura 3 Inserimento del ProTool/Pro PC RT nel Configuratore dei componenti

  1. Aprire il progetto della stazione S7-300 opp. S7-400 utilizzando il SIMATIC Manager.
  2. Tramite "Inserisci > Stazione > SIMATIC PC Station" inserire una PC Station nel progetto.
  3. Come nome per la PC Station utilizzare il nome di stazione visualizzato nel Configuratore dei componenti (nel nostro esempio SIMATIC PC Station).

Figura 4 Inserimento della SIMATIC PC Station

  1. Aprire la configurazione hardware della PC Station tramite un doppio clic su "Configurazione".
  2. Inserire nel rack della PC Station sul posto connettore 2 l'unità "IE Generale" dal Catalogo hardware. L'unità "IE Generale" si trova nel Catalogo hardware sotto "SIMATIC PC Station > CP Industrial Ethernet > IE Generale". L'unità "IE Generale" rappresenta le schede di rete normalmente in commercio.
  3. Collegare la scheda con la rete "Ethernet" dell'S7-300/S7-400. Assegnare alla scheda di rete un indirizzo IP univoco nella rete e la corrispondente Subnet Mask.

    Attenzione
    Le impostazioni di indirizzo (indirizzo IP e MAC) di IE Generale nella PC Station devono coincidere con le impostazioni di indirizzo in Windows. Sull'argomento tenere conto dell'articolo con ID 17313385.



Figura 5 Proprietà di IE Generale

  1. Dal Catalogo hardware sotto "Simatic PC Station > HMI" aggiungere "SIMATIC ProTool/Pro RT" sul posto connettore 3.

Figura 6 Inserimento dei componenti PC

Attenzione
I posti connettore di "IE Generale" e di "SIMATIC ProTool/Pro RT" nella Configurazione hardware devono coincidere con l'index nel Configuratore dei componenti.

Figura 7 Confronto del Configuratore dei componenti con la Configurazione hardware della PC Station

  1. Memorizzare e compilare la PC Station tramite "Stazione > Salva e compila".
  2. Con "Imposta interfaccia PG/PC" utilizzare l'impostazione "S7ONLINE (STEP 7) --> PC internal (local)".

Figura 8 Impostazione dell'interfaccia PG/PC

  1. Caricare la configurazione nel PC tramite "PLC > Carica nell'unità...".

    Avvertenza
    Se il download della configurazione nella PC Station non ha successo, tenere conto dell'articolo con ID 12033912.
  2. Ritornare al SIMATIC Manager e fare un doppio clic sull'icona"OP".

Figura 9 Apertura del progetto ProTool/Pro

  1. Scegliere come apparecchio di destinazione il "PC" e fare clic su "Avanti".
  2. Utilizzare come protocollo del controllore "SIMATIC S7-300/400 V6.0" ed aprire i parametri del controllore tramite "Parametri".
  3. Come partner di comunicazione selezionare la CPU che è raggiungibile tramite i corrispondenti CP - p. es. la CPU 315-2DP tramite il CP343-1. Confermare poi le impostazioni con "OK".

Figura 10 Definizione del partner di comunicazione

  1. Mentre si chiude il wizard di progetto ProTool con "Avanti" e "Fine", viene creato un progetto PC con il collegamento previsto con il controllore.
  2. Per creare una connessione con la stazione S7-400, inserire un ulteriore controllore nel progetto PC ProTool/Pro. Scegliere come partner di comunicazione la CPU S7-400 che è raggiungibile tramite il CP 443-1.

Creazione di una comunicazione tramite Ethernet traProTool/Pro PC-Runtime ed un S7-300/ S7-400 sulla base di un SIMATIC OP integrato

Descrizione dei passi di progettazione

  1. Aprire il progetto esistente per la stazione S7-300 opp. S7-400 con l'impiego del SIMATIC Manager.
  2. Tramite "Inserisci > Stazione" inserire un "SIMATIC OP" dal progetto STEP7.

Figura 11 Inserimento di un SIMATIC OP

  1. Fare un doppio clic sull'icona OP inserita.
  2. Come apparecchio di destinazione scegliere il "PC" e fare clic su "Avanti".
  3. Utilizzare come protocollo del controllore "SIMATIC S7- 300/400 V6.0" ed aprire i parametri del controllore tramite "Parametri".

Figura 12 Scelta del protocollo del controllore

  1. Collegare l'OP sul lato sinistro con "Ethernet" e scegliere il partner di comunicazione - p. es. la CPU 315-2DP tramite il CP434-1. Per "Parametri OP" indicare le impostazioni di indirizzo per la comunicazione Ethernet tra PC ed S7. Confermare poi le impostazioni con "OK".

Figura 13 Definizione dei parametri del collegamento

  1. Mentre si chiude il wizard di progetto ProTool con "Avanti" e "Fine", viene creato un progetto PC con il collegamento previsto con il controllore.
  2. Per creare una connessione con la stazione S7-400, inserire un ulteriore controllore nel progetto PC ProTool/Pro. Scegliere come partner di comunicazione la CPU S7-400 che è raggiungibile tramite il CP 443-1.
  3. Per "Imposta interfaccia PG/PC, utilizzare le impostazione "S7ONLINE (STEP 7) --> TCP/IP -> Scheda di rete utilizzata".

Figura 14 Impostazione dell'interfaccia PG-PC

  1. Tramite "Start > Pannello di controllo > Rete e connessioni remote" a aprire le impostazioni di Windows. Confermare gli indirizzi di impostazione da ProTool (vedi Figura 13).

Figura 15 Adattamento delle impostazione degli indirizzi di Windows

Ricerca
CollegamentoEthernet


 Articolo con ID:17313386   Data:2004-01-16 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour