|
PREGUNTA:
¿Cómo se configura la conexión del ProTool/Pro Runtime (PC) a un
S7-300 (CP343-1) / S7-400 (CP443-1) a través de Ethernet,
utilizando el CD de SIMATIC NET CD 07/2001?
RESPUESTA:
La conexión del ProTool/Pro Runtime a un S7-300 con la CP343-1 o a
un S7-400 con la CP443-1 a través de Ethernet, se explica a
continuación con ayuda de un ejemplo. Se supone que ya se tiene un
proyecto de STEP 7 con la configuración de un S7-300 / S7-400.
Básicamente, existen 2 posibilidades para conectar el ProTool/Pro
Runtime a un S7-300 / S7-400 a través de Ethernet.
Advertencia: La estación S7-300
/ S7-400 se debe cargar con la configuración disponible.
Requerimientos software:
- STEP 7 V5.1, a partir del
SP2
- CD de SIMATIC NET, a partir
del 07/2001
- ProTool/Pro V6.0 + SP2
- Creación de una
comunicación entre el ProTool/Pro PC-Runtime y un S7-300/S7-400 a
través Ethernet con ayuda de una estación SIMATIC PC y el
configurador de componentes
Descripción de los pasos de configuración
- Arranque la consola de
configuración de SIMATIC NET "Ajustar estación PC" desde la opción
"Inicio -> SIMATIC -> SIMATIC NET -> Configuración ->
Ajustar estación PC".
- Seleccione la tarjeta de red
del PC con el modo de servicio "Modo configurado". En este
ejemplo se utiliza la tarjeta de red con Index
2.
Figura
1: Tarjeta de red en modo configurado
- Arranque del configurador de
componentes desde el icono en la barra de tareas.
Figura
2: Arranque del configurador de componentes
- Inserte, con ayuda de la
opción "botón derecho del ratón -> Insertar", un componente de
tipo SIMATIC ProTool/Pro RT (por ejemplo, en Index
3).
Figura
3: Insertar el ProTool/Pro PC RT en el configurador de
componentes
- Abra el proyecto disponible
para el S7-300 / S7-400 en el administrador SIMATIC.
- Inserte una Estación
PC en el proyecto, con ayuda de la opción "Insertar ->
Estación -> Estación SIMATIC PC".
- Utilice como nombre de la
estación PC el mismo nombre que tiene la estación en el
configurador de componentes (en el ejemplo: SIMATIC
PC-Station).
Figura
4: Insertar la estación SIMATIC PC
- Abra la configuración
Hardware de la estación PC haciendo doble click sobre
"Configuración".
- Inserte, desde el catálogo
HW, la tarjeta "IE General" en el slot 2 de la estación PC
del rack. La tarjeta "IE General" está disponible en le catálogo HW
bajo "SIMATIC PC Station -> CP Industrial Ethernet -> IE
General". Esta tarjeta es la que se utiliza en la configuración HW
cuando se usa una tarjeta de red estándar de mercado.
- Conecte la tarjeta a la red
"Ethernet" del S7-300/S7-400. Asigne una dirección IP unívoca en la
red y la correspondiente submáscara de red.
Atención:
El ajuste de direcciones (dirección IP y MAC) de la tarjeta IE
General en la estación PC debe coincidir con la configuración dada
en el MS Windows. Por favor, tenga en cuenta lo indicado en la
página del Customer Support con número ID
17313385.

Figura 5: Propiedades de la tarjeta IE General
- Complete ahora la
configuración HW con el "SIMATIC ProTool/Pro RT", insertándolo
desde la opción del catálogo "SIMATIC PC Station -> HMI" en el
slot 3.
Figura
6: Insertar los componentes del PC
Atención:
Los slots de la tarjeta "IE General" y el "SIMATIC ProTool/Pro RT"
en la configuración HW deben coincidir con el Index dado en el
configurador de componentes.
Figura
7: Comparar el configurador de componentes con la configuración HW
de la estación PC
- Guarde y compile la estación
PC con ayuda de la opción "Estación -> Guardar y
compilar".
- Utilice el ajuste
"S7ONLINE (STEP 7) --> PC internal (local)"
en "Ajustar interfase
PG-PC".
Figura
8: Ajustar interfase PG-PC
- Cargue la configuración en el
PC desde la opción "Sistema destino -> Cargar en módulo".
Advertencia:
Si la carga de la configuración en la estación PC no se hace con
éxito, consulte la página del Customer Support con número ID
12033912.
- Vuelva ahora al administrador
SIMATIC y haga doble click sobre el "símbolo
OP".
Figura
9: Abrir el proyecto del ProTool/Pro
- Seleccione "PC" como
equipo destino y haga click sobre "Siguiente".
- Utilice como protocolo de
control "SIMATIC S7-300/400 V6.0" y abra ahora los
parámetros de control desde "Parámetros".
- Seleccione como partner de
comunicación la CPU con la que se quiere conectar a través de la CP
correspondiente, por ejemplo, la CPU 315-2DP a través de la
CP343-1. A continuación, confirme todo con "OK".
Figura
10: Ajustar el partner de comunicación
- En cuanto se cierre el
asistente de configurador de proyectos de ProTool con "Siguiente" y
"Finalizar", se crea un proyecto de PC con el enlace de control
elegido.
- Para crear el enlace con la
estación S7-400, inserte un control adicional en el proyecto de PC
del ProTool/Pro PC. Seleccione como partner de comunicación la CPU
del S7-400 CPU con la que se quiere conectar a través de la
CP443-1.
- Creación
de una comunicación entre el ProTool/Pro PC-Runtime y un
S7-300/S7-400 a través Ethernet con ayuda de una estación SIMATIC
OP
Descripción de los pasos de configuración
- Abra el proyecto disponible
para el S7-300 / S7-400 con el administrador SIMATIC.
- Inserte un "SIMATIC OP" en el
proyecto de STEP 7, desde la opción "Insertar ->
Estación".
Figura
11: Insertar un SIMATIC OP
- Haga doble click sobre el
símbolo del OP insertado.
- Seleccione "PC" como
equipo destino y haga click sobre "Siguiente".
- Utilice como protocolo de
control "SIMATIC S7-300/400 V6.0" y abra ahora los
parámetros de control desde "Parámetros".
Figura
12: Seleccionar el protocolo de control
- Conecte el OP en la ventana
izquierda con "Ethernet" y seleccione el partner de
comunicaciones, por ejemplo la CPU 315-2DP a través de la
CP434-1. En los "parámetros del OP" se ajustan las direcciones para
la comunicación Ethernet entre el PC y el S7. Confirme todos los
ajustes con "OK".
Figura
13: Ajustar los parámetros del enlace
- En cuanto se cierre el
asistente de configurador de proyectos de ProTool con "Siguiente" y
"Finalizar", se crea un proyecto de PC con el enlace de control
elegido.
- Para crear el enlace con la
estación S7-400, inserte un control adicional en el proyecto de PC
del ProTool/Pro PC. Seleccione cono partner de comunicación la CPU
del S7-400 CPU con la que se quiere conectar a través de la
CP443-1.
- Utilice el ajuste
"S7ONLINE (STEP 7) --> TCP/IP -> Tarjeta de red
utilizada" en "Ajustar interfase PG-PC".
Figura
14: Ajustar interfase PG-PC
- Abra el ajuste de direcciones
de Windows desde "Inicio -> Panel de control -> Enlaces de
red". Acepte la configuración de direcciones del ProTool (ver
figura 13).
Figura
15: Adaptar la configuración de direcciones de Windows
Conceptos de búsqueda: Conexión
Ethernet
|