|
Description:
Quand on utilise SIMATIC PCS 7 V6 et le Software S7 F- Systèmes, le bloc "F_CYC_CO" est automatiquement positionnée et configuré pendant la compilation. Si un défaut apparaît lors du Runtime alors le bloc "F_CYC_CO" et le groupe de démarrage associé sont positionnés avec le bloc "F_CYC_CO".
Pour les compilation suivantes, si le paramètre "MAX_CYC" n'est pas valide, alors une fenêtre s'ouvre et demande de rentrer une valeur valide. La valeur inscrite par défaut dans ce champs est donnée comme suggestion.

Fig 1: Paramétrage du temps de cycle F
Note de sécurité: La valeur par défaut maximale de ce temps est de 3 secondes. Merci de vérifier si cette valeur est possible avec le process sinon la changer.
Note:
Pour plus d'information, voir l'aide en ligne du software S7 F- Systèmes.
|