afficher la liste des articles
FM 353, 354, 453 -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation du module SIMATIC S7 FM354 avec un codeur incrémental ?
A quoi faut-il veiller lors de l'appel du FB POS_CTRL et du FB POS_MSRM ?
Quels modules de fonctions (FM) peuvent être utilisés de manière décentralisée dans un ET 200M ?
A quoi faut-il veiller lors du paramétrage d'une entrée TOR pour la fonction "Forçage de la valeur réelle au vol" en mode automatique ?
Comment paramétrer le module FM354 lors de l'utilisation de règles de mesure absolues linéaires ?
Que signifie MD38 avec la FM 353?
Profil de déplacement optimisé sur FM353
Par quoi peut être déclenché l’erreur de programme de déplacement 0x0801 "Sélection de programme, erreur de sous programme"?
Combien de cartes FM 353 ou FM 354 peuvent communiquer avec un pupitre opérateur OP?
Transfert de bloc CN (programme de déplacement) par programme utilisateur dans la FM353 / FM354
Interruption de la commande MDI active d’une FM353 ou d’une FM354  
Comportement d'une FM354 lors d'une commutation de signal sur l'entrée de validation
Profil de déplacement optimisé sur FM353
Nº de référence:

QUESTION: Peut-on diminuer le temps d'un petit déplacement ?

REPONSE: L'optimisation du temps de déplacement est possible à partir de la version de Firmware V3.07.05

Dans le domaine des petits déplacements programmés en liaison avec un paramétrage d'accélération relativement élevée (PM42-PM45), le positionnement est réalisé en peut de cycle FM.

Avec les versions précédentes de firmware, en fonction de la longueur du déplacement programmé, des temps de positionnement qui ne correspondent pas avec les temps calculés mais sont franchement supérieurs peuvent être rencontrés. Cela a pour effet qu'en cas de raccourcissement du déplacement par exemple de la distance correspondant à un pas du moteur pas-à-pas, le temps de positionnement n'est pas réduit ou reste identique mais le positionnement peut durer plusieurs cycles FM.

En relation avec ce comportement, il est impossible d'exclure la possibilité d'erreur de positionnement, bien que ce soit peu probable.

Avec la version V3.07.05, le mode de fonctionnement de la FM353 peut être basculé en mode "profil de déplacement optimisé".

Paramétrage du fonctionnement "profil de déplacement optimisé" :

PM

Valeur

unité

Action

56 E

0

-

profil de déplacement standard

1

-

profil de déplacement optimisé

Notes :

La valeur par défaut du PM56 est zéro. De cette manière, c'est le profil de déplacement standard qui est activé et donc un fonctionnement identique aux anciennes versions de firmware.

Le paramétrage du PM56 avec la valeur 1 pour l'activation du profil de déplacement optimisé ne peut se faire dans l'interface de paramétrage que sous la forme tableau.

Lors de la saisie du PM56, il n'y a pas de contrôle sur la valeur avec message d'erreur. Une valeur inconnue provoque l'activation du profil de déplacement standard.


 ID contribution:17061518   Date:2004-03-15