Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Importar / Exportar datos
¿Cómo se puede colocar en Internet una página Web definida por el usuario, con ayuda del STEP 7 V5.5?
¿Cómo se puede importar en el STEP 7 un proyecto creado en el catálogo CA01 y seguir utilizándolo?
¿Qué selección de idioma en los nemotécnicos es obligatoria para la conversión de la lista de asignación del STEP 5 en la tabla de símbolos del STEP 7?
Información sobre el tema "Importar / Exportar datos"
¿Cómo se importa una tabla de símbolos en un bloque de datos en el STEP 7 V5.x?
¿Cómo se puede importar en un módulo de datos del STEP 7una lista de EXCEL con variables?
¿Cómo se pueden asegurar los valores actuales de los DBs y de las marcas?
¿Cómo se puede importar / exportar la tabla de símbolos para su elaboración en EXCEL?
¿Cómo se importa una tabla de símbolos en un bloque de datos en el STEP 7 V5.x?
Referencia:
 

Instrucciones
La siguiente tabla describe cómo generar una tabla de símbolos con restricción en un bloque de datos individual en STEP 7 V5.x.
 
No. Procedimiento
1 Abrir la tabla de símbolos en el Administrador SIMATIC y exportarla a una ruta designada, en la unidad de disco duro, por ejemplo, mediante la opción "Tabla > Exportar...".
  • Antes de exportar los datos, se debe ajustar el tipo de fichero al formato "ASCII (*ASC)".


Fig. 01

2 Abrir el fichero ASC exportado usando el bloc de notas (WordPad), por ejemplo, y eliminar cualquiera de los símbolos correspondientes a los tipos FB, FC, SFC, SFB y DB que pudiera haber. Sólo puede haber símbolos presentes para las entradas, salidas y marcas.


Fig. 02

3 Borrar entonces las direcciones absolutas y el código de línea (126) en cada línea, dejando sólo los nombres simbólicos y los tipos de datos.


Fig. 03

4 Insertar un fichero fuente AWL en la carpeta de fuentes en el Administrador SIMATIC y abrir el fuente. Configurar una plantilla para el bloque de datos por medio de la opción de menú "Insertar > Plantilla bloque > DB".
5 Copiar el rango de datos desde el fichero ASC (figura 03) a la plantilla del bloque para el fuente AWL entre "STRUCT" y "END_STRUCT". Añadir a continuación la sintáxis para las variables copiadas:
  • dos puntos después de los nombres simbólicos y
  • punto y coma después de los tipos de datos ("Emergency:  BOOL;", por ejemplo),
  • eliminar cualquier comentario que no sea necesario (texto verde) de la plantilla del DB,
  • borrar también la variable "b0" de la declaración y la instrucción "b0:= b#16#01" entre "BEGIN" y "END_DATA_BLOCK".

Modificar también el número del bloque de datos conforme sea necesario para su programa de STEP 7.


Fig. 04

6 Guardar y compilar el bloque de datos fuente a través de los iconos del disco y del compilador o con la opción de menú "Archivo > Guardar" y "Archivo > Compilar". Una vez que el bloque de datos se ha compilado correctamente, se genera el bloque de datos (en este caso DB10) y se guarda en la carpeta de bloques.


Fig. 05

Si se desean generar bloques de datos mayores con muchas variables de entrada y salida que ya están contenidas en la tabla de símbolos, se puede generar un bloque de datos con este método sin tener que volver a introducir los datos de nuevo.

Palabras clave adicionales
Realización, Conversión

 Nr. de identificación (ID):16893267   Fecha:2012-03-19