visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7 -- Lavoro con progetti -- Importazione/esportazione dei dati
Come si può pubblicare in Internet una pagina Web definita dall'utente con STEP 7 V5.5?
Riutilizzo in STEP7 dei dati di catalogo del CA01
Quale scelta linguistica del mnemonico è obbligatoria per la conversione della lista attribuzioni STEP 5 nella tabella dei simbolici STEP 7?
Informazioni sull'argomento "Importazione / esportazione dei dati"
Come è possibile importare in STEP 7 V5.x una tabella dei simboli in un blocco di dati?
Come si può importare una lista Excel con variabili in un blocco dati in STEP 7?
Wie können die Aktualwerte von DBs und die der Merker gesichert werden?
Come si può importare ed esportare la tabella dei simbolici per la modifica in Excel?
Come è possibile importare in STEP 7 V5.x una tabella dei simboli in un blocco di dati?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
La tabella seguente descrive la procedura per poter generare in STEP 7 V5.x una tabella dei simboli con limitazione in un blocco di dati:
 
N. Procedura
1 Aprire nel SIMATIC Manager la tabella dei simboli ed esportare tale tabella mediante "Table > Export..." in un percorso appositamente previsto, per es. sul disco fisso.
  • A questo scopo prima dell'esportazione impostare il tipo di file su "ASCII Format (*ASC)".


Figura 01

2 Aprire il file ASC esportato, per es. con WordPad ed eliminare tutti i simboli del tipo FB, FC, SFC, SFB e DB, se presenti. Devono essere presenti solo simboli per ingressi, uscite e merker.


Figura 02

3 Successivamente cancellare in ogni riga gli indirizzi assoluti e il codice riga (126), in modo che rimangano solo i nomi dei simboli e i tipi di dati.


Figura 03

4 Inserire nel SIMATIC Manager un sorgente AWL nella cartella dei sorgenti ed aprirlo. Tramite il comando di menu "Insert > Block Template > DB" progettare un modello di blocco per il blocco dati.
5 Copiare l'area dati dal file ASC (Figura 3) nel modello di blocco del sorgente AWL tra "STRUCT" e "END_STRUCT". Completare poi la sintassi per le variabili copiate:
  • due punti dopo il nome del simbolo e
  • punto e virgola dopo il tipo di dati (p. es. "Emergency:  BOOL;"),
  • cancellare eventualmente i commenti non necessari (testo verde) dal modello di blocco del DB,
  • cancellare anche la variabile "b0" nella dichiarazione e l'istruzione "b0:= b#16#01;" tra "BEGIN" e "END_DATA_BLOCK".

Modificare anche il numero del blocco dati adattandolo al proprio programma STEP 7.


Figura 04

6 Memorizzare e compilare il blocco dati sorgente tramite le icone di dischetto e di compiler oppure tramite "File > Save" e "File > Compile". Dopo una compilazione senza errori il blocco dati (qui DB10) viene creato e archiviato nella cartella dei blocchi.


Figura 05

Quando si vogliono creare blocchi dati di dimensioni maggiori con molte variabili d'ingresso ed uscita, che già sono comprese nella tabella dei simboli, con questo metodo si può creare un blocco dati senza che si debbono introdurre nuovamente i dati.

Ricerca complementare
Conversione, importazione

 Articolo con ID:16893267   Data:2012-05-30 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour