|
FRAGE:
Kann ich beim OP7/OP17 CPU-Funktionen ausführen ohne ein STEP7-Programmierpaket benutzen zu müssen?
ANTWORT:
Es gibt einige Funktionen, die Sie ohne STEP7-Programmierpaket nutzen können. Folgende Funktionen sind implementiert:
- S7-Betriebsartenwechsel
STOP: versetzt eine CPU S7-300 in den Betriebszustand STOP.
START: versetzt eine CPU S7-300 in den Betriebszustand RUN
- S7-Datensicherung
RAM-TO-ROM: kopiert den aktuellen Arbeitsspeicherinhalt einer S7-300 in die Memory Card bzw. ins integrierte FEPROM.
Durch diese Funktion können Sie mit Inbetriebnahme geänderte Maschinenparameter unverlierbar sichern.
Vorgehen in Pro Tool ab V4.0:
Belegen Sie die eine Funktionstaste mit der entsprechenden Funktion folgendermaßen:
1. Öffnen Sie die Lasche "Funktionen"
2. Unter Box "Objektauswahl" wählen Sie den Punkt "NC/Positionierbaugruppe" aus.
3. Darunter finden Sie die Funktion "S7-Betriebsarten"
4. Diese Funktion fügen Sie mit Parameter "START" bzw. "STOP" "an Funktionstaste hinzufügen" an.
S7-Datensicherung:
Belegen Sie die eine Funktionstaste mit der entsprechenden Funktion folgendermaßen:
1. Öffnen Sie die Lasche "Funktionen"
2. Unter Box "Objektauswahl" wählen Sie den Punkt "NC/Positionierbaugruppe" aus.
3. Darunter finden Sie die Funktion "S7-Datensicherung "
4. Diese Funktion "RAM-to-ROM" fügen Sie über "an Funktionstatste hinzufügen" an.
ACHTUNG:
Bei dieser Funktion müssen Sie die CPU vorher in Stop schalten!
|