Mostrar lista de artículos
ProTool -- Creación de la configuración HMI -- Creación de imagen
Configuración de títulos en una imagen de un OP3 con el ProTool V5.2 + SP2
Programación de la función "Bit_Set" al presionar una tecla en equipos basados en Windows
Cambio de pantalla en el TP170A en función de variables
Funciones de CPU para S7-300 con OP7/OP17
Escritura de variables S5TIME en el  ProTool/Pro para modificar el valor de un temporizador de un PLC SIMATIC
Representación con el  ProTool/Pro de variables S5TIME de un PLC SIMATIC
Configuración de la secuencia TAB en ProTool
Inserción posterior de imágenes en la configuración
Velo gris en la representación gráfica del OP
Descripción del nombre por defecto "PIC_XX" para una imagen de ProTool/Pro
¿Cómo se puede registrar un objeto ActiveX desconocido en un PC e insertarlo en el ProTool/Pro?
Ajustes necesarios para utilizar la función de ProTool "Arrancar_Programa"
Mostar en un panel táctil los textos de ayuda de un determinado objeto de imagen
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en el Mobil Panel 170 la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
¿Cómo se puede seleccionar una imagen en un equipo de visualización y servicio de líneas / gráfico basado en Windows, a través del servicio de control 51?
¿Cómo se puede configurar un selección de imagen en un equipo de servicio basado en Windows, con ayuda del servicio de control 51?
¿Cómo se puede seleccionar una pantalla en un OP3, desde el control?
¿Cómo se puede seleccionar, a través de un control, una pantalla en un equipo de visualización y servicio basado en Windows, sin utilizar un servicio de control?
¿Cómo se puede seleccionar una pantalla en un equipo de visualización y servicio basado en Windows, mediante la indicación de un número de pantalla?
¿Cómo se puede mostrar con colores el área de aviso y el área de peligro, en una señalización analógica?
¿Cómo se puede optimizar el tiempo de reacción, al ejecutar un cambio de pantalla desde el control?
¿Cómo se pueden visualizar y forzar variables en paneles que no dispongan del objeto "Estado/Forzar"?
Panel táctil / Panel de operador -- Generar configuración HMI -- Tips & Tricks para configurar
¿Qué informaciones se encuentran disponibles en internet para la migración a STEP 7 (TIA Portal) y WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
Altura de un campo de texto en la configuración estándar (ProTool V6.0)
Funciones de CPU para S7-300 con OP7/OP17
Cambio de pantalla en el TP170A en función de variables
En el OP/TP 170A/B y el C7-635 sólo se puede utilizar el tipo de letra "Tahoma"
¿Cómo se puede utilizar un OP73 como "Handheld" (equipo de mano)?
Funciones de CPU para S7-300 con OP7/OP17
Referencia:

PREGUNTA:
¿Se pueden ejecutar funciones de CPU desde un OP7/OP17 sin tener que utilizar el paquete de programación para STEP7?

RESPUESTA:
Hay algunas funciones que se pueden utilizar sin el paquete de programación de STEP7. Están implementadas las siguientes funciones:

    • Cambio de modo de servicio S7
      STOP: Hace que una CPU de S7-300 pase al estado de STOP.
      START: Hace que una CPU de S7-300 pase al estado de RUN.
    • Archivo de datos S7
      RAM-TO-ROM: Copia el contenido actual de la memoria de trabajo de un S7-300 en una Memory Card o en la EEPROM interna.
      Con esta función se pueden asegurar los parámetros de una máquina, modificados durante la puesta en marcha.
Procedimiento con in ProTool, a partir de la versión V4.0:
    • Cambio del modo de servicio S7:
      Hay que insertar una tecla de función y asignarle la función correspondiente de la siguiente forma:
      1. Se abre la carpeta "Funciones"
      2. En la opción "Selección de objetos" se elige el punto "Tarjeta de posicionamiento NC".
      3. Allí se encuentra la función "Modo de servicio S7"
      4. Se inserta a esta función los parámetros "START" o "STOP" "dentro de la tecla de función".
    • Archivo de datos S7:
      Hay que insertar una tecla de función y asignarle la función correspondiente de la siguiente forma:
      1. Se abre la carpeta "Funciones"
      2. En la opción "Selección de objetos" se elige el punto "Tarjeta de posicionamiento NC".
      3. Allí se encuentra la función "Archivo de datos"
      4. Se inserta la función "RAM TO ROM" "dentro de la tecla de función".

      ATENCION:
      ¡
      Con esta función la CPU tiene que estar anteriormente en STOP!
 Nr. de identificación (ID):1683278   Fecha:1999-12-22