Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Montaje y parametrización del hardware -- Utilización de módulos para el servicio descentralizado
¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?
¿Cómo se pueden modificar cómodamente en el STEP 7 V5.5, con ayuda de un programa, los parámetros IP y los nombres de equipo PROFINET IO?
Configuración de una ET200U siempre con un número par de módulos
¿Cómo se integra un nuevo archivo GSD en la configuración HW del STEP7 para PROFIBUS o PROFINET?
¿Cómo se elaboran los datos consistentes de periferia descentralizada en los maestros de S7?
¿Qué diferencias hay entre los archivos GSD y la (Meta) - información integrada en la configuración HW?
¿Qué se tiene que tener en cuenta a la hora de configurar los archivos GSD para los esclavos DPV0 y DPV1?
Información sobre el tema "Configuración de los módulos para el servicio descentralizado"
¿Cómo se pueden mantener de forma remanente los módulos de datos, marcas, temporizadores y contadores en una IM151-CPU, en caso de fallo de la tensión de alimentación?
¿Por qué se interrumpe la generación de la función "Aviso de errores del sistema...", cuando se utiliza un módulo con el archivo GSDML V2.0?
¿Qué hay que tener en cuenta en la programación del OB86 respecto al fallo de rack?
¿Cómo se pueden insertar comentarios para los esclavos DP dentro de la configuración HW?
¿Cómo se pueden imprimir de forma cómoda las tiras de rotulación de los módulos S7 de E/S?
¿Cómo se pueden imprimir de forma cómoda las tiras de rotulación de los módulos S7 de E/S?
Referencia:

Instrucciones
Para realizar esto se dispone de un Add-On de SIMATIC STEP 7 llamado "S7-SmartLabel". Este software posibilita la creación sencilla de las tiras de rotulación, directamente desde la configuración HW del STEP 7 y la tabla de símbolos. Es un software independiente, con el cual crean e imprimen automáticamente las tiras de rotulación para todos los módulos de periferia de la instalación de automatización desde los datos de configuración del proyecto del SIMATIC STEP7. La impresión también se puede realizar en las tiras de rotulación o formularios preconfeccionados.

 

En las siguientes páginas de Internet se dispone de información adicional y de una versión DEMO

www.siemens.de/S7-smartlabel o bien www.siemens.com/S7-smartlabel

 

Indicaciones de instalación
Antes de instalar el S7-SmartLabel, hay que desinstalar las versiones antiguas eventualmente instaladas.

Los requerimientos del sistema para el S7-SmartLabel V3.0 son los siguientes:

  • MS Windows 2000 o superior
  • MS Internet Explorer V5.5 o V6.0
  • SIMATIC STEP 7, a partir de la V5.1, o PCS7, a partir de la V5.1 

 

Advertencia sobre las licencias
Después de haber descargado e instalado el S7-SmartLabel, falta la licencia para disponer de la funcionalidad completa del software. S7-SmartLabel funciona primero en modo DEMO. Así se puede comprobar toda la funcionalidad, pero al imprimir siempre se inserta "DEMO" cada 2 líneas. Al utilizar la autorización (con coste), el modo DEMO se convierte en la versión completa. 

 

El Add-On "S7-SmartLabel V3.0" se puede pedir en CD incluida la autorización. Para ello se necesita de la siguiente información:

  • S7-SmartLabel V3.0 – Licencia individual: Referencia 2XV9 450-1SL03-0YX0
  • S7-SmartLabel V3.0 – Licencia de actualización (V2.x): Referencia 2XV9 450-1SL03-0YX4
  • Las hojas de rotulación preperforadas en diferentes colores se pueden conseguir como accesorios de los módulos en el fabricante de los mismos

Contenido del suministro

  • CD con el S7-SmartLabel + Automation License Manager V3.0
  • USB-Stick con una autorización para el S7-SmartLabel

En caso de que se tengan preguntas adicionales sobre este software, diríjase a la siguiente dirección:

Siemens AG
Industrial Technologies
IT4Industry Customer-Support
Werner-von-Siemens-Str. 60
D-91052 Erlangen
Tel. +49 91 31 7-46111
Fax +49 91 31 7-44757
E-Mail: it4.industry@siemens.com

 

Conceptos de búsqueda
Etiquetas, documentación, tiras de rotulación de las tarjetas, tiras de rotulación, etiquetado, formularios para las tiras de rotulación, conector frontal, accesorios, tiras de rotulación de plástico, 2XV94501SL010YX0, 2XV94501SL010YX4

 Nr. de identificación (ID):16799931   Fecha:2012-09-14