Description : Le CD/DVD de SIMATIC PCS7 V6 inclut S7-PLCSIM. Les projets de sécurité F sont supportés à partir de la version V5.2 de S7-PLCSIM. Ceci signifie que si vous avez installé S7-PLCSIM V5.2 ou plus, vous n'avez plus besoin de remplacer les blocs de fonction de votre projet avec des blocs de simulation en Mode Simulation. Sous S7-PLCSIM V5.2, le bouton "Simulation" n'est plus affiché dans le menu "Editer les programmes de sécurité".
Note :
Il y a quelques restrictions dans l'utilisation de S7-PLCSIM V5.2 :
- La communication avec les CPU est coupée.
- S7-PLCSIM ne peut pas réinitialiser le programme de sécurité après le redémarrage de la fonction "F_SHUTDN". Dans ce cas l'utilisateur doit redémarrer S7-PLCSIM.
- Il faut d'abord charger le hardware avant d'être autorisé à charger les blocs de programme de sécurité F sous S7-PLCSIM V5.2.
- S7-PLCSIM V5.2 et V5.3 utilisent un mot de passe inchangeable pour les CPUs : plcsim (en minuscules).
- Comme pour S7-PLCSIM V5.4, vous avez besoin du mot de passe configuré dans la CPU. Veuillez noter que comme avec S7-PLCSIM V5.4, la note se rapportant au mot de passe dans la section "Test du programme F avec S7-PLCSIM hors ligne" dans le manuel "Système automatique S7 F/FH", édition 07/2007, à l'article ID 2201072 n'est plus correcte.
|