afficher la liste des articles
Option S7 F Systems -- Informations sur les produits -- Description du système
Pourquoi le bloc Voter F_2oo3_AI (FB317), après une déviation delta des trois valeurs d'entrée process, ne calcule-t-il plus les valeurs de sortie attendues ?
Quand la date et la signature du programme de sécurité sont-elles modifiées dans la boîte de dialogue "Programme de sécurité" ?
Comment modifier, dans la comparaison de programme de SIMATIC S7 F Systems V6.1, une valeur REAL affichée en une valeur à virgule flottante ?
Comment peut-on reconfigurer la philosophie d'acquittement des alarmes de la SIMATIC Safety Matrix V6.1 ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Configuration d'un arrêt logique avec SIMATIC PCS 7 V6 et S7 F Système V5.2
SIM_MOD sumulation avec le bloc F_CH_DO
Quels sont les modules de sécurité disponibles pour l'ET200S ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que signifie le message d'erreur "Syntax error." avec le numéro "1739:xxx" pendant la compilation d'un programme F ?
Comment assigner des paramètres pour le temps de cycle F d'un système de sécurité avec S7 F- Systèmes et SIMATIC PCS 7 V6?
Nouvelle signature pour la librairie de blocs de sécurité sous SIMATIC PCS 7 V6
Pourquoi la génération des drivers de modules est-elle interrompue avec un message de défaut lorsque l'on utilise uniquement des modules F ?
S7-F-Systems -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Que pouvez vous faire, pour éviter le message "position invalide de fichier" (1739:10) lors d'une sauvegarde avec réorganisation lente d'un projet ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que pouvez-vous faire lorsque le mode sécuritaire n'est plus activable après un chargement de modifications?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
A quoi devez vous faire attention lors de l'insertion ou du déplacement de groupes d'exécution F et lors de l'utilisation de la bibliothèque de F "Failsafe Blocks (V1_2)" ou "Failsafe Blocks (V1_1)" ?
A quoi faut-il prendre garde dans le cas de modules d'entrées analogiques de sécurité redondantes avec MTA en liaison avec le chargement des modifications ?
A quels comportements faut-il faire attention avec des modules analogiques de sécurité redondants en liaison avec le chargement des modifications ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'effacement de pilotes de canal F F_CH_DO avec l'utilisation des bibliothèques F "Failsafe Blocks (V1_1)"et "Failsafe Blocks (V1_2) ?
A quoi devez vous faire attention avec certaines sorties avant le premier traitement des blocs-F ?
A quoi faut-il prendre garde lorsque l'on travaille avec des types de bloc F ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Nº de référence:

Description :
Le CD/DVD de SIMATIC PCS7 V6 inclut S7-PLCSIM. Les projets de sécurité F sont supportés à partir de la version V5.2 de S7-PLCSIM. Ceci signifie que si vous avez installé S7-PLCSIM V5.2 ou plus, vous n'avez plus besoin de remplacer les blocs de fonction de votre projet avec des blocs de simulation en Mode Simulation. Sous S7-PLCSIM V5.2, le bouton "Simulation" n'est plus affiché dans le menu "Editer les programmes de sécurité".

Note :
Il y a quelques restrictions dans l'utilisation de S7-PLCSIM V5.2 :

  • La communication avec les CPU est coupée.
  • S7-PLCSIM ne peut pas réinitialiser le programme de sécurité après le redémarrage de la fonction "F_SHUTDN". Dans ce cas l'utilisateur doit redémarrer S7-PLCSIM.
  • Il faut d'abord charger le hardware avant d'être autorisé à charger les blocs de programme de sécurité F sous S7-PLCSIM V5.2.
  • S7-PLCSIM V5.2 et V5.3 utilisent un mot de passe inchangeable pour les CPUs : plcsim (en minuscules).
  • Comme pour S7-PLCSIM V5.4, vous avez besoin du mot de passe configuré dans la CPU.  Veuillez noter que comme avec S7-PLCSIM V5.4, la note se rapportant au mot de passe dans la section "Test du programme F avec S7-PLCSIM hors ligne" dans le manuel "Système automatique S7 F/FH", édition 07/2007, à l'article ID 2201072 n'est plus correcte.

 ID contribution:16735138   Date:2009-03-19