Indicaciones de configuración:
En este ejemplo se utiliza una CP5611, la cual implementa la comunicación FDL con el control S5 95-U a través de OPC Server y PROFIBUS.
Atención: El procedimiento sería el mismo para la CP5613/14, la CP5621, y la CP5511 o la CP5512.
Información general:
Se supone que se ha instalado una de las 2 siguientes herramientas de configuración:
- NCM PC: El NCM PC se suministra con el CD de SIMATIC NET y permite crear proyectos de PC y abrir proyectos de STEP 7. Pero con este software no se pueden editar los módulos S7 de un proyecto de STEP 7.
- STEP 7: El STEP 7 es un paquete software independiente y posibilita la creación de proyectos para PC, S7-300 y S7-400. Es posible editar los módulos S7 con este software.
Sólo puede estar instalado una de ambas herramientas.
Siga las siguientes instrucciones cuando configure la estación PC:
Guide_FDL95U_OPC_d.pdf ( 2280 KB )
Conceptos de búsqueda:
Enlace FDL, OPC-Server, software SIMATIC NET PC, configuración, guía, SOFTNET DP, CP5613 A2, CP5614 A2, CP5611 A2, CP5511, CP5512, CP5621, SOFTNET S7, LSAP, SEND, RECEIVE, S5 95U, COM DB1
|