|
Istruzioni In questo esempio si utilizza un CP 5611 che realizza su PROFIBUS la comunicazione tramite OPC Server con un controllore S5-95U.
Avvertenza Lo stesso modo di procedere vale anche per i processori di comunicazione CP5613/14 (A2), CP5621 e CP5511 opp. CP5512.
Informazioni generali
Si presuppone che si è installato uno dei seguenti tool di configurazione:
- NCM PC
NCM PC viene fornito con il CD SIMATIC NET e consente la creazione di progetti PC e l'apertura di progetti STEP 7. Con questo software non è però possibile una editazione dei blocchi S7 nel progetto STEP 7.
- STEP 7
STEP 7 è un package software autonomo che consente la generazione di progetti e S7-400, S7-300 e PC. Con questo software è possibile una editazione dei blocchi S7.
Può essere installato uno solo dei due tools.
Nella configurazione della PC-Station procedere secondo le seguenti istruzioni.
Guide_FDL95U_OPC_e.pdf ( 2332 KB )
Ricerca
Connessione FDL, OPC-Server, SIMATIC NET PC Software, progettazione, Guideline, SOFTNET DP, CP5613 A2, CP5614 A2, CP5611 A2, CP5511, CP5512, CP5621, SOFTNET S7, LSAP, send, receive, S5 95U, COM DB1
|