Instructions:
Dans cet exemple, un CP 1613 est utilisé pour une communication compatible S5 à l'aide d'OPC server avec un automate S5 sur un réseau Industrial Ethernet.
Note:
La même procédure est applicable pour les coupleurs de communication CP1613 A2, CP 1612, CP 1512 et autres cartes de communication standards.
Information générale : Vous pouvez choisir deux outils différents :
- NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et vous permet de créer un projet PC et d'ouvrir un projet STEP7. Néanmoins, il n'est pas possible d'utiliser ce logiciel pour l'édition de blocs S7 dans le projet STEP 7.
- STEP7 : STEP 7 est un package logiciel séparé, et vous permet de créer des projets S7-400, S7-300 et PC. Il est possible d'utiliser ce logiciel pour éditer des blocs S7.
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez suivre les instructions suivantes pour configurer la station PC.
Guide_SRS5_OPC_e.pdf ( 2130 KB )
Mots-clés : Connexion Send/Receive, logiciel SIMATIC Net PC, Configuration, Guideline, OPC Server, S7-1613, SOFTNET S7, couche de transport ISO.
|