Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet software para PC -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar enlaces
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con los módulos SIMATIC S5, S7 o de PC, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué hardware y software se necesita en el sistema WinCC, para comunicar con un S7 a través de una CP343-1?
Utilización de nombres de variables simbólicos con el SIMATIC NET OPC-Server (a partir del CD 11/2002)
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S5 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
Creación de un enlace entre un PC y un S7-400 
¿Cómo se configura un enlace S7 para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
¿Qué particularidades hay que tener en cuenta al utilizar un "servidor OPC S/R" en el arranque de los servicios Fetch/Write?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se crea un enlace FETCH/WRITE (Comunicación S5 Compatible) con un SIMATIC S5, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el CD de SIMATIC NET 07/2001 o superior?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un equipo SIMATIC S5 a través de Industrial Ethernet para el SIMATIC NET OPC Server, utilizando el software SIMATIC NET PC ?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se crea un enlace Fetch/Write (comunicación S5 compatible) con un SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET-OPC y el CD de SIMATIC NET 07/2001 o superior?
¿Cómo se crea un enlace S7 con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
Industrial Ethernet CPs para PC -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar enlaces
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación registro de datos de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo TCP?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo de transporte ISO?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
Utilización de nombres de variables simbólicos con el SIMATIC NET OPC-Server (a partir del CD 11/2002)
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S5 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
Creación de un enlace entre un PC y un S7-400 
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se crea un enlace FETCH/WRITE (Comunicación S5 Compatible) con un SIMATIC S5, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el CD de SIMATIC NET 07/2001 o superior?
¿Cómo se configura un enlace S7 para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un equipo SIMATIC S5 a través de Industrial Ethernet para el SIMATIC NET OPC Server, utilizando el software SIMATIC NET PC ?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se crea un enlace S7 con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
Información sobre el tema "Configurar enlaces"
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
Referencia:

Instrucciones:
En este ejemplo se utiliza una tarjeta de Ethernet CP1613, la cual implementa la comunicación S7 con una aplicación de usuario a través del SIMATIC OPC Server y Ethernet. En la siguiente descripción se supone que ya se tiene un sistema S7 400 H disponible con la conexión de red correspondiente.

 

Atención:
Los enlaces S7 H solo están disponibles con la CP1613 y la CP1623. No es posible utilizar tarjetas de red normales.

 

Información general:

Se supone que se ha instalado una de las 2 siguientes herramientas de configuración:

  • NCM PC: El NCM PC se suministra con el  CD de SIMATIC NET y permite crear proyectos de PC y abrir proyectos de STEP 7. Pero con este software no se pueden editar los módulos S7 de un proyecto de STEP 7.
  • STEP 7: El STEP 7 es un paquete software independiente y posibilita la creación de proyectos para PC, S7-300 y S7-400. Es posible editar los módulos S7 con este software.

Advertencia:
Senecesita una estación de ingeniería con STEP 7 para poner en servicio la estación PC. Para configurar los enlaces S7 de alta disponibilidad entre la estación PC y el sistema S7400-H, se necesita obligatoriamente el STEP 7.
En la estación PC que comunica el sistema S7-400-H a través de los enlaces S7 de alta disponibilidad, se necesita la licencia para SIMATIC NET PC Software S7-REDCONNECT.

Siga las siguientes instrucciones cuando configure la estación PC:  

Guide_S7_H_Appl_d.pdf ( 1576 KB )

Conceptos de búsqueda: 
WinCC, CP1613, CP1623, enlace S7 de alta disponibilidad, guía,
SIMATIC NE PC Software, Redconnect

 Nr. de identificación (ID):16667714   Fecha:2008-04-21