Description:
En utilisant un écran tactile, le bouton standard Windows peut s'avérer trop petit pour les opérations de sécurité. Pour cela, vous pouvez incorporer dans un bloc de vue que vous avez créé un bouton supplémentaire plus large. L'insertion de bouton additionnel dans votre bloc de vue ne demande pas d'efforts importants:
Procédure:
Depuis le Graphics Designer du projet WinCC, ouvrir la vue "@PG_<FacePlateName>.pdl". Ajouter un bouton à cette vue. La figure ci-dessous montre les deux positions possible pour ce bouton.
PCS7_FP_mit_Button_Schliessen_01_e.gif)
Figure 1: Positions possibles pour le bouton supplémentaire
- Possibilité 1:
Le bouton est inséré directement après la signalisation groupée.
- Possibilité 2:
Le bouton est inséré en bas du bloc de vue. Pour cette solution, l'objet "View" doit être réduit à l'intérieur du bloc de vue si vous souhaitez maintenir la taille actuelle du bloc de vue.
Si vous souhaitez maintenir la taille originale de l'objet défini dans le champ "View", vous devez alors aussi augmenter la taille de l'objet "View". Toutefois, veuillez noter que dans ce cas l'ajustement automatique de la hauteur de vue doit être incrémenté de la même valeur dans le script "Fenêtre de vue > Rubriques propriétés > Géométrie > Hauteur de fenêtre".
Dès que vous avez positionné le bouton, ouvrir les Propriétés de celui-ci. Inscrire le script C suivant sous "Événement > Souris > Clic de souris":
#include "apdefap.h"
void OnClick(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName)
{
char* PictureName;
PictureName=GetParentPictureWindow(lpszPictureName);
SetPropBOOL("@1001",PictureName,"Visible",FALSE);
SetPropChar("@1001",PictureName,"Picturename","");
}
Mots clefs:
Face avant, Écran tactile, Faceplate designer
|