|
PREGUNTA:
¿Qué hay que tener en cuenta al crear el enlace entre el
ProTool/Pro Runtime y un S7-200 utilizando un cable
PC/PPI?
RESPUESTA:
Al configurar el enlace entre el ProTool/Pro y un S7-200 utilizando
un cable PC/PPI, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- Para el ProTool/Pro sólo se
puede utilizar un cable PC/PPI liberado para ello (6ES7
901-3BF20/21-0XA0 ó 6ES7 901-3CB30-0XA0).
- Compruebe en el cable PC/PPI
utilizado si la velocidad de transferencia ajustada coincide con
los valores configurados en el software, y corríjala en caso
necesario.
- Compruebe la configuración en
el STEP 7 Micro/WIN o en el ProTool/Pro CS respecto al control
S7-200 conectado, y corríjala en caso necesario.
- En el STEP 7 Micro/WIN y el
ProTool/Pro CS los siguientes parámetros deben ser
idénticos:
·
Dirección del control S7-200
·
Velocidad de transferencia
·
Dirección de red más alta
· Número del
maestro
Figura
1: Configuración de la comunicación en el ProTool/Pro CS
- Para el enlace entre el STEP
7-Micro/WIN y el S7-200, el punto de acceso de la interfase PG/PC
debe ser "Micro/WIN -> PC/PPI cable
(PPI)".
Figura 2: Configuración de la comunicación en el
STEP 7 Micro/WIN
- Cierre la aplicación del STEP
7-Micro/WIN, después de descargar el programa de STEP 7-Micro/WIN
en la CPU del S7-200.
- Para ajustar la interfase
PG/PC para la conexión del ProTool/Pro, abra la interfase PG/PC
desde la opción "Inicio -> Configuración -> Panel de control
-> Interfase PG/PC".
- Configure en la interfase
PG/PC el punto de acceso "S7ONLINE" (para el ProTool/Pro RT)
a "PC/PPI (cable) PPI".
Figura
3: Configuración de la interfase PG/PC
A
continuación, arranque el ProTool/Pro RT como de
costumbre.
Advertencia: Si se utiliza el
cable PC/PPI (6ES7 901-3CB30-0XA0), ajuste el interruptor DIL del
cable tal como se describe en el FAQ con número ID 16532946 para
el STEP 7-Micro/WIN /hasta la versión V3.2 + SP3).
|