|
DOMANDA
A cosa occorre fare attenzione nella realizzazione della
connessione tra una runtime ProTool/Pro ed un S7-200 tramite un
cavo PC/PPI?
RISPOSTA
Nella progettazione del collegamento di ProTool/Pro con un S7-200
tramite un cavo PC/PPI occorre rispettare quanto segue.
- Utilizzare solo il cavo PC/PPI rilasciato per
ProTool/Pro (6ES7 901-3BF20/21-0XA0 opp. 6ES7
901-3CB30-0XA0).
- Sul cavo PC/PPI controllare se la velocità di
trasferimento impostata coincide con i valori parametrizzati nel
software e, se necessario, correggerli.
- Verificare le impostazioni STEP 7 Micro/WIN
opp. ProTool/Pro CS per il controllore S7-200 e, nel caso,
correggerle.
- I seguenti parametri devono essere impostati
in modo identico in STEP 7 Micro/WIN e in ProTool/Pro CS:
- indirizzo del controllore S7-200
- velocità di trasferimento
- indirizzo di rete più elevato
- numero dei master
Figura 1 Impostazioni di comunicazione ProTool/Pro CS
- Per un collegamento di STEP 7-Micro/WIN con
un S7-200, il punto di accesso dell'interfaccia PG/PC deve essere
impostato su "Micro/WIN -> PC/PPI cable (PPI)".
Figura 2 Impostazioni di comunicazione STEP 7 Micro/WIN
- Dopo aver caricato il programma STEP
7-Micro/WIN della CPU S7-200, chiudere l'applicazione STEP
7-Micro/WIN.
- Per impostare nell'interfaccia PG/PC per la
connessione con ProTool/Pro, aprì e dell'interfaccia PG/PC tramite
"Start > Impostazioni > Pannello di controllo >
Interfaccia PG/PC"
- Nell'interfaccia PG/PC impostare il punto di
accesso "S7ONLINE" (per ProTool/Pro RT) su "PC/PPI
(cable) PPI".
Figura 3 Impostazioni dell'interfaccia PG/PC
Poi avviare ProTool/Pro RT come di consueto.
Avvertenza
Nel caso di impiego del cavo PC/PPI (6ES7 901-3CB30-0XA0) impostare
gli interruttori DIP del cavo nel modo descritto nella FAQ
nell'articolo con ID 16532946 per STEP 7-Micro/WIN fino a V3.2 +
SP3 compreso.
|