Guide : Dans cet exemple, c'est un CP5611 qui est utilisé pour réaliser la liaison FDL via le serveur OPC avec une station S7 sur PROFIBUS.
Note : La procédure décrite ici s'applique également aux processeurs de communication CP5613/14 A2, CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale : Nous distinguerons deux outils de configuration :
- NCM PC:
NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que l'ouverture de projet STEP 7. L'édition de blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
- STEP 7:
STEP7 est un logiciel à part entière et permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez procédez de la manière décrite ci-dessous pour la configuration de la station PC :
Guide_FDLS7_OPC_e.pdf ( 1670 KB )
Mots-clefs :
liaison FDL, serveur OPC SIMATIC NET, Logiciel PC SIMATIC NET, configuration, Guideline, SOFTNET DP, SOFTNET S7, send, receive, CP5611 A2, CP5613 A2, CP5614 A2, CP5511, CP5512, CP5621
|