Beitragsliste anzeigen
S7-300 CPU 31x -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren (GSD, Updates)
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 anwenderdefinierte Webseiten und Standardwebseiten für S7-CPUs automatisch aktualisiert werden?
Warum dürfen Sie eine Memory Card bei der S7-300/S7-400/S7-1200 CPU nie im laufenden Betrieb (RUN) entfernen?
Wie wird das Code-Lesegerät SIMATIC MV440 / MV420 mit STEP 7 (TIA Portal)V11 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Wie wird das Code-Lesesystem SIMATIC MV440 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie können Sie Uhrzeit und Datum aus einem GPS-Signal bestimmen?
Wie können Sie die S7-300/400 vor unbefugten Zugriffen aus dem LAN (local area network) schützen?
Welche Möglichkeiten der Passwortvergabe gibt es?
Master / Slave (SIMOVERT) Kommunikation am DP-Profibus
Was kann ich tun, wenn neue Baugruppen, z.B. CPUs, im STEP 7 Baugruppenkatalog fehlen?
Woher kann ich die GSD-Dateien für meine S7-300 CPUs beziehen?
Wie projektieren Sie eine Uhrzeitsynchronisation?
Wie ist das Anlaufverhalten einer S7-300/400 CPU, wenn ich ein "leeres" DP-Mastersystem mit gesperrtem "Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau" projektiert habe, aber kein Slave eingebunden ist?
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Anbinden einer S7-300 an einen DP/PA-Link
S7-400 CPU 41x -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren (GSD, Updates)
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 anwenderdefinierte Webseiten und Standardwebseiten für S7-CPUs automatisch aktualisiert werden?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.5 das Auslesen der Identifikationsdaten (z.B. die Seriennummer der MMC) mit der SFC 51?
Warum dürfen Sie eine Memory Card bei der S7-300/S7-400/S7-1200 CPU nie im laufenden Betrieb (RUN) entfernen?
Wie kann das SIMATIC Field PG am Bussystem angeschlossen werden, um die dezentralen Peripheriegeräte über TCI zu parametrieren und diagnostizieren?
Wie können Sie Uhrzeit und Datum aus einem GPS-Signal bestimmen?
Wie projektieren Sie eine Uhrzeitsynchronisation?
Wie können Sie die S7-300/400 vor unbefugten Zugriffen aus dem LAN (local area network) schützen?
Welche Möglichkeiten der Passwortvergabe gibt es?
Was kann ich tun, wenn neue Baugruppen, z.B. CPUs, im STEP 7 Baugruppenkatalog fehlen?
Welche Randbedingungen muss ich bei der Adressvergabe von Peripheriebaugruppen (zentral oder dezentral) an eine S7-CPU beachten?
Welche DP-Slaves können Sie mittels der Funktion CiR (Configuration in RUN) an ein PROFIBUS DP-Mastersystem hinzufügen und entfernen und welche Konfigurationsänderungen sind zulässig?
Woher kann ich die GSD-Dateien für meine S7-400 CPUs beziehen?
Wie führt man bei SIMATIC S7-400 CPUs ab Version 4.0 einen Kaltstart durch?
Warum soll nach der Inbetriebnahme des STEP 7 Programms die Betriebsart der CPU von Test- auf Prozessbetrieb umgeschaltet werden?
Wie können für die S7-400 CPU-Baugruppen Teilprozessabbilder während eines Alarm-OBs genutzt bzw. aktualisiert werden?
Anzeige von nur maximal 27 projektierten Baugruppen
Was ist bei der Funktion "Forcen von Eingängen" bei der S7-400 zu beachten?
Welche Möglichkeiten der Passwortvergabe gibt es?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Es gibt die Möglichkeit, zwischen drei Schutzstufen zu wählen:

  • Schutzstufe 1: entspricht dem voreingestellten Verhalten
  • Schutzstufe 2: nur lesender Zugriff möglich
  • Schutzstufe 3: weder lesender noch schreibender Zugriff möglich

Sie können in der Hardware-Konfiguration Ihrer S7-Station ein CPU-Passwort vergeben. Rufen Sie dort die Objekteigenschaften der CPU auf. Im Eigenschaften-Dialog empfehlen wir Ihnen die Auswahl der Schutzstufe 2 (nur lesender Zugriff möglich) und eine Passwortvergabe.

Ein Benutzer, der das Passwort nicht kennt, hat dann die Möglichkeit - ohne Passworteingabe - das Programm in der CPU zu lesen. Er kann aber keine Änderungen im Programm durchführen.


Bild 1: CPU-Schutz einstellen

Es besteht auch die Möglichkeit, für selbst erstellte STEP 7 Bausteine einen Bausteinschutz (Know_How_Protect) zu vergeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Bausteinschutz (Know_How_Protect) für die DBs, FBs und FCs" - Beitrags-ID: 10025431.

Passwort vergessen:
Falls Sie das Passwort vergessen, haben Sie keine Schreibrechte (und keine Leserechte bei Stufe 3) in der passwortgeschützten CPU.
Um wieder Zugriff zu erhalten, müssen Sie die CPU urlöschen und das Programm erneut in die CPU laden .

Hinweis:
Das Passwort ist erst nach dem Laden der geänderten Daten in die S7-CPU aktiv.

Suchbegriffe:
Bausteinschutz

 Beitrags-ID:16650102   Datum:2009-03-12 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour