Mostrar lista de artículos
S7-300 CPU 31x -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos (GSD, actualización)
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente en el STEP 7 (TIA Portal) V11 las páginas web estándar y las páginas web definidas por el usuario para las CPUs S7?
¿Por qué no se puede extraer una tarjeta de memoria de una CPU del S7-300 / S7-400 / S7-1200 durante el funcionamiento (modo RUN)?
¿Cómo se configura el lector de código SIMATIC MV440 / MV420 con el STEP 7 (TIA Portal) V11 como PROFINET IO Device, en un sistema PROFINET IO de un SIMATIC S7-300, ?
¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?
¿Cómo se configura el sistema de lectura de código SIMATIC MV440 como dispositivo PROFINET IO, en un sistema PROFINET IO con una SIMATIC S7-300?
¿Cómo se puede determinar la fecha y hora de una señal GPS?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué posibilidades hay para asignar Passowords?
Comunicación Maestro / Esclavo (SIMOVERT) en una red PROFIBUS-DP
¿Qué hay que hacer cuando faltan módulos nuevos en el catálogo de módulos del STEP 7, por ejemplo CPUs?
¿Dónde se pueden conseguir los archivos GSD para una CPU del S7-300?
¿Cómo se configura la sincronización de fecha/hora?
Arranque de una CPU del S7-300/400
¿Qué condiciones hay que tener en cuenta en la asignación de direcciones de los módulos de periferia (centralizada o descentralizada) en una CPU de S7?
Conexión de un S7-300 a un DP/PA-Link
S7-400 CPU 41x -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos (GSD, actualización)
¿Cómo se pueden actualizar automáticamente en el STEP 7 (TIA Portal) V11 las páginas web estándar y las páginas web definidas por el usuario para las CPUs S7?
¿Cómo se pueden leer los datos de identificación (por ejemplo, el número de serie de la MMC) con la SFC 51 en STEP 7 V5.5?
¿Por qué no se puede extraer una tarjeta de memoria de una CPU del S7-300 / S7-400 / S7-1200 durante el funcionamiento (modo RUN)?
¿Cómo se puede conectar la SIMATIC Field PG al sistema de bus para configurar y diagnosticar los equipos de periferia descentralizada a través de TCI?
¿Cómo se puede determinar la fecha y hora de una señal GPS?
¿Cómo se configura la sincronización de fecha/hora?
¿Cómo se puede proteger un control S7-300/400 ante acceso indeseados desde una red LAN (local area network)?
¿Qué posibilidades hay para asignar Passowords?
¿Qué hay que hacer cuando faltan módulos nuevos en el catálogo de módulos del STEP 7, por ejemplo CPUs?
¿Qué condiciones hay que tener en cuenta en la asignación de direcciones de los módulos de periferia (centralizada o descentralizada) en una CPU de S7?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde puedo encontrar los archivos GSD para las CPUs del S7-400?
¿Cómo se realiza un arranque en frío en las CPUs del SIMATIC S7-400 , a partir de la versión V4.0?
¿Por qué hay que conmutar el modo de servicio de la CPU de “Test” a “Proceso”, después de la puesta en servicio del programa de STEP 7?
¿Cómo se pueden utilizar o actualizar las imágenes de proceso parciales en un OB de alarma utilizando las CPUs del S7-400?
Señalización de un máximo de 27 tarjetas configuradas
¿Qué posibilidades hay para asignar Passowords?
Referencia:

Descripción:
Se tiene la posibilidad de elegir entre 3 niveles de protección:

  • Nivel de protección 1: Se corresponde con el comportamiento preajustado
  • Nivel de protección 2: Solo es posible el acceso a lectura
  • Nivel de protección 3: Ni es posible el acceso a lectura ni el acceso a escritura

 

En la configuración HW de su estación S7 se puede asignar un Password a la CPU. Llame para ello a las propiedades de objeto de la CPU. En el diálogo de propiedades se recomienda ajustar el nivel de protección 2 (solo el acceso a lectura) y asignar un Password.

 

Un usuario que no conozca el Password tiene la posibilidad de leer el programa en la CPU sin introducir el Password. Pero no puede modificar el programa.


Figura 1: Configurar la protección de CPU

 

También existe la posibilidad de proteger los módulos de STEP 7 creados por el propio usuario (Know_How_Protect). En la página del Customer Support con número ID 10025431 se dispone de información adicional sobre la "protección de módulo (Know_How_Protect) para  DBs, FBs y FCs". 

Olvido del Password:

En caso de olvidar el Password, el usuario no dispone de derechos de escritura (ni los derechos de lectura del nivel 3) cuando la CPU está protegida por Password.

Para volver a tener acceso, hay que borrar la CPU y cargar de nuevo el programa en la CPU.

Advertencia:
El Password está activo después de cargar los datos modificados en la CPU de S7.

 

Conceptos de búsqueda:
Protección de módulo

 Nr. de identificación (ID):16650102   Fecha:2009-03-30