afficher la liste des articles
ET 200pro -- Informations sur les produits -- Données techniques
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
Quelles CPU’s peuvent fonctionner en tant que PROFINET I-Device?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Quelle est la signification des indices de protection IP65, IP66, IP67?
ET 200iSP -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200M (modules standard) -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quels sont les modules qui peuvent être utilisés avec la redondance logicielle ?
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
Installation de ET200M sur plusieurs lignes
Combien de modules peuvent être pilotés par les coupleurs de l’ET200M ?
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200S (modules standard) -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Quels services de communication sont supportés par les CPUs avec interface PROFINET intégrée et par WinAC RTX via Industrial Ethernet ?
Quels connecteurs PROFIBUS peuvent être utilisés en Zone 1 ou en Zone 2 ?
Quelles sont les limites systèmes pour les CPU F en nombre de communications sécurisées bidirectionnelles via des liaisons S7 ?
Quels sont les composants SIMATIC S7 et quels sont les entraînements qui supportent le mode isochrone ?
Calcul de l'erreur maximale absolue du module de comptage 1Count24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) en mesure du nombre de tours
Utilisation des modules SIMATIC des familles de produits S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S et ET 200iSP et TDC dans un environnement à haute concentration de gaz corrosif
Vitesse de bus pour les modules ET200S FO
Charge maximum de courant pour modules de sorties TOR 
Espace minimum pour la face avant de l'ET 200S
Comment assigner et identifier les thermocouples ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
ET 200eco -- Informations sur les produits -- Données techniques
Quelles plages de température et conditions ambiantes s'appliquent lors de l'utilisation des modules ET 200eco PN en extérieur ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
Quelle est la signification des indices de protection IP65, IP66, IP67?
Dans quelle mesure les ET 200eco et ET 200pro résistent aux produits chimiques ?
Combien de temps un signal d’entrée doit-il rester présent, jusqu’à ce que le module d’entrée analogique reconnaisse ce signal comme une alarme ?
Nº de référence:

Guide :
Cette valeur est dépendante du temps de conversion de la voie, du mode de mesure (mesure de courant, de tension ou de résistance) et du nombre de voies actives.

Le temps de réponse déterminé (Temps de conversion de base + temps supplémentaires de conversion) pour un canal est a multiplier avec le nombre de canaux actifs. Vous obtenez alors le temps de cycle d’un module. Ce temps au minimum doit être maintenu pour qu’u n signal soit détecté en alarme process.

Pour connaître les valeurs des temps de conversion de base des différents modules et éventuellement et des temps supplémentaires à considérer, vous pouvez consulter les manuels suivants :

 
Modules Manuels 

Article-ID 

ET200M  SIMATIC Système d’automatisation S7-300 Caractéristiques des modules 8859629
ET200S  Station de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200S 1144348
ET 200iSP Station de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200iSP 28930789
ET 200pro Station de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200pro 21210852
ET 200eco PN Station de périphérie décentralisée SIMATIC ET 200eco PN 29999018

Si un lissage a été configuré sur le signal d’entrée, alors le niveau de lissage paramétré doit être aussi pris en considération. Les niveaux de lissage (faible, moyen, fort) sont un multiple du temps de cycle et sont différents sur chaque module utilisé. 
Le niveau du lissage amortit l’augmentation d’un signal d’entrée. La déclaration dans le cycle donne des infos sur le temps de filtrage, en combien de cycles un signal d’entrée de 63% est reconnu avec sa valeur maximale.

Info :
Pour connaître le nombre de cycle par niveau de lissage pour votre module, vous pouvez également consulter les manuels mentionnés plus hauts.

 ID contribution:16644634   Date:2011-07-25