Mostrar lista de artículos
ET 200pro -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
¿Qué CPU se puede utilizar como PROFINET I-Device?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
ET 200iSP -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué conector de PROFIBUS se puede utilizar en las zonas 1 ó 2?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
ET 200M (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
¿Cuántos módulos se pueden utilizar con un módulo interfaz de la ET 200M?
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué conector de PROFIBUS se puede utilizar en las zonas 1 ó 2?
¿Cuáles son los límites de sistema en una CPU F para la comunicación de datos bidireccional segura a través de comunicación S7?
¿Qué componentes SIMATIC y qué accionamientos soportan la funcionalidad " Modo isócrono "?
Cálculo del fallo máximo absoluto del módulo contador  1COUNT 24V/100kHz (6ES7 138-4DA02-0AB0) para las revoluciones por minuto
Utilización de los módulos SIMATIC de las familias S7-300, S7-400, ET 200M, ET 200S y ET 200iSP y TDC en entornos con concentraciones grandes de gases perjudiciales
Velocidades de transferencia válidas para la ET200S FO
Máxima carga de intensidad en los módulos de salida digital
Distancia mínima al frontal de la ET 200S
¿Cómo se realiza la asignación e identificación de termoelementos (termopares)?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
ET 200eco -- Informaciones de producto -- Datos técnicos
¿Qué rango de temperaturas y condiciones ambientales hay que tener en cuenta para la utilización del sistema ET 200eco PN en exteriores?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
¿Cuánto tiempo tiene que estar activada la señal de entrada hasta que se reconozca en una tarjeta de entradas analógicas esta señal como alarma de proceso?
Referencia:

Instrucciones:
Este valor depende del tiempo de conversión, del tipo de medida (intensidad, tensión o resistencia) y del número de canales activos.

 

El tiempo de conversión total calculado (tiempo de conversión básico + tiempos de conversión adicionales) para un canal se debe multiplicar por el número de canales activos. De esta forma se obtiene el tiempo de ciclo de una tarjeta. La señal debe mantenerse este tiempo como mínimo, para asegurar que se reconoce la alarma de proceso.

 

En los siguientes manuales se puede consultar el tamaño de los tiempos de conversión básicos de cada tarjeta y los eventuales tiempos de conversión adicionales:  
Módulo Manual

Número ID 

ET200M 

Sistema de automatización SIMATIC 
S7-300: Datos del módulo

8859629
ET200S 

Sistema de periferia descentralizada  SIMATIC ET 200S

1144348
ET 200iSP

Sistema de periferia descentralizada SIMATIC ET 200iS

28930789
ET 200pro Sistema de periferia descentralizada SIMATIC ET 200pro 21210852
ET 200eco PN Sistema de periferia descentralizada SIMATIC  ET 200eco PN 29999018

Tabla 1: Resumen de los manuales

 

Si se ha configurado una atenuación adicional en las señales de entrada, hay que tener en cuenta el nivel de atenuación configurado. Estos niveles (suave, medio y fuerte) son un múltiplo del tiempo de ciclo y son diferentes para cada módulo utilizado. 
El nivel de atenuación suaviza la rampa de la señal de entrada. El dato en ciclos indica el desglose de cuantos ciclos son necesarios para reconocer una señal de entrada al 63% de su valor máximo.

 

Advertencia:
El número de ciclos por nivel de atenuación para cada tarjeta se puede consultar en los manuales anteriormente indicados.

 Nr. de identificación (ID):16644634   Fecha:2011-07-21