|
PREGUNTA:
¿Qué hay que tener en cuenta en la instalación de un SIMATIC RACK
PC IL40 desde un CD RESTORE?
RESPUESTA:
La configuración de la tarjeta gráfica después de restaurar el
sistema con el CD Restore suministrado es de 1280x1024 pixels y una
frecuencia de repetición de pantalla de 85Hz.
Si se utiliza un monitor (antiguo) que no soporte este ajuste,
puede ocurrir que al arrancar el sistema operativo se muestre la
pantalla en negro.
Durante el proceso de arranque del inicio del sistema operativo en
modo VGA, la pantalla se muestra correctamente. En cuanto se cambia
a una superficie de manejo gráfica (por ejemplo, pantalla de darse
de alta), dependiendo del tipo de monitor, se desconecta la señal
de la tarjeta gráfica para proteger la electrónica del monitor o la
pantalla muestra una imagen distorsionada.
Remedio:
Arranque el sistema operativo en modo VGA y modifique la resolución
/ frecuencia de repetición de pantalla a la combinación que soporte
el monitor utilizado. En el MS Windows 2000, durante el
arranque del sistema operativo, al pulsar la tecla "F8" se arranca
una opción de menú que permite activar el modo VGA.
|