visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Configurazione della runtime
Come è possibile bloccare le combinazioni di tasti in WinCC V7.0 SP2/WinCC (TIA Portal) con Windows 7 o Windows Server 2008?
Come si può specificamente per un utente visualizzare automaticamente dopo il login nella runtime dei WinCC un raggruppamento a video richiesto dall'utente?
Come si può aumentare il timeout per la conclusione del Runtime?
Progettazione di Picture Cache in SIMATIC WinCC V6.0
WinCC V5.0: avviare automaticamente un progetto in funzione dell'utente che ha effettuato il login
Come si può visualizzare una pagina diversa dalla pagina di start "@Welcome.pdl" per l'avvio della runtime?
Come si può ottenere che, nel logout dalla runtime di WinCC, la pagina attuale continui ad essere visualizzata?
Come si può sostituire la tastiera a monitor di Windows con SIMATIC Logon (da V1.4) con la tastiera ProTool, per fare in modo di non arrivare al sistema operativo durante la runtime?
Come si può rilevare il nome di computer attuale per registrarlo nella lista computer del progetto WinCC?
Come si configura l'Autostart di WinCC, se si utilizza il SIMATIC NET (fino a CD11/2003 SP1 incluso)?
Come si configura l'Autostart di WinCC, se si utilizza il SIMATIC NET (dall'edizione 2005)?
Come si può utilizzare la tastiera a video di WinCC?
Come si può realizzare in una pagina, il login/logout tramite un pulsante?
Come si può eseguire un logout automatico dopo un tempo maggiore di 999 minuti?
Come si può progettare un logout automatico in WinCC?
Come si può, dopo l'avviamento, effettuare in modo automatico il login di un utente standard senza utilizzare il box di login?
OS - WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Progettazione di cambio pagina
Di quale particolarità occorre tener presente con la funzionalità "Loop in Alarm"?
Chiusura di pagine create da un wizard nel cambio pagina
Come si può adattare dinamicamente il contenuto di una pagina alla dimensione della pagina @Top, se si richiama una pagina con la funzione SSMOpenTopField?
Come si può ottenere che, nel logout dalla runtime di WinCC, la pagina attuale continui ad essere visualizzata?
Quali possibilità diverse ci sono di progettare un cambio pagina tra due o più server e il MultiClient (MC)?
Come si può, in funzione di una variabile, mostrare/nascondere una pagina con un livello (layer) specifico?
Come si può ottenere che, nel logout dalla runtime di WinCC, la pagina attuale continui ad essere visualizzata?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
A partire da PCS 7 V5, dopo il logout di un utente opp. in occasione del login di un altro utente viene caricata la pagina di avvio dell’utente. Questo comportamento viene realizzato tramite l'azione in C "autoload.pas" dell'opzione WinCC "Basic Process Control (BPC)", per memorizzare e ripristinare sul monitor la composizione di un utente. L'azione "autoload.pas" viene eseguita se la variabile interna "@local::CurrentUser" cambia. Questo avviene nel caso di uno login, logout opp. cambio di utente. L’azione utilizza la funzione "SSMLoadCurrentFields()", per caricare la composizione sul monitor.

Avvertenze

  • Questo articolo presuppone che venga utilizzata l'opzione WinCC "Basic Process Control di WinCC (BPC)".
  • Con i sistemi PCS 7 viene utilizzato di norma BPC.
  • Per sistemi WinCC standard a partire da WinCC V6.0 per BPC non è più necessaria alcuna licenza addizionale.

Per evitare questo ripristino automatico della composizione sul monitor in caso di login opp. logout, si può disattivare completamente la funzione "autoload.pas". Per questo procedere nel modo seguente.
 

N.

Descrizione

1

Apertura dell'azione in C "autoload.pas"
In WinCC Explorer aprire l'editor "Global Script C". Aprire l'azione in C "autoload.pas". Questa funzione si trova nella finestra di navigazione sotto "Azioni > Azioni: <Nome computer> > autoload.pas".

2

Disattivazione della funzione "SSMLoadCurrentFields()"
Nell'azione "autoload.pas" inserire come prima istruzione dopo la definizione variabili l'istruzione "return(TRUE);". Nella figura seguente mostra l'azione "autoload.pas" adattata per WinCC V6.x.

( 15 KB )
Figura 01

Avvertenza
Nelle versioni precedenti di WinCC (p. es. WinCC V5.x) la struttura della funzione "autoload.pas" può essere diversa.

Compilare e memorizzare la funzione modificata.
Si può poi chiudere l'editor Global Script, le modifiche sono immediatamente attive.

Dopo un login, logout opp. cambio di un utente, la pagina precedentemente selezionata non viene più cambiata.

Attenzione!
Fare attenzione che dopo il logout di un utente l’abilitazione per l'accesso ai campi viene tolta, ma l'ultima pagina di processo opp. i faceplate continuano a rimanere aperti. Nella progettazione delle pagine opp. del faceplate assicurarsi che sia progettata una verifica delle autorizzazioni per gli oggetti immagine operabili e che la visualizzazione delle autorizzazioni al servizio ev. venga aggiornata. I campi di input, p. es. in presenza della autorizzazione ad operare, dovrebbero avere uno sfondo bianco ed in assenza dell'autorizzazione ad operare uno sfondo grigio. I blocchi standard di PCS 7 supportano questa proprietà.

 Articolo con ID:16626380   Data:2007-05-08 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour